China.

助力机床数字化升级,智造未来

2019/4/4

作为本年度最重要的世界机床工具盛会,CIMT 2019将再次吸引全球目光,其中怎么能少了易福门的身影呢?

伴随清明春色撩人,特此为您献上产品极端测试实例、机床行业应用以及重磅预告,展现易福门助力机床行业的崭新面貌,生动诠释展会主题——“融合共赢,智造未来”的丰富内涵。

CIMT 2019 邀您莅临

第十六届中国国际机床展览会
时间:2019年4月15-20日
地点:北京 中国国际展览中心(新馆)
易福门展台:W5馆B111展位

自如应对各种“摧残”

易福门一向以严苛测试自己的传感器为傲,而这种苛刻条件往往就是客户现场的工况。易福门同事对其在户外采取极端“折磨”,完全超出正常使用限制,甚至用车拖、拉、压传感器。纵然如此,我们的产品依旧毫发无伤、稳定工作。

更多产品极端测试视频,敬请期待!

建立数字轮廓,促进过程优化

实施工业4.0主要是指建立工厂的数字轮廓,从而方便进行过程优化。基本信息由许多安装用于设备控制的传感器提供。 凭借IO-Link技术,这些传感器能提供更丰富的数据,而不只是开关信号或模拟值。 Bielefeld的Starrag Technology GmbH是一家生产机床的公司,他们为机床配备了大量的易福门IO-Link传感器。

过程监测

过程类产品含流量、压力、液位和温度传感器,能够监测介质中过程参数,例如冷却液和润滑剂、液压、机床的温度控制, 确保在全自动生产过程中精密机床具有最优效率,介质温度、压力值和体积流量等满足紧密公差。

实时监测和诊断刀具主轴振动状况

为什么要进行设备保护和过程监测?
错误的过程参数设置或错误的工具可导致严重后果,如组件和刀具主轴之间发碰撞,造成主轴高应力或加工品质不佳。这会增加间接成本、缩短使用寿命并导致不合格率上升。

efector octavis解决方案:

通过对不同振动特性进行持续测量和评估,可以实现对刀具主轴的理想监测和诊断。通过对振动变化的监测,可以及时检测和显示损坏情形。

开关输出可在数毫秒内输出反应信号,从而最大限度降低甚至避免间接损失。通过现场总线接口将振动监测功能集成至设备,能实现对其当前运行状态的理想评估与调节(调节警报阈值、抑制加工过程中无法评估的特征值,例如主轴轴承)。

本次机床展也将展示针对电机实时维护的应用案例,为您诠释如何进行多方位异常振动检测。

IO-Link助力机床数字化升级

易福门拥有最广泛的采用IO-Link技术的过程传感器。除了提供开关信号外,还支持通过常规传感器电缆与控制器进行双向通信。 通过IO-Link将数字测量值和诊断信息发送给IO-Link主站,例如IO模块、网关或配备IO-Link端口的PLC。

(用户可从控制面板访问各个传感器)

此外,IO-Link还可进行测量值的无误数字传输、双重数据备份、远程参数设置及提供用于设备状态的诊断数据。

通过IO-Link技术,借助低成本的坚固接口,传感器能提供更多过程信息,并在随后进行高效评估和优化,为机床行业建立数字轮廓添砖加瓦!

除了智能流体设备、电机实时维护应用、RFID及过程类和IO-Link展品外,现场还将为您展示以下智能产品:

发那科模拟配置系统

此次展出的发那科模拟配置系统中集成了:

IO-Link主站单元AL1320, 通过Y形链路,同时给PLC控制器和信息层计算机共享采集数据。

振动监控单元VSE151:可连接4路振动传感器,实时监控设备的运行状态,集成现场总线Ethernet IP接口和IOT接口,支持OPC驱动。

加速度计VSA001:实时监控机床主轴的运行状况(不平衡、磨损、轴承、撞击监测)。

通过集成的整体化解决方案,为您展示易福门产品的切实应用!

距离在变,OGD以精准应万变

OGD激光测距传感器,采用光飞行时间原理可靠技术,具备三角测量原理的高精度,不受外部光影响,所有情况下均能完美应用,即使面对不同形状、颜色及难检测表面的被测物。

全金属电感式接近开关,耐受极端环境

即便身处机床和需持久暴露在冷却剂及润滑剂的工厂应用中,全金属电感式接近开关亦具备高度可靠性。防护等级 IP 65 至 IP 69K、可在 -40...85 C° 介质温度下灵活使用、抗冲击和振动,全副武装以轻松应对严苛环境。

更多精彩欢迎莅临易福门展台,一览前沿技术的发展!

我们也将准确把握技术发展趋势、深挖客户需求、研发相关产品,达到提高生产效率、改善产品质量、降低产品成本和资源消耗的目的,为您的机床数字化进程不遗余力!

提前扫码预登记(截止时间4月13日)

展台位置