• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Supply Chain Software
  • Service
  • Unternehmen

Wasserbrunnen-Füllstand mit io-key überwachen

Industrie 4.0
IIOT Plattform moneo Digitalisierung Cloud
moneo Use Case
Prozessqualität
Use Case

Mit wenig Aufwand den Wasserstand eines abgelegenen Brunnens überwachen

In allen Betrieben, in denen eine eigene Wasserversorgung für Kühl- und Brauchwasser erfolgt, ist eine permanente Überwachung der Wasserversorgung zwingend notwendig. Für den Kögelhof, einem Hof mit Biogasanlage in Mochenwangen, nutzt der Betriebsleiter Hermann Müller Wasser aus einer natürlichen Quelle, die wenige hundert Meter von seinem Hof entfernt ist. Ein konstanter Wasserstand ist hier entscheidend, um sicherzustellen, dass die Wasserversorgung für die landwirtschaftlichen Bedürfnisse, die Biogasanlage und das Leben auf dem Hof gewährleistet ist. Bei solchen Anwendungen mit entlegenen Einsatzorten ist häufig keine verkabelte Netzwerkverbindung oder IT-Unterstützung vorhanden oder möglich, um entsprechende Messwerte zu erheben und weiterzuleiten. ifm hat hierfür die passende Lösung entwickelt – den io-key .

Die am Brunnentank erfassten Sensorwerte werden mithilfe des io-key per Mobilfunk direkt in moneo übermittelt und ausgewertet. So kann schnell und einfach auf die Daten zugegriffen werden, ohne aufwendige Installationen, teure IT-Infrastrukturen oder tägliche Kontrollgänge durchführen zu müssen. Bei kritischen Wasserständen erfolgt automatisch eine Benachrichtigung, um Engpässe rechtzeitig durch gezielte Wassersparmaßnahmen oder eine Umstellung auf die Wasserversorgung durch die örtliche Gemeinde zu verhindern.

Entdecken Sie, wie der io-key auch Ihre Datenanbindung revolutionieren kann!

Business Case

Transparenz über den
Wasservorrat

Schnellere Reaktionszeit durch
frühzeitige Warnungen

Wegfall von Laufwegen zur
Kontrolle des Wasserstandes

Durchschnittlich erreichen Kunden:

1.350€

Einsparung an Personalkosten

ROI

nach 1,6 Jahren

 

Die Vorteile des io-key für die Wasserversorgung

Um eine gleichbleibende Versorgung durch natürliches Grundwasser zu gewährleisten ist die permanente Überwachung des Wasserstandes im Brunnen notwendig. Saisonale und wetterbedingte Schwankungen haben einen maßgeblichen Einfluss auf den Wasserstand. Die Anwendung des io-key bietet zahlreiche Vorteile, wie:

  • Die Sicherstellung der Wasserversorgung: der aktuelle Wasservorrat wird transparent
  • Die Transparenz: der Füllstand wird durch die Visualisierung und Analysemöglichkeit transparent und kann jederzeit eingesehen werden.
  • Messbarkeit: durch moneo wird nicht nur der Füllstand visualisiert, sondern auch die jeweilige Menge in Liter oder Kubikmeter angezeigt.
  • Eine schnelle Reaktionszeit und Planbarkeit: die frühzeitigen Meldungen bei Grenzwertunterschreitung ermöglicht eine schnelle Reaktionszeit. Durch die Analyse von Trends wird der Wasserverbrauch planbar.
  • Langzeitanalysen: Langzeitanalysen ermöglichen die Einschränkungen von umweltbedingten schleichenden Veränderungen, wie einem sinkenden Grundwasserspiegel

Diese Vorteile machen den io-key zu einer idealen Lösung für eine flexible, kosteneffiziente und zuverlässige Datenanbindung. 

 

Nutzenversprechen

  Prozessoptimierung

Mit wenig Aufwand die effiziente Wasserversorgung gewährleisten

Insbesondere bei abgelegenen Tanks oder, wie in diesem Fall, einem natürlichen Wasserbrunnen, stellt die Überwachung des Füllstands zahlreiche Herausforderungen dar. Die Wasserversorgung kann aus verschiedenen Gründen unterbrochen werden, z.B. durch Trockenheit im Sommer oder schwankenden Wasserbedarf. Der Füllstand des Wassertanks kann zudem nur vor Ort kontrolliert werden, was die Überwachung erschwert.

Eine gezielte Überwachung des Wasserstandes im Brunnen mit dem io-key und einem IO-Link Füllstandsensor sichert die Wasserversorgung für den Hof. Gleichzeitig bietet die Analyse der Daten in moneo eine fundierte Grundlage, um rechtzeitig Entscheidungen und Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs zu ergreifen. Der Füllstand des Wasserbrunnens wird kontinuierlich erfasst und mit Angabe des verfügbaren Wasservolumens von überall aus überwacht und angezeigt. Die gesammelten und analysierten Daten zum Wasserverbrauch und -trends erleichtern es zudem fundierte Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, wie beispielsweise eine mögliche Vergrößerung des Wasserbrunnens. Und das mit wenig Aufwand mittels io-key.

Einfache und schnelle Datenanbindung mit dem io-key

Für die Überwachung des Füllstands und des Volumens des Wasservorrats im Wasserbrunnen, ist eine einfache Inbetriebnahme erforderlich. Der io-key funktioniert dabei unabhängig von bestehenden IT-Systemen, was den Implementierungsaufwand erheblich reduziert. Es ist keine kabelgebundene Internetverbindung notwendig, da der io-key über seine Mobilfunkanbindung die Sensordaten auch von entlegenen Orten ohne festes Netzwerk überträgt. Die Installation und Inbetriebnahme des io-key erfolgt schnell und unkompliziert, sodass Sie rasch auf Ihre Sensordaten zugreifen können. Zudem lässt er sich nahtlos in moneo integrieren und ermöglicht somit eine zentrale Datenverwaltung, -analyse und -visualisierung. Sie können Alarme einrichten, um bei bestimmten Ereignissen, wie einem Füllstandsabfall sofort benachrichtigt zu werden.

Systemaufbau

 

  1. Sondenstab für Füllstandsensoren E43353
  2. Einkoppelplatte für Füllstandsensoren E43380
  3. Kontinuierlicher Füllstandsensor LR3020
  4. io-key drahtloses IoT-Gateway (EU) AIK001


Einen abgelegenen Wasserbrunnen überwachen

Die Überwachung eines natürlichen Wasserbrunnens und seinem Füllstands ist mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Für die fehlende Netzwerkinfrastruktur wird der io-key eingesetzt und macht damit lange Laufwege überflüssig. Der io-key überträgt die Daten der angeschlossenen Sensoren über Mobilfunk in moneo. Neben dem Füllstandsensor LR3020 wird für diese Applikation die Einkoppelplatte E43380 und der Sondenstab E43353 (Länge 2 m) benötigt.*

Der Sensor ist dabei an den io-key angeschlossen. Die Spannungsversorgung von 24 Volt erfolgt durch ein kleines Photovoltaik-Modul und einen Akku. In moneo werden Dashboards für die Visualisierung des aktuellen Füllstandes und die Benachrichtigung bei Unterschreitung des Grenzwertes eingerichtet. Beim kalkulierten Wert wird der Berechnungszyklus auf „Bei Änderung“ gestellt, damit das Volumen nur berechnet wird, wenn sich der Füllstand ändert. So kann einfach und effektiv der Wassertank von überall aus überwacht und schneller auf Änderungen reagiert werden.

*Die angegebenen Komponenten sind nicht explizit für die Trinkwasserversorgung zugelassen und sollten von einem Fachmann des jeweiligen Gesundheitsamtes überprüft werden. Je nachdem wofür die Einkopplungsplatte oder der Sondenstab eingesetzt werden, müssen gesonderte Regelungen berücksichtigt werden.

Diese Themen könnten Sie auch interessieren: