- moneo: IIoT platform
- Use cases
Optælling af cirkulationer af emnebærere ved hjælp af moneo RTM
Cirkulationstæller i aktiveringsprocessen for plasma i en produktionsmaskine til elektroniske moduler
Emnebærerne i en produktionsmaskine til elektroniske moduler er udsat for slitage på grund af friktion, stød og aktivering af plasma. For at sikre kvaliteten af produktionen skal emnebærerne være i fejlfri stand. Det er derfor nødvendigt med regelmæssig vedligeholdelse og udskiftning.
Oprindelige situation:
AKtiveringsprocessen for plasma fører uundgåeligt til en høj grad af slid på emnet. Tidligere blev tidsbaseret vedligeholdelse udført en gang om måneden. Afhængigt af gennemstrømningsmængden blev vedligeholdelsen udført for sent, hvilket resulterede i uplanlagte og kostbare stop af produktionen.
Projektets mål:
I denne proces er det vigtigt med en kvantitetsbaseret vedligeholdelsesstrategi for at planlægge vedligeholdelsesopgaver baseret på det faktiske slid på emnebærerne, med fokus på antallet af omløb pr. emnebærer.
Implementering:
moneo RTM er installeret centralt på en server. IO-Link-masteren i AL1350 serien er forbundet med serveren via et VLAN. Der anvendes en positionssensor til at registrere emnet på transportbåndet. Den skifter sin udgang, når der registreres en emnebærer. Skiftesignalet registreres af en DP2302 IO-Link adapter, og den interne tæller øges. Denne tællerværdi læses af IO-Link masteren og overføres til moneo RTM via VLAN'et.
Resultat:
Der er blevet indført en effektiv kvalitetssikringsproces, som øger kvaliteten og stabiliteten af processen og produktet. Advarselstærskler og alarmer er blevet konfigureret på baggrund af erhvervelsen af tællerens værdi. F.eks. sendes der en e-mail , når tærskelværdierne overskrides. Der er kommentar funktioner i ticket systemet som giver gennemsigtighed og forbedrer kommunikationen mellem de ansvarlige teammedlemmer, der arbejder på forskellige skift. Det gør det muligt at planlægge aktiviteter for vedligeholdelse i god tid. Desuden kan man nu planlægge oplagring af de nødvendige slid- og reservedele.
Bundlinjen:
Lille ændring - stor effekt: Der er opnået en generel forbedring af vedligeholdelses- og produktionsprocessen.
System topologi
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_01_uebersicht.png?v=287760796)
- Positionssensor (e.g. IF6124)
- IO-Link tællermodul (DP2302)
- IO-Link-master (AL1350)
Dashboard
Dashboardet visualiserer de relevante oplysninger for den aktuelle applikation. Ved hjælp af drag & drop editoren kan dashboards tilpasses til en specifik anvendelse. Baggrundsbilleder kan indsættes for at fremhæve relevante komponenter i anlægget og indsætte de tilsvarende instrumenter på de respektive positioner.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_02_screenshotdashboard.png?v=287762399)
- Visning med trafiklys af den aktuelle tælling (grøn≤ 2250, gul> 2250, rød> 2500)
- Niveaumåler med tærskelværdier for den aktuelle tælling
Opgaver og procesudløsende opgaver (tickets): administrer grænser med moneo RTM
For hovedtælleren i DP2302 er de tilsvarende tærskelværdier defineret:
Hvis grænseværdierne overskrides, oprettes der automatisk en tilsvarende ticket for overtrædelse af grænseværdierne.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_03_screenshotthreshold.png?v=287741083)
- Advarselstærskel > 2,250
- Alarmtærskel > 500
Dette hjælper vedligeholdelsesafdelingen med at dokumentere alle de trin, der er nødvendige som følge af grænseoverskridelsen, hvilket sikrer en problemfri dokumentation af de udførte handlinger.
Regler for behandling af tickets
Denne moneofunktion kan bruges via en brugervenlig guide til at definere, hvad der skal ske ud over oprettelsen af en ticket. I denne brugssituation informeres vedligeholdelses-personalet via e-mail, når advarselstærsklen er blevet overskredet. De kan nu planlægge og udføre den nødvendige vedligeholdelse. Hvis alarmtærsklen overskrides, vil en udvidet gruppe af medarbejdere i produktionen blive informeret.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_04_screenshotticketprocessing.png?v=287743526)
- Definition af grænser (5) og datakilder (6)
- Definerer, hvilken forskrift, der anvendes
- Definerer advarslens eller alarmens vigtighed
- Definerer e-mailmodtagerne
- Definition af de relevante grænser
- Definition af de tilsvarende datakilder
Nulstilling af tæller
Tælleren kan nulstilles via IO-Link (systemkommando eller Pdout), f.eks. via software til indstilling af parametre, moneo configure.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_05_screenshotresetconfigure.png?v=287737928)