Returskylningsprocesser i et vandbehandlingsanlæg
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/lower-murray-water/lower-murray-water-01.jpg?v=2062097258)
En klar udsigt til klart vand
For at dække forsyningen af ca. 80.000 kunder i et område på ca. 14.600 kvadratkilometer pålideligt behandler virksomheden råvand fra Murray River i ni anlæg til produktion af drikkevand.
Det ubehandlede vand passerer gennem adskillige stationer, efterhånden som det behandles for at blive til drikkevand, herunder filtrering. I dette trin i processen bliver bittesmå suspenderede partikler, der ikke allerede er fjernet fra vandet ved hjælp af flokkulering, udfældning og bundfældning, filtreret fra. Fordi filtrene bliver mere og mere blokerede, efterhånden som partikler aflejres på dem, skal de renses regelmæssigt ved hjælp af returskylning. Dette er den eneste måde at bibeholde funktionaliteten og strømmen af vand. "For at gøre dette bliver filtreringsprocessen stoppet, og derefter bliver vand, der allerede er blevet filtreret, ledt gennem filtret i modsat retning med en øget strømningshastighed for at frigøre indelukkede partikler", forklarerMark Blows,teamleder for vedligeholdelse af elektriske installationer hos Lower Murray Water.
For at sikre at returskylningen udføres i en selvstændig proces, og at der ikke kommer snavset vand i drikkevandet, der allerede er blevet behandlet, er det vigtigt, at de nødvendige ventiler åbner og lukker pålideligt. "Indtil nu har vi sikret dette ved hjælp af grænseafbrydere, og det har givet os mulighed for at spore, om ventilen er åben eller lukket."
Da et nyt returskylningssystem blev installeret i vandbehandlingsanlægget i Mildura, besluttede Lower Murray Water sig for at bruge MVQ101-ventilsensorern fra ifm i stedet for grænseafbrydere.
At genkende, hvad der sker i ventilen
Den intelligente ventilsensor MVQ101 er en positionssensor til ventilaktuatorer, der giver et gennemskueligt billede af, hvad der sker i ventilen. MVQ sender ikke kun via IO-Link, at endepositionerne er nået. Takket være kontinuerlig registrering af positionen kan brugeren også holde øje med den aktuelle ventilposition, der rapporteres nøjagtigt i grader, og med åbnings- og lukketidspunkterne.
For eksempel tyder langsommere bevægelsesmønstre på ophobninger i ventilen eller røret. Blokeringer eller vedhæftende rester, der forhindrer ventilspjældet i at lukke fuldstændigt, detekteres af sensoren ved en ventilåbning på helt ned til 0,1 grader, og en relevant meddelelse genereres. Informationen er tilgængelig via koblingsudgange og IO-Link og på selve enheden takket være en karakteristisk status-LED med tydelig all-round synlighed
"I systemer, der transporterer vand, kan selv et minimalt ventil-mellemrum, der ikke pålideligt kan registreres ved hjælp af almindelige grænseafbrydere, være nok til effektiv eliminering af separationen mellem drikkevand og industrivand",siger Mark Blows. "Med MVQ kan vi før hver skylningsproces sikre, at alle ventiler faktisk er lukkede og forseglede. Yderligere diagnosemuligheder, som f.eks. ventilens faktiske bevægelsestid, hjælper os med at vedligeholde vores systemer baseret på faktiske behov. Dette forhindrer unødvendige nedetider, og risikoen for at bringe drikkevandskvaliteten i fare minimeres også.”
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/lower-murray-water/lower-murray-water-03.jpg?v=2063531941)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/lower-murray-water/lower-murray-water-04.jpg?v=2063524856)
Billede 1: MVQ101 sikrer pålidelig separation mellem drikkevand og industrivand. Sensoren detekterer selv den mindste åbning, ned til 0,1 grad. Billede 2: Takket være IO-Link er det virkelig nemt at installere og udskifte en MVQ. Derudover modstår en MVQ den direkte påvirkning fra det australske klima.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/lower-murray-water/lower-murray-water-02.jpg?v=2063530550)
Dokumenteret modstandsdygtighed under den australske sol
En anden fordel: MVQ kræver næsten ingen vedligeholdelse – og er ekstremt modstandsdygtig. "Tidligere blev tilbagemeldingen om ventilpositionen givet af sensorer med mekaniske afbrydere. De mange bevægelige dele var en potentiel kilde til fejl, der kunne medføre driftsstop. Med MVQ kan vi reducere antallet af bevægelige komponenter og arbejde digitalt, hvilket reducerer risikoen for driftsstop forårsaget af en fejl betydeligt."
Det bør også nævnes, at Lower Murray Waterbruger den intelligente ventilsensor udendørs, hvor den stort set er ubeskyttet mod det australske klima. "Støv og regn har indtil videre haft en lige så lille indvirkning på de MVQ’er, vi har installeret som direkte sollys og temperaturer mellem minus to og plus 45 grader celsius."
Udover den information og processikkerhed, der er opnået, sætter medarbejderne hos Lower Murray Water også pris på den accelererede installationsproces. "Det er virkelig nemt at installere sensorerne på ventilen, og det er idriftsættelse og tilslutning til styreenheden også takket være IO-Link." Takket være den digitale IO-Link kommunikationsteknologi kan op til otte MVQ’er forbindes med en enkelt IO-Link master, som sender de bundlede data til både IT-niveauet og til styreenheden.
Når en udskiftning er udført, reduceres tiden til implementering takket være master-forbindelsen, fordi parametrene bliver gemt på masteren og automatisk skrives til den nye enhed, efter sensoren er udskiftet. For Lower Murray Water betyder dette, at ukompliceret og pålidelig overvågning af returskylningsprocessen altid er garanteret.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/lower-murray-water/lower-murray-water-05.jpg?v=2063525649)
Konklusion
Nu da MVQ101 er installeret, har Lower Murray Water et konstant og gennemskueligt billede af ventilernes tilstand i rensningsanlæggets returskylningssystem i Mildura. Den digitale transmission af ventilpositionen, åbnings- og lukketidspunktet via IO-Link og digitale og visuelle alarmer på stedet i tilfælde af blokeringer sikrer drikkevandskvaliteten og giver virksomheden mulighed for at genkende behovet for vedligeholdelse tidligt og udføre vedligeholdelsesforanstaltninger.