- moneo: plataforma IIoT
- Casos prácticos
Mantenimiento de piezas de desgaste basado en la cantidad de piezas con moneo RTM
Determinación de la cantidad de piezas mediante un microprocesador LOGO!
Durante el montaje de los sensores de presión en una estación de trabajo, las piezas para los sensores de presión se estampan con una máquina de estampación automática. Aquí la pieza que sufre mayor desgaste es el punzón de estampado y su deterioro depende principalmente del número de piezas procesadas.
Situación inicial:
Antes de usar moneo RTM, el mantenimiento y la sustitución de las piezas de desgaste se realizaban en un ciclo fijo de 4 semanas. En algunos casos, esto ocasionaba la avería de la máquina de estampación, pues la sustitución de las piezas correspondientes se hacía demasiado tarde. En consecuencia, se originaban costes adicionales. En otros casos, se podría haber seguido utilizando el punzón de estampado durante un tiempo más prolongado.
Objetivo del proyecto:
El objetivo consistió en buscar una mejor estrategia de mantenimiento. En lugar de un ciclo de 4 semanas, el punzón de estampado se debe sustituir teniendo en cuenta sus condiciones. Para ello, se debe registrar el número de estampaciones mediante un detector de posición y realizar el recuento mediante un microprocesador. Además, después de una sustitución, debe ser posible el restablecimiento del contador a través de una entrada.
También se debe poder visualizar el estado actual con la ayuda de moneo RTM y, cuando se alcance el valor de contador predefinido, se debe generar automáticamente en forma de correo electrónico la información adecuada (aviso o alarma) para el personal de mantenimiento. Esto debe servir de aviso sobre la necesidad de realizar una inminente sustitución del punzón de estampado.
Ejecución:
Se instala moneo de forma centralizada en una estructura informática existente de un servidor de ifm prover gmbh y se activan los módulos de software necesarios, como moneo RTM.
Para el registro de las estampaciones, se instaló un detector de posición (IQ2002), que se amortigua cuando se cierra el cajón de la máquina.
El recuento de las estampaciones registradas se realiza en un microprocesador Siemens LOGO!. Este equipo desarrolla aquí dos funciones. Por un lado, aumenta el valor del contador gradualmente cuando se detecta un flanco positivo en la entrada correspondiente (I1). Por otro lado, permite poner a cero el contador mediante el ajuste de otra entrada (I2).
Mediante la interfaz de datos universal LR-Agent se conecta el microprocesador Siemens LOGO! con el software moneo RTM para poder registrar y visualizar de forma centralizada el valor actual del contador. El valor del proceso se lee cíclicamente desde el procesador y se transmite a moneo RTM a través del IoTCore de ifm. Mediante la configuración de valores límite y la creación de una regla de procesamiento de tickets, se consigue que el personal de mantenimiento sea informado automáticamente de la necesidad de una sustitución inmediata cuando se supera el valor del contador.
Proyecto completado con éxito:
Gracias al cambio en la estrategia de mantenimiento se lograron los objetivos.
Conclusión:
Con el uso de moneo RTM se pudieron optimizar los procesos, evitar los periodos de inactividad y ahorrar recursos.
Estructura del sistema
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_01_systemubersicht.png?v=-2051341535)
- Detector de posición (IQ2002)
- Interruptor de llave para restablecer el contador
- Siemens LOGO! (6ED1052-1CC08-0BA1)
Panel de control
La aplicación se visualiza en el panel de control con la ayuda de vistas de herramientas predefinidas. Estas pantallas se pueden compartir con todos los usuarios de moneo. Sin embargo, los usuarios también pueden crear y personalizar su propio panel de control de forma sencilla mediante la función de arrastrar y soltar. En este caso, se muestra el valor actual del contador en forma de gráfico de barras. Un semáforo informa del estado actual. El formato de visualización de los valores del proceso se puede ajustar individualmente en el campo de los valores límite.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_02_dashboard.png?v=-2051339569)
- Valor actual del contador representado en forma de barra
- Indicación tipo semáforo del valor de aviso y alarma
Tareas y tickets: administración de valores límite
El valor umbral para un aviso y una alarma se establece mediante el ajuste de valores límite:
- Valor del contador < 4.800 = correcto
- Valor del contador > 4.800 = aviso
- Valor del contador > 5.000 = alarma
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_03_threshold.png?v=-2051328472)
Administración de reglas de procesamiento de tickets
El asistente de reglas de procesamiento de tickets facilita la definición de estrategias que se deben adoptar cuando se generan avisos y alarmas. En este caso, se determinó que se informaría al personal de mantenimiento de una sustitución inminente en caso de aviso. Si no se sustituye el troquel de estampado y se restablece el valor del contador durante el intervalo establecido entre el aviso y la alarma, se envía adicionalmente un mensaje de correo electrónico a los responsables del área de producción cuando se alcanza el umbral de alarma.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_04_ticketprocessing.png?v=-2051326449)
- Definición de valores límite (5) y fuentes de datos (6)
- Define qué regla se aplica
- Define la urgencia del aviso o de la alarma
- Define el grupo de destinatarios del correo electrónico
- Definición de los valores límite pertinentes
- Definición de las fuentes de datos correspondientes
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_05_mail.png?v=-2051331754)
El correo electrónico generado en moneo ya contiene la primera información sobre el ticket creado:
- Fuente de datos afectada
- Valor excedido o no alcanzado
- Prioridad del ticket
- Registro de hora