Refresco – Ψηφιοποιημένο εμφιαλωτήριο με IO-Link και AS-i
Μοντέρνο, αποτελεσματικό, διάφανο: εργοστάσιο εμφιάλωσης 4.0
Η ifm υποστήριξε τη Refresco και την Tetra Pak σε ένα “greenfield” έργο ψηφιοποίησης.
Η Refresco Group είναι η κορυφαία εταιρεία εμφιάλωσης αναψυκτικών στην Ευρώπη. Ως συνσυσκευαστής, η εταιρεία εμφιαλώνει μη αλκοολούχα ποτά από πολυάριθμους γνωστούς κατασκευαστές σε μπουκάλια και χάρτινες συσκευασίες. Μόνο στη Γαλλία, η εταιρεία λειτουργεί τέσσερα εργοστάσια εμφιάλωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός στην τοποθεσία Le Quesnoy. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση και για τους δύο τύπους συσκευασιών ακόμη πιο αποτελεσματικά, η Refresco αποφάσισε να κατασκευάσει ένα νέο εργοστάσιο εδώ στη βόρεια Γαλλία με δυνατότητα πλήρωσης έως 30.000 φιάλες PET και 8.000 χάρτινες συσκευασίες την ώρα.
Έργο ψηφιοποίησης συνοδευόμενο από την αρχή
«Ήταν ξεκάθαρο για εμάς από την αρχή ότι θέλαμε ένα νέο κτίριο που να είναι τελευταίας τεχνολογίας και πάνω από όλα, ότι θέλαμε επίσης να επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης», λέει ο Joseph Kerdo, διευθυντής έργου στη Refresco France και υπεύθυνος για τον σχεδιασμό του νέου εργοστασίου. Για την υλοποίηση του δικτυωμένου εργοστασίου, η εταιρεία συνεργάστηκε στενά με την ifm ως συνεργάτη ψηφιοποίησης, καθώς και με την Tetra Pak, η οποία ήταν υπεύθυνη για την κατασκευή των γραμμών πλήρωσης. «Η ifm μας στήριξε στο έργο από την αρχή, προτείνοντας τις σωστές λύσεις και απαντώντας σε όλες μας τις ερωτήσεις», εξηγεί ο Grégory Croizier, Επικεφαλής της Ομάδας Αυτοματισμού στην Tetra Pak.
AS-i και IO-Link για ψηφιακή μετάδοση δεδομένων
Μια υποδομή με IO-Link και AS-Interface σχεδιάστηκε για αξιόπιστη ανταλλαγή ψηφιακών δεδομένων. Το πλεονέκτημα του IO-Link έναντι της αναλογικής καλωδίωσης είναι η αποκεντρωμένη ομαδοποίηση των πληροφοριών αισθητήρων μέσω των κύριων μονάδων IO-Link που είναι εγκατεστημένες στο πεδίο, στις οποίες συνδέονται οι αισθητήρες μέσω τυποποιημένων 5κλωνων καλωδίων, χωρίς μπλεντάζ. Αυτό απλοποιεί την καλωδίωση και μειώνει την πιθανότητα σφάλματος στη σύνδεση του αισθητήρα. Δεδομένου ότι η μετάδοση των δεδομένων είναι μόνο ψηφιακή, τα δεδομένα μέτρησης δεν παραμορφώνονται από τις διαδικασίες μετατροπής. Επίσης, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές δεν μπορούν να επηρεάσουν τις πληροφορίες. «Το IO-Link και το AS-i απλοποιούν σημαντικά την αρχιτεκτονική δεδομένων», επιβεβαιώνει ο Grégory Croizier. «Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα με συνέπεια και ο πελάτης επωφελείται από την εύκολη, αξιόπιστη συντήρηση, επειδή οι διαγνωστικές επιλογές είναι πολύ καλύτερες από παλαιότερα. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι τα εξαρτήματα μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν χωρίς να χρειάζεται να επαναπρογραμματιστούν.»
Απλό, ευέλικτο, πολυχρηστικό
Το AS-i χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των βαλβίδων και για το επίπεδο διεργασίας. Ο Grégory Croizier εξηγεί τους λόγους: «Για εμάς, το AS-i παρέχει το πλεονέκτημα του απλού, καλά προετοιμασμένου σχεδιασμού και μιας εξίσου απροβλημάτιστης υλοποίησης». Το AS-i δείχνει τα πλεονεκτήματά του ειδικά όταν συνδέονται ευρέως κατανεμημένα σημεία δεδομένων. Απαιτείται μόνο ένα πλακέ 2σύρματο καλώδιο για τη μετάδοση δεδομένων και την παροχή ρεύματος στους συνδεδεμένους αισθητήρες. Το μήκος του καλωδίου μπορεί να φτάσει έως και 1.000 μέτρα όταν χρησιμοποιούνται τυποποιημένα καλώδια και αναμεταδότες. Μεγαλύτερες αποστάσεις έως 3.000 μέτρα μπορούν επίσης να συνδεθούν χρησιμοποιώντας καλώδια οπτικών ινών. Οι αισθητήρες και οι κύριες μονάδες μπορούν να συνδεθούν στο καλώδιο AS-i με ευελιξία και ακρίβεια, σε οποιοδήποτε σημείο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μετατόπισης μόνωσης.
![Υποδομή AS-i με υγιεινούς κονέκτορες μετατόπισης μόνωσης σε ακροδέκτη βαλβίδας Υποδομή AS-i με υγιεινούς κονέκτορες μετατόπισης μόνωσης σε ακροδέκτη βαλβίδας](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/refresco/ifm-application-report-refresco-04.jpg?v=189280843)
![Τερματικό βαλβίδας με καλωδίωση AS-i Τερματικό βαλβίδας με καλωδίωση AS-i](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/refresco/ifm-application-report-refresco-05.jpg?v=189283595)
Εικόνα 1: Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μετατόπισης μόνωσης, οι μεμονωμένες βαλβίδες μπορούν να συνδεθούν αξιόπιστα και με ακρίβεια στην υποδομή AS-i μέσω των υγιεινών ανοξείδωτων κονεκτόρων για επίπεδα καλώδια AS-i.
Εικόνα 2: Οι βαλβίδες συνδέονται με την υποδομή ψηφιακών δεδομένων μέσω ευδιάκριτου κίτρινου καλωδίου AS-i.
Άλλο ένα πλεονέκτημα: Το AS-i μπορεί να συνδυαστεί με το IO-Link – όπως συνέβη στο έργο της Refresco. Οι αποκεντρωμένοι αισθητήρες στα επιμέρους εξαρτήματα της εγκατάστασης ομαδοποιούνται μέσω AS-i-συμβατών κύριων μονάδων IO-Link και στη συνέχεια μεταδίδονται στο PLC και στο επίπεδο IT μέσω της υποδομής AS-i. Ακόμη και εφαρμογές ασφαλείας, όπως η επιτήρηση ανθρωποθυρίδων, μπορούν να υλοποιηθούν, χρησιμοποιώντας το AS-i χάρη στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας.
![Αισθητήρας ασφαλείας σε κλειδωμένη ανθρωποθυρίδα Αισθητήρας ασφαλείας σε κλειδωμένη ανθρωποθυρίδα](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/refresco/ifm-application-report-refresco-03.jpg?v=189270866)
Αισθητήρες ασφαλείας με κωδικοποίηση RFID παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωποθυρίδων, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.
![Κύρια μονάδα IO-Link και βαθμίδα AS-i, τοποθετημένα σε εγκατάσταση Κύρια μονάδα IO-Link και βαθμίδα AS-i, τοποθετημένα σε εγκατάσταση](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/refresco/ifm-application-report-refresco-02.jpg?v=189275980)
Οι συμβατές με το πεδίο κύριες μονάδες IO-Link και βαθμίδες AS-i επιτρέπουν την αποκεντρωμένη σύνδεση των αισθητήρων και έτσι μειώνουν σημαντικά την πολυπλοκότητα της καλωδίωσης.
Συμπέρασμα
Δεδομένων των ευέλικτων δυνατοτήτων και του εύκολου χειρισμού του IO-Link και του AS-Interface, η Tetra Pak μπόρεσε να σχεδιάσει και να εφαρμόσει την ψηφιοποίηση της μονάδας εμφιάλωσης για το έργο Refresco Bluebird γρήγορα και εύκολα. Η ίδια η Refresco απολαμβάνει επίσης διάφορα πλεονεκτήματα: ακριβέστερες πληροφορίες αισθητήρων, καλύτερες επιλογές διάγνωσης και εύκολη συντήρηση.