「校正」とは何か?
校正とは、被試験装置(DUT)と呼ばれる測定機器と、参照(測定)標準と呼ばれる基準器を使って実現 (測定) する値との間の関係(差)を確定する一連の作業を指し、遡及可能な方法で判定して文書化することです。
この比較結果は、さまざまな測定点での測定誤差を示し、絶対的または相対的な形式で提供される場合があります。測定機器を定期的に校正することにより、測定データの精度と再現性を確保できます。測定標準は、標準器を使って行います。
トレーサビリティとは、不確かさがすべて表記された切れ目のない比較の連鎖によって、決められた基準(国家標準または国際標準)に結びつけられ得る測定結果または標準の値の性質を指します。