견고한 고해상도 압력 센서
더욱 개선된 성공적인 제품
PI 시리즈의 ifm 압력 센서는 수년동안 식음료 산업에서 그 가치를 성공적으로 입증해 왔습니다. 성공의 비결은 극한의 압력 피크와 과부하에도 어려움없이 견딜 수 있는 매우 견고한 세라믹 측정 셀에 있습니다. 세라믹은 또한 마모성 매체에 대한 내구성이 뛰어납니다.
금속 다이어프램을 사용하는 기존 센서와 달리 압력 전달 매체로 오일을 필요로 하지 않습니다. 그러므로 센서가 손상될 경우, 매체가 오염될 위험이 없습니다. 결과적으로 세라믹 측정셀은 특히 식음료 산업과 제약 산업 어플리케이션에서 최대의 안전성을 제공합니다. 측정 셀의 상태를 지속적으로 모니터링하는 고급 진단 기능이 새로 추가되었습니다. 측정에 대한 신뢰도를 극대화하는 동시에 중요한 프로세스의 문서화 요구사항을 충족합니다.
온도 변화에 대한 정교한 보정
압력 센서를 사용하면 온도 변동이 매우 역동적이어서 측정값이 실제 압력값에 천천히 근접하는 시나리오가 종종 발생합니다. PI의 새로운 동적 온도 보정기능은 지능형 알고리즘을 사용하여 저장탱크와 파이프에서 이러한 영향의 균형을 유지해 줌으로 측정 신호의 신뢰도를 더욱 높여줍니다.
IO-Link
IO-Link는 측정값의 손실없는 디지털 전송뿐만 아니라 센서 설정 및 진단 데이터, 즉 예를 들어 과열된 온도 또는 측정 셀 모니터링 또한 지원합니다. 또한, 세 개의 누름버튼과 세팅메뉴를 가진 기존 방법을 사용하여 현장에서 센서가 설정될 수도 있습니다.
높은 해상도
특히 저장탱크의 정수압 측정을 위해 IO-Link 시그널 해상도가 20,000 단계로 증가했습니다.