Stellantis S.p.A – 이탈리아의 Verrone에 위치한 FCA 공장의 상태 기반 유지보수를 위한 ifm 솔루션
WCM 공장을 지원하는 FCA Italy의 S.p.A.인 Giuseppe Mottola는 Verrone에 위치한 FCA 공장을 소개하며 가장 높은 수준의 국제적으로 저명한 기관 중의 하나인 World Class Manufacturing Gold level을 비롯한 수많은 수상 경력에 대해 이야기합니다.
이 공장은 또한 에너지 및 환경 자원, 공장 및 물류를 효율적으로 관리하는 이른바 "Lean Production”을 바탕으로 매년 기업 그룹을 평가하는 독일의 두 컨설팅 회사로 부터 저명한 "Lean & Green Management Award”를 수상했습니다.
ifm은 상태 기반 유지보수 분야에서 FCA 공장의 파트너입니다. 해당 협력은 생산 프로세스의 품질 개선과 공장 비용 절감을 목표로 이루어졌습니다. 이전에 공장에서 사용하던 시간 기반 유지보수 의 경우, 기술자가 진동을 분석하기 위하여 기계의 가동을 중단해야 했었습니다.
상태 기반 유지보수가 가진 장점은 작업 중단을 방지하고 시간을 최적화하며 고장을 줄일 수 있다는 것입니다. 이를 통해 비용이 절감되므로 공장 효율성이라는 이득을 얻을 수 있습니다. 상태 기반 유지보수를 통하여 고장이 발생하기 전에 기계 부품을 교환할 수 있습니다. Stellantis S.p.A.의 유지보수 엔지니어링을 담당하고 있는 Riccardo Marino는 동일한 수준의 신뢰성을 유지하면서도 예지보전 비용을 절약하고 부품을 해당 부품의 수명이 종료될 때까지 제대로 활용할 수 있다고 설명합니다.
ifm 디바이스는 모든 관련된 기계 축에 대한 진동 모니터링뿐만 아니라 언급된 생산 라인에서 냉각수의 유량, 온도 및 압력을 모니터링합니다.
Verrone에 위치한 FCA 공장, World Class Manufacturing Gold 등급 획득
ifm의 진동 센서
높은 수준의 생산 품질
따라서, 발생할 수 있는 손상을 초기 단계에서 감지할 수 있고 고품질의 생산 표준을 유지할 수 있다는 장점이 존재합니다. 최종 제품의 품질과 관련하여 해당 공정의 전략적 중요성이 고려되므로 위에 언급된 라인을 선택하게 되었습니다.
데이터 저장, 예지보전 및 에너지 모니터링을 위한 ifm의 LINERECORDER SMARTOBSERVER 소프트웨어는 연결된 기계의 동작을 제어 및 통신합니다. 발생 가능한 경고 및 경보 메시지가 이메일을 통해 전송되어 지연 없는 개입을 계획할 수 있습니다. 기계 학습을 사용하여 기계의 상태를 평가하고, 필요 시 오류 발생 전에 조치를 취할 수 있습니다.
그림 1: ifm의 LINERECORDER SMARTOBSERVER 소프트웨어에서 펌프 개요 그림 2: ifm의 LINERECORDER SMARTOBSERVER 소프트웨어에서 공작 기계 컨트롤 장치 개요
Stellantis S.p.A.의 유지보수 엔지니어링 전문가인 Eduardo Vassallo는 다음과 같이 설명합니다. "기계가 '우리에게 말을 해 줍니다'. 알람 신호 덕분에 현재값이 설정된 한계 값을 초과할 때마다 알림을 받아 조치할 수 있습니다."
FCA 및 ifm의 설계 엔지니어 사이의 협력을 통해 개발에서부터 설치 및 설정에 이르는 모든 단계에 걸쳐 프로젝트에 대한 지원을 받을 수 있었습니다.
Stellantis S.p.A.의 유지보수 엔지니어링 전문가인 Diego Ceriotti는 말합니다: "당사는 자동 유지보수에도 동일한 ifm 시스템을 적용하고 있으며, 중앙 필터 시스템과 같은 기술 시스템의 모니터링 및 원격 관리에도 이 시스템을 적용할 계획입니다."
상태 기반 유지보수는 FCA 및 ifm 사이의 협력을 강화하는 것에 있어 현재 가장 중요한 컨셉인 스마트 팩토리의 기본 요소 중 하나입니다.
자율 유지보수 모니터링용 패널 PC의 사용
결론
Stellantis S.p.A.의 공장 책임자인 Leonardo Rossi는 다음과 같이 덧붙였습니다: "Industry 4.0과 세계 최고 수준의 제조공정 발전은 서로 밀접하게 연관되어 있다고 확신합니다. 앞으로의 새로운 도전에 대처하기 위하여 ifm과의 협력을 강화하고자 합니다.”