- moneo : la plate-forme IIoT
- Cas d’utilisation
Mesure de niveau continue sur les cuves d’une installation NEP avec moneo RTM et des capteurs radars
Surveillance de niveau avec des capteurs radar
Mesure des niveaux dans les cuves d’une installation de test NEP avec des capteurs radar, y compris leur visualisation, surveillance et documentation avec moneo RTM.
La situation initiale
Les cuves sont surveillées par deux relais à seuil.
Ceux-ci signalent au système de commande par un signal de commutation
- si la cuve est vide
- ou si la cuve est pleine.
Ils ne peuvent pas détecter des niveaux intermédiaires.
Cela signifie que la quantité de tel ou tel fluide effectivement disponible à un moment donné ne peut être détectée que de manière limitée.
Objectif du projet
L’objectif du projet est d’assurer la disponibilité de l’installation. Ceci se fait au moyen de la collecte de données sur le volume de remplissage du produit de nettoyage dans les cuves. Ensuite, il en est déduit l’organisation en temps utile de l’approvisionnement en produits de remplissage.
Tout cela doit se faire sans intervention dans le système de commande de l’installation NEP.
Une mesure de niveau continue, y compris l’analyse des données, permet de réaliser cette opération.
La réalisation
Le logiciel moneo RTM est installé sur un serveur central.
Un capteur de niveau radar du type LW2720 est installé sur chacune des 4 cuves de stockage.
Les données provenant des capteurs radar sont reliées au serveur par VLAN interne via un maître IO-Link.
Après l’installation des capteurs, il suffit de paramétrer la hauteur de référence, ce qui peut être fait par exemple avec les outils suivants :
- moneo configure (partie intégrante de moneo, licence séparée QMP020 requise)
- l’application moneo blue (l’adaptateur IO-Link Bluetooth EIO330 est nécessaire et en plus)
La hauteur de référence définit le point zéro et donc le point de référence pour la mesure de niveau.
La réussite
L’organisation d’une maintenance conditionnelle en fonction des besoins
Grâce à la mesure de niveau continue et à l’analyse des données avec moneo RTM, la disponibilité de l’installation est garantie. Une quantité suffisante de fluide dans la cuve est assurée.
La collecte et la transparence des données sont utilisées pour organiser l’approvisionnement en temps utile en produits de remplissage.
Outre l’assurance du bon fonctionnement du processus, d’autres analyses du processus ainsi qu’une évaluation des quantités consommées prévisibles sont possibles à l’aide des données historiques.
L’accès à distance aux données est un autre avantage pour l’utilisation de moneo.
Tableau de bord
Ici, des tableaux de bord spécifiques à une application peuvent être crées rapidement et facilement.
Dans ce cas :
Aperçu des 4 cuves avec leur niveau et leur volume de remplissage actuels
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_02-dashboard.png?v=-509962981)
- Niveau en mètres
- Volume en litres
Analyse
La fonction d’analyse permet à l’utilisateur d’analyser en détail le niveau des cuves. Comme les valeurs de niveau sont enregistrées en permanence, ces données peuvent être consultées même après des jours, des semaines ou des mois (données historiques).
- Données empiriques sur la disponibilité de fluides.
- Ici : détermination du temps nécessaire pour les opérations de vidange ou de remplissage.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_03-analyse.png?v=-509967887)
- Niveau en mètres
- Détermination de la durée d’une opération de vidange
Settings & Rules: gérer les valeurs limites
Le niveau de remplissage dans les cuves est surveillé au moyen de valeurs limites statiques. Les valeurs limites définies à cet effet génèrent un avertissement ou une alarme dans moneo lorsqu’elles sont dépassées ou non atteintes.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_04-thresholds.png?v=-509964937)
- moneo «Type d’alarme» (alarme/avertissement + valeur limite dépassée/non atteinte)
- Valeur limite pour le «type d’alarme» respectif
- Temps de réponse (cycle de mise à jour = environ 1 seconde)
Règles de traitement de ticket
Cette fonction permet de définir simplement ce qui doit se passer après le déclenchement d’un avertissement ou d’une alarme, par exemple:
- Notification par e-mail
- Intégration SAP
Pour les applications engendrant par exemple des processus de remplissage, une optimisation du processus de réapprovisionnement paraîtrait utile.
Ceci peut se faire, par exemple, via une information par e-mail à un groupe cible défini travaillant dans l’approvisionnement de la production : dans le but de déclencher le processus de remplissage dès que le niveau minimum d’une cuve n’est plus atteint.
Calculated Values - valeurs calculées
En plus de la valeur process du capteur de niveau, les valeurs calculées permettent de déterminer d’autres paramètres utiles dans moneo.
Dans cette application, par exemple, ce n’est pas seulement le niveau qui est pertinent, mais aussi le volume.
Il s’agit ici de cuves cylindriques verticales. Pour cette géométrie de cuve, le volume peut être calculé à l’aide de la formule «surface de base multipliée par la hauteur».
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_05-calculatedvalues.png?v=-509955390)
Dataflow Modeler (modélisation des flux de données)
- Niveau actuel de la cuve en m
- Facteur de conversion de l’unité de la source de données, ici 0,001 = m
- Surface de base de la cuve en mm²
- Facteur de conversion de l’unité de la sortie, ici 1.000.000 = litre
- Mise à l’échelle de l’unité en mm
- Surface de base en mm² multipliée par le niveau en mm = volume en mm³
- Mise à l’échelle de l’unité de sortie de mm³ en litres (dm³)
- Volume en litres en tant que résultat du calcul
Selon l’application concrète, d’autres calculs sont encore envisageables :
- Calcul de la quantité manquante (volume total de la cuve – volume actuel)
- Mise à l’échelle du niveau de remplissage en pourcentage
- Addition de la quantité totale (volume de la cuve 1 + volume de la cuve 2 .....), pour saisir la quantité totale dans l’entrepôt, par exemple du vin
Configuration avec moneo configure
Si la licence moneo configure correspondante est activée, les données de paramètres du capteur peuvent être lues et écrites dans moneo. Pour la mise en service du capteur de niveau radar, il est nécessaire de régler la hauteur de référence (Reference high). Il suffit de la saisir dans le champ de paramètres correspondant et de l’écrire sur le capteur.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_06-configure.png?v=-509952307)
- Métadonnées du capteur (nom de l’appareil, fabricant...)
- Données de paramètres du capteur, pour la configuration du capteur
- Données temps réel des valeurs process actuelles