- moneo: plataforma IIoT
- Casos prácticos
Recuento del número de recorridos de los portapiezas con moneo RTM
Contador del número de recorridos en el proceso de activación por plasma de una máquina de fabricación de módulos electrónicos
Los portapiezas en una máquina de fabricación de módulos electrónicos están sometidos a cierto grado de desgaste debido a la fricción, los golpes y la activación por plasma. Para garantizar la calidad del producto, estos portapiezas deben estar en perfectas condiciones. Para ello, es necesario realizar periódicamente tareas relacionadas con su mantenimiento y sustitución.
Situación inicial:
El proceso de activación por plasma es conocido por el alto grado de desgaste que sufren los portapiezas. Hasta ahora, el mantenimiento de estas piezas se realizaba atendiendo a criterios temporales, esto es, una vez al mes. Dependiendo del volumen de producción, este mantenimiento basado en el tiempo se llevaba a cabo demasiado tarde, lo que provocaba paradas imprevistas de la actividad y los altos costes asociados.
Objetivo del proyecto:
Para este proceso es fundamental realizar un mantenimiento basado en la cantidad de piezas. De esta forma, será posible una planificación del mantenimiento en función del desgaste real de los portapiezas, teniendo en cuenta especialmente el número de veces que circula cada uno de ellos.
Ejecución:
moneo RTM se instala de forma centralizada en un servidor. El maestro IO-Link de la serie AL1350 está conectado al servidor a través de una VLAN. Se utiliza un sensor de posición para detectar el portapiezas en la cinta transportadora. Este sensor conmuta su salida en cuanto detecta un portapiezas. La señal de conmutación es registrada por un adaptador IO-Link DP2302 y el contador interno se incrementa. El maestro IO-Link lee este valor del contador y lo transmite a moneo RTM a través de la VLAN.
Proyecto completado con éxito:
Se ha podido mejorar y garantizar tanto la calidad como la estabilidad del proceso y del producto desde el punto de vista de la sostenibilidad. Asimismo, el registro de valores del contador ha permitido establecer límites de aviso y alarmas; por ejemplo, se envían notificaciones por correo electrónico cuando se superan los umbrales. Las funciones de comentarios en el sistema de tickets crean transparencia y mejoran la comunicación entre los miembros del equipo responsable que trabajan en diferentes turnos. Esto permite planificar a tiempo las tareas de mantenimiento. Además, ahora se puede planificar el almacenamiento de las piezas de desgaste y de repuesto necesarias.
Conclusión:
Se logra una mejora general del proceso de mantenimiento y fabricación: un mínimo esfuerzo con un gran resultado.
Estructura del sistema
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_01_uebersicht.png?v=287760796)
- Sensor de posición (p.ej. IF6124)
- Módulo contador IO-Link (DP2302)
- Maestro IO-Link (AL1350)
Panel de control
En el panel de control se muestra la información relevante para este caso práctico. Con el sencillo editor de arrastrar y soltar, los paneles de control se pueden diseñar individualmente para cada aplicación específica. La función de insertar imágenes de fondo permite resaltar componentes relevantes de la instalación y colocar los instrumentos correspondientes en su posición.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_02_screenshotdashboard.png?v=287762399)
- Indicación tipo semáforo del valor actual del contador (verde ≤2250, amarillo >2250, rojo >2500)
- Medidor de nivel del valor actual del contador con valores umbral
Tareas y tickets: administración de valores límite con moneo RTM
Se definen los valores límite correspondientes para el contador principal del DP2302:
Si se superan estos valores límite, se creará automáticamente el respectivo ticket de superación de límite.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_03_screenshotthreshold.png?v=287741083)
- Valor límite del aviso > 2250
- Valor límite de la alarma > 500
Esto ayuda al departamento de mantenimiento a documentar todos los pasos necesarios como resultado de la superación del valor límite, permitiendo así un registro completo de las acciones realizadas.
Ticket processing rules: reglas de procesamiento de tickets
Esta función de moneo ofrece un sencillo asistente para definir lo que debe suceder, además de la creación de un ticket. En este caso práctico, se envía un correo electrónico al departamento de mantenimiento cuando el valor umbral supera el límite de aviso. Así es posible planificar y realizar las tareas de mantenimiento necesarias. Si se supera el valor de alarma, se informará a un grupo más amplio de trabajadores del área de producción.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_04_screenshotticketprocessing.png?v=287743526)
- Definición de valores límite (5) y fuentes de datos (6)
- Define qué regla se aplica
- Define la urgencia del aviso o de la alarma
- Define el grupo de destinatarios del correo electrónico
- Definición de los valores límite pertinentes
- Definición de las fuentes de datos correspondientes
Reseteo del contador
El contador se puede poner a cero a través de IO-Link (comando del sistema o PDout), por ejemplo, a través del software de parametrización moneo configure.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_05_screenshotresetconfigure.png?v=287737928)