Kalite kazanır: ifm ürünlerine neden güvenebilirsiniz?
Sahada test edilmiştir
ifm ürünleri, gerçek bir çalışma ortamında kapsamlı testlere tâbi tutulur.
Güvenilir
Üretim prosesinde ürünlerimizi fonksiyon ve kalite açısından sürekli olarak kontrol ediyoruz.
Sertifikalı
Akredite kalibrasyonlar, onaylar ve sertifikalar, yüksek standartları temsil eder.
Sürdürülebilir
ifm ürünlerinin uzun ömürlü olması, kaynak tüketimini azaltır.
Kaliteli ürüne adanmışlık
ifm'de bizim için kalite yönetimi, ISO 9001 standardına uymaktan çok daha fazlasıdır. Bu sağlam bir temel oluşturdu ve kendi standartlarımızı, kalite kriterlerimizi ve test proseslerimizi geliştirmek için yaptıklarımızı bu temelin üzerine inşa ettik.
Kalite güvencesi, tüm üretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Satın almadan dayanıklılık testine, seri üretimden son denetime kadar: her adımın yüksek standartlarımızı karşıladığından emin oluyoruz.
Müşterilerimizden gelen geri bildirimler bizim için aynı derecede önemlidir. Geri bildirimleriniz sürekli olarak kalite değerlendirmemize dahil ediliyor ve daha da iyi olmamıza yardımcı oluyor.
Kalite, sadece son teknoloji üretim ekipmanı ve teknik açıdan iyi donanımlı bir test laboratuvarı yerine, her şeyden önce kendini işine adamış insanlar da gerektirir. Çalışanlarımız; yılların deneyimine, derinlemesine uzmanlığa ve otomasyon tutkusuna sahiptir. Her ifm ürününün ikna edici olmasını sağlarlar.
Buna güvenebilirsiniz: makinelerinizde, sistemlerinizde ve proseslerinizde deneyimleyebileceğiniz kaliteyi sunuyoruz. En başından beri. Her gün.
5 yıl garanti - size verdiğimiz kalite sözü
Yüksek ürün kalitesi ve doğru teknik veriler, ifm'nin kuşku duyulmayacak değerleridir.
Tüm çalışanlar, ifm'nin kurumsal felsefesinde yer alan bu yol gösterici ilkeyi tutkuyla hayata geçirmektedir. ifm'nin ürettiği tüm ürünler için sunduğumuz 5 yıllık garantide de bunu görüyoruz. Bu size güven verici geliyor mu? Tabii ki. Her ürünün uzun vadede olması gerektiği gibi çalışmasını sağlayan üstün kalite güvencemizin farkındayız.
Çok zorlu koşullar altında bile kaliteli
Sıcaklık dalgalanmaları, titreşim, toz, nem, kimyasal buharlar: proseslerinizin ve çalışma koşullarınızın ne kadar zorlu olabileceğini biliyoruz ve ürünlerimizi her duruma dayanacak şekilde tasarladık. Sektöre özel çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Başarı hikayeleri
Dünya genelinde milyonlarca ifm çözümü, her gün çok çeşitli uygulamalarda güvenilirlik sağlıyor. Teknolojilerimiz mükemmel ürün kalitesi, maksimum güvenlik ve verimli prosesler için gerekli temeli oluşturuyor. İlham alın.
VA Erzberg
Avusturya'daki Erzberg'de 1.000 yıldan uzun bir süredir maden çıkarılıyor. VA Erzberg şirketi 280 milyon ton demir cevheri çıkarttı. Güvenilir bir ortak olarak ifm ile dijitalleşme, 10 yıldır odak noktası oldu.
Iturri
Günümüzde, elektrik kontrol teknolojisi olmadan yangınla mücadele imkansız olurdu. Küresel bir itfaiye aracı şasi üreticisi olan Iturri, 20 yılı aşkın bir süredir ifm'nin mobil uygulamalara yönelik kontrol çözümlerine güveniyor.
GROB
GROB, ifm ile işbirliği içinde basınç, akış, titreşim ve sıcaklığın izlenmesine yönelik uygulamalar geliştiriyor. GROB, ifm ürünlerinin kullanıcı dostu olmasını ve kurulum kolaylığını övüyor.
ifm ürün testleri
Aşırı uçlardaki bir hız treninde 1.000 saatten fazla
Standartlar olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Daha az karşılaştırılabilir, daha az güvenilir, daha az doğru. Aynen öyle. Peki ya karşılaştırılabilir, güvenilir ve doğru olmaktan daha fazlasını istiyorsanız? Bu durumda, kendi çıtanızı genel özelliklerin gerektirdiğinden biraz daha yükseğe koyar ve bu sayede, akla gelebilecek ve hatta bazen akla gelmeyecek her uygulamada en yüksek performansı sağlayacak bir sensör üretirsiniz. Sürekli olarak.
Sensörlerimizi buna nasıl hazırlıyoruz? Yoğun stres testleriyle, ürünlerimizin kendilerine yüklediğimiz gereklilikleri başarıyla yerine getirmesini ve üstün özellikleri konusunda sizi ikna etmesini her zaman sağlıyoruz.
Bir bakışta ifm
ifm ile ilgili fikir edinin. Bizi farklı kılan nedir? Neyi temsil ediyoruz?
Sürdürülebilirlik
ifm, sürdürülebilir ürün geliştirme ve yenilikçi teknolojiler demektir.
ifm hesabım
Kişisel hesabınız sayesinde siparişlerinizi hızlı ve etkin şekilde yönetebilirsiniz
Ölçme
ifm olarak uluslararası fuarlara katılıyor ve yeniliklerimizi tanıtıyoruz.
Bu konular da ilginizi çekebilir
ifm teknolojilerinin, karmaşık otomasyon zorluklarının üstesinden gelmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin. Başarı hikayelerimiz, pratik makine çözümlerimiz ve derinlemesine ürün bilgi birikimimiz, inovasyon ve kalitenin nasıl el ele gittiğini göstererek uygulamalarınızı bir üst seviyeye taşıyor.