You probably do not come from: Taiwan. If necessary, change to:United States
  1. moneo IIoT 平台
  2. 產品
  3. SFI (SAP 整合)

車間整合 (SFI)

從感測器到 ERP 系統

工業 4.0 遇見 SAP

利用我們的解決方案革新您的設備管理,跟手動作業說拜拜。

使用 moneo,您的資料可以安全儲存且易於存取,從而讓您作出明智的決策。我們的 SAP 整合可確保根據您的具體要求自訂定期監控,並產生全面的測量文件以進行精確的維護規劃。不再有猜謎遊戲!

使用重要的 SAP 文件無縫整合您的團隊。享受主資料的可靠分配,實現無縫且最佳化的流程。

透過直觀的 SFI 框架輕鬆整合新的感測器和資料源。讓您的 SAP 使用者能夠觸發精確的業務流程,而無需昂貴的 IT 服務或顧問。使用 SFI 優化您的流程並提高效率。

SFI 即時監控應用案例

提高機器可用性

即時監控設備和機器的狀態

透過 SAP 中自動建立的維護訂單和通知減少故障和非計劃停產並縮短設定和調整時間,提高透明度和可靠性,避免手動任務並專注於優化維護計劃。

保持製程品質

輔助材料和操作材料的即時填充和狀態監控

SAP 中自動建立不同類型的物料文件 (庫存提取、物料預留等) 可降低生產報廢率和製程錯誤,並消除物料流中的瓶頸。

優化能耗

即時使用計數器記錄和監控

自動記錄能源消耗、工作小時數或沖床動作,以便在 SAP 中採取預防性維護措施。當達到最大計數器值時,SAP 會採取行動,自動觸發測量文件並提醒負責人員。

ifm 車間整合的工作原理

體驗車間整合 (SFI) 的強大功能 - 它不僅僅是一個技術介面,它是全面邏輯範本,其中包含針對您的關鍵流程的功能。

SFI 與 SAP 無縫整合,可即時接收來自 moneo 的資訊並進行處理:自動傳送維護通知以及在 SAP 系統內產生重要訂單或文件。

透過及時的維護安排和準時交貨保持正常運行,確保生產流程不間斷。立即利用車間整合改善您的營運。

ifm 車間整合的益處

可靠

無縫整合到經過認證的 SAP 解決方案中,確保順暢的互通性並提高營運效率。

精益

直觀且對使用者友善。該解決方案無縫整合到當前工作環境中,無需額外的硬體或軟體。

快速

專案以天為單位完成,而不是幾週或幾個月。投資低、無需最終使用者培訓、極少的 IT 資源。大幅加快專案實施速度,讓企業更快獲得效益。

高效

平均投資回報期為 6 至 18 個月 - 節省維護人員的時間、透過避免故障節省成本以及減少載入新機器和感測器的工作量