You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220

Contrôleur de vitesse en boîtier compact

La manière la plus simple de garder un œil sur les vitesses

Qu’il s’agisse de convoyeurs, d’entraînements par courroie, de centrifugeuses ou de convoyeurs à vis : partout où des mouvements rotatifs ou linéaires doivent être surveillés en termes de survitesse ou sous-vitesse des valeurs de consigne, ce contrôleur de vitesse compact est le premier choix.

Grâce à l’homologation ATEX, l’utilisation dans des zones à risque d’explosion, par exemple dans le traitement des céréales, est également possible sans danger.

Tout dans un boîtier compact

Le capteur inductif à impulsions et l’évaluation de vitesse sont tous les deux intégrés dans un boîtier M18 compact - on ne peut pas faire plus compact. Le boîtier métallique robuste permet de se passer d’une protection supplémentaire contre les chocs.

Le contrôleur de vitesse compact en détail

Cas d’utilisationconvoyage

Le défi

Qu’il s’agisse d’un tapis roulant, d’un convoyeur à vis ou d’un élévateur à godets : pour éviter les arrêts non planifiés induisant une congestion du flux de matières, il est important de disposer d’un contrôle permanent sur le bon fonctionnement de son convoyeur.

La solution

  • Le capteur décentralisé contrôle si une machine tourne toujours.
  • Dès que le convoyeur s’arrête, le capteur peut émettre un message d’alerte.
  • Le contrôleur ne doit pas évaluer les impulsions et les fréquences, ce qui le soulage pour sa tâche intrinsèque de commande.

Principe de valeur de mesure

Principe de fonctionnement simple
Un seul élément d’atténuation sur l’arbre tournant est requis
T=1/f
Le capteur calcule la vitesse de rotation à partir du temps écoulé entre deux atténuations
Vitesse de rotation présélectionnée réglable
Tout dépassement des limites de vitesse haute ou basse est transmis via un signal de sortie configurable
Démarrage fiable de la machine
Grâce à la temporisation de démarrage paramétrable, pas de déclenchements erronés

Polyvalent grâce à IO-Link

Le capteur fournit de nombreuses informations via IO-Link :

  • Valeurs de vitesse
  • Valeurs minimales et maximales
  • Seuils de commutation

IO-Link permet un paramétrage confortable, par exemple :

  • Temporisation de démarrage
  • Mode de fonctionnement (Single Point Mode, Window Mode, Two Point Mode)
  • Réglage pratique des points de commutation grâce à la fonction d’apprentissage

Il est aussi possible de régler manuellement le capteur sur place à l’aide de la bague rotative.