• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteurs de débit
  2. Produits – Nouveautés
  3. Débitmètre à ultrasons SU

Mesurer le débit par ultrasons

Mesure précise du débit dans les applications utilisant de l’eau ultrapure, de l’eau et des fluides aqueux contenant jusqu’à 10% d’additifs.

Le SU Puresonic détecte des débits allant jusqu’à 1000 l/mn avec une grande précision. Grâce à la technologie à ultrasons, cela vaut également pour l’eau ultrapure à faible conductivité, comme celle produite par les installations d’osmose inverse. L’intensité du signal, qui peut être utilisée comme indicateur de qualité et de maintenance, est également détectée en continu.

Le tube de mesure du SU Puresonic est fabriqué en acier inox et est exempt d’éléments de mesure, de joints et de composants mobiles. Les erreurs provoquées par des dommages, des fuites ou des blocages sont ainsi d’emblée exclues, tout comme une chute de pression due à la construction.

Le SU Puresonic en détail

Les avantages du point de vue de nos clients

Sans entretien et fiable grâce au tube de mesure en acier inox exempt de composants
«Le SU convainc avec son tube de mesure en acier inox qui est exempt d’éléments de mesure, de joints et de composants mobiles. Les erreurs provoquées par des dépôts ou de l’usure sont ainsi d’emblée exclues, tout comme les chutes de pression dues à la construction.»
Maximilian Meurer, technicien en métrologie chez EnviroFALK
Mesure de débit d’eau pure et ultrapure
«Avec le SU, nous sommes en mesure de surveiller précisément l’apport en eau fraîche des lessiveuses et de réguler en conséquence les volumes d’eau.»
Constructeur d’installations de blanchisserie
Mesure ciblée et sans défaut grâce au principe de mesure par ultrasons
«Auparavant, nous utilisions des capteurs de débit magnétiques inductifs et nous étions régulièrement confrontés à des messages d’erreur dus à la présence de particules métalliques fines dans l’eau. Avec le SU Puresonic, nous n’avons plus cette problématique.»
Daniel Kaltenbach, concepteur en fluidique chez EFD Induction GmbH
Surveillance d’état rapide et claire
«La sortie de l’intensité du signal indique une éventuelle contamination ou des changements dans le process. Les modifications du process sont en outre indiquées via la LED d’état de fonctionnement et sortis via la sortie de diagnostic. De cette manière, des mesures de maintenance peuvent être prises et les arrêts évités en amont.»
Constructeur en traitement des eaux

Use Cases (cas d’utilisation)

Mesure précise du débit dans le traitement des eaux

Depuis plus de 30 ans, EnviroFALK GmbH développe, construit et commercialise des installations pour la production d’eau pure et ultrapure qui sont utilisées dans presque tous les secteurs dans le monde entier. En matière de traitement des eaux, l’osmose inverse constitue une étape essentielle du processus. L’osmose inverse consiste à filtrer l’eau douce pour obtenir de l’eau pure. Un paramètre pertinent pour le client est la quantité d’eau pure disponible à la fin du traitement. Sur la base du débit volumique, l’exploitant peut notamment détecter si un des filtres à membrane utilisés nécessite un entretien.

Pour la mesure du débit, le client utilise le capteur à ultrasons SU Puresonic, qui détecte avec une grande précision des débits volumiques allant jusqu’à 1000 l/mn. Grâce à la technologie à ultrasons, cela vaut également pour l’eau pure et ultrapure à faible conductivité, comme celle produite dans les installations d’EnviroFALK. En combinaison avec les capteurs de conductivité de la famille LDL, il est possible d’établir un contrôle fiable de la qualité et de la quantité dans le process de filtration.

Régulation de volumes d’eau dans le nettoyage de pièces

Un client d’ifm,fabricant de systèmes de blanchisserie automatisés, construit des installations pour tout le processus de blanchisserie. Sa gamme comprend notamment des lessiveuses qui sont utilisées sur les bateaux de croisière.
L’eau de mer, traitée techniquement et utilisée pour l’alimentation en eau douce des lessiveuses, soumet les capteurs de débit installés à des exigences spécifiques. La raison en est la faible conductivité de l’eau, qui fait que les principes de mesure classiques comme le principe magnétique inductif arrivent à leurs limites.

Le SU Puresonic, en revanche, du fait de la technologie à ultrasons, peut être mis en œuvre sans problème avec des conductivités faibles telles qu’elles prédominent dans le cas de l’eau ultrapure, et surveiller de manière fiable l’alimentation en eau douce. Les capteurs magnétiques inductifs de la série SM sont toujours utilisés pour l’eau de service étant donné que là, du fait du détergent, il se produit une formation accrue de bulles et de mousse.

Mesure sans défaut même en cas de particules métalliques

La société EFD Induction GmbH développe depuis plus de 70 ans des solutions pour le chauffage inductif. La vaste gamme de cette entreprise basée à Freiburg (Allemagne) comprend notamment des installations de trempe par induction. Dans les installations de trempe par induction, des composants métalliques comme les composants d’entraînement pour l’industrie automobile sont chauffés par induction puis trempés dans un fluide aqueux afin d’obtenir le degré de durcissement idéal.

Pour surveiller le débit dans le circuit du fluide de trempe de l’installation, EFD Induction GmbH mise sur le SU Puresonic. Grâce au principe de mesure à ultrasons, la mesure n’est pas impactée par l’influence de particules métalliques ultrafines dans l’eau. Un autre avantage du SU Puresonic est son tube de mesure en acier inox sans composant, qui est facile à nettoyer si besoin. De plus, la sortie de l’intensité du signal permet de tirer des conclusions sur le degré actuel de dépôts dans la tuyauterie, ce qui permet de planifier le nettoyage selon les besoins.

Utilisation dans l’alimentation en eau de refroidissement

Les installations d’eau de refroidissement assurent une dissipation de chaleur suffisante moyennant de l’eau afin de garantir la qualité du process et de retarder l’usure des outils. En particulier dans les process de fabrication sensibles, comme dans l’industrie des semiconducteurs, c’est souvent de l’eau ultrapure qui est utilisée. L’avantage : la corrosion et l'entartrage de la tuyauterie sont évités, tout comme les courts-circuits sur les composants électriques.

Pour refroidir efficacement les installations, le débit d’eau doit être mesuré avec exactitude. Dans les installations d’eau ultrapure, dans lesquelles le fluide se distingue par une faible conductivité, la technologie à ultrasons est la plus adaptée pour effectuer cette mesure. Un capteur approprié pour cette application est le capteur à ultrasons inline SU PureSonic, qui détecte les débits avec une précision élevée.
Comparé à un appareil «clamp on», l’appareil inline ne nécessite par d’étalonnage pour une mesure absolue. De plus, les erreurs de montage qui pourraient impacter la précision sont minimisées. L’appareil inline présente en outre l’avantage de ne pas nécessiter d’ajustement susceptible d’erreurs après l’installation en cas d’épaisseurs de paroi non homogènes ou du fait de la nature du matériau.

Maintenance préventive conditionnelle

L’intensité de signal détectée en permanence permet facilement de déterminer en amont les besoins de maintenance de l’installation et de minimiser ainsi les temps d’arrêt. L’état de l’intensité du signal peut être consulté via la sortie de diagnostic, IO-Link ou la LED d’état de fonctionnement disposée sur le SU.

  Débit Température Qualité du signal Sortie 2
(signal analogique)
Sortie 1
(diagnostic)
Vert normal Allumé
Bleu faible Eteint
Rouge clignotant pas de signal 3,5 mA // 21,5 mA Eteint
Une intensité de signal élevée indique un process impeccable, tandis qu’un signal faible ou déclinant peut révéler une modification du process (dépôts, bulles d’air, matières solides).
Dans un câblage conventionnel, il n’est pas possible de distinguer entre «signal faible» et «pas de signal», alors que via IO-Link tous les événements sont sortis de manière détaillée.

Connexion système

Polyvalent grâce à IO-Link

  • Processus transparents
    Outre le débit actuel, des informations complémentaires sur le volume totalisé, la température, l'état de l'appareil ainsi que deux seuils de commutation sont fournies via IO-Link.
  • Surveillance d’état
    L’intensité du signal (acyclique) représente un indice d’éventuelles impuretés ou de modifications du processus – des mesures de maintenance peuvent être prises à temps et les arrêts des machines minimisés.
  • Transmission des données sans pertes
    IO-Link permet une transmission des données sans pertes car, grâce à la communication numérique, les pertes de conversion sont exclues et les influences externes, comme les champs magnétiques, n’affectent pas la qualité du signal. En plus d’une transmission des données sans pertes, les signaux numériques se distinguent par une précision améliorée et une résolution accrue.

Grâce à l’intégration via IO-Link, nous pouvons réduire les frais et les efforts de mise en service à un minimum et obtenir d’autres informations importantes en plus des valeurs process. L’état de l’appareil est visible à tout moment et un télédiagnostic est possible.

EnviroFALK

FAQ

Technologie des capteurs de débit

La particularité de la série SU : les convertisseurs se trouvent dans le boîtier du capteur et donc à l’extérieur du tube de mesure. Le tube de mesure en acier inox du SU étant exempt d’éléments de mesure et de composants, on évite les chutes de pression dues aux composants et il n’est plus nécessaire de procéder à des contrôles de compatibilité des matériaux.

Surveillance fiable de processus de filtration

La combinaison du SU Puresonic et du capteur de conductivité LDL101 permet de réaliser une surveillance de qualité et d’état fiable dans les processus de filtration.