• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sostenibilità è la parola chiave

Come sarà il mondo di domani? ifm si pone questa domanda non solo in relazione allo sviluppo di prodotti, alle tecnologie innovative e ai nuovi modi di lavorare. Anche l'ambiente riveste un ruolo sempre importante nelle nostre decisioni e azioni quotidiane.

"In fondo tutti noi condividiamo la responsabilità per quanto riguarda l’aspetto sociale, economico ed
ecologico del futuro".

Saremo in grado di svolgere il nostro compito soltanto nel momento in cui avremo la chiarezza delle conseguenze delle nostre azioni attuali, cercando per tempo di risolvere i problemi o mettendoci alla ricerca di nuove strade da percorrere. Per noi, questo significa anche seguire in modo responsabile e affidabile gli obiettivi a lungo termine invece di soffermarci sui risultati a breve termine. A questo proposito, vorremmo segnalare il nostro rapporto di sostenibilità (anno di riferimento 2022), che contiene un programma completo di sostenibilità oltre ai nostri approcci e provvedimenti strategici.

 

Neutralità climatica entro il 2030
nelle attività
100% di elettricità verde
dal 2020
Emissioni di CO2 ridotte
in relazione ai viaggi di lavoro
100% dei fornitori
hanno sottoscritto il Codice dei fornitori ifm

Sostenibilità è la parola chiave, sotto tutti i punti di vista. È già scritto nella filosofia aziendale, redatta per la prima volta nel 1990:

ifm chiede e promuove decisioni e comportamenti nel rispetto dell'ambiente.

Filosofia aziendale di ifm

Come gruppo imprenditoriale, seguiamo questo ideale da oltre 50 anni. Non di rado però andiamo oltre le prescrizioni legali e vediamo la nostra filosofia rafforzata dalla crescente attenzione a questioni come la protezione della biodiversità, l'energia e la mobilità, emergenti anche da un movimento globale per il clima e da misure pionieristiche del Green Deal europeo.

Una cosa è per noi certa:

È necessario uno sviluppo efficiente, socialmente equilibrato ed ecologicamente sostenibile, dove coesistenza sociale, forza economica e protezione dell'ambiente non sono per noi in contraddizione.

Filosofia aziendale di ifm

Allo stesso tempo, siamo consapevoli di dover incrementare il nostro contributo. Solo allora saremo in grado di affrontare le sfide sociali e ambientali a livello globale. Finora ci siamo visti come un'azienda che agisce in modo inquadrato e sostenibile. Ora vogliamo portare avanti attivamente le nostre attività sostenibili e perseguire le questioni per noi essenziali nei prossimi anni. Puoi scoprire qui cosa significa in dettaglio per il Gruppo ifm.

I tre pilastri della sostenibilità

Come azienda che opera in modo sostenibile, ifm si pone l'obiettivo di conciliare gli aspetti economici, ecologici e sociali ancorandoli più saldamente nella propria organizzazione.

Il modello di azienda sostenibile descrive un principio che tiene conto dei tre pilastri della sostenibilità - Economia, Ambiente e Responsabilità sociale - in modo equilibrato e in tutte le decisioni e azioni aziendali. In questo contesto, la tutela dell'ambiente, la conservazione dei principi sociali e la stabilità economica non sono tematiche nuove, ma sono diventate molto più importanti negli ultimi anni.

ifm agisce secondo il principio dell'optimum economico adoperandosi per un equilibrio e un impegno in tutte e tre le dimensioni.

"Guardando al futuro, seguiamo anche il nostro principio guida
per crescere con successo e in sicurezza".