• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Monitores de velocidad de rotación en carcasa compacta

La forma más fácil de controlar la velocidad

Ya sean cintas transportadoras, transmisiones por correa, centrifugadoras o transportadores de tornillo: el monitor de velocidad compacto es la primera opción siempre que sea necesario supervisar un exceso o defecto de los valores de referencia de movimientos giratorios o lineales.

Gracias a la homologación ATEX, el uso en zonas potencialmente explosivas, por ejemplo en el procesamiento de cereales, también es posible sin riesgos.

Todo en una carcasa compacta

Tanto el detector inductivo generador de impulsos como la evaluación trifásica están integrados en una carcasa M18 compacta: no se puede ahorrar más espacio. Gracias a la robusta carcasa metálica, no es necesaria ninguna protección adicional contra impactos.

El monitor de velocidad compacto en detalle

Caso práctico: sistemas de transporte industrial

El reto

Ya sea una cinta transportadora, un transportador de tornillo o un elevador de cangilones: para evitar paradas imprevistas debidas a grandes atascos de material, es importante tener siempre controlado el correcto funcionamiento del transportador.

La solución

  • El sensor descentralizado controla si la máquina sigue girando.
  • En cuanto el transportador se detiene, el sensor puede emitir un mensaje de alarma.
  • El controlador no tiene que evaluar por sí mismo los impulsos y las frecuencias, por lo que dispone de más capacidad para la tarea de control propiamente dicha.

Principio del valor de medición

Principio de funcionamiento sencillo
Solo se necesita un elemento amortiguador en el eje giratorio
T=1/f
El sensor calcula la velocidad a partir del tiempo transcurrido entre dos amortiguaciones
Velocidad de referencia ajustable
El exceso o defecto se transmite a través de una señal de salida configurable
Arranque fiable de la máquina
Sin falsas activaciones gracias al tiempo de espera al arranque ajustable

Valor añadido gracias a IO-Link

El sensor proporciona mucha información:

  • Valores de velocidad
  • Valores mínimos y máximos
  • Puntos de conmutación

IO-Link permite una cómoda parametrización, por ejemplo:

  • Tiempo de espera al arranque
  • Modo de funcionamiento (modo de punto único, modo de ventana, modo de dos puntos)
  • Ajuste cómodo de los puntos de conmutación mediante la función Teach

Con ayuda del anillo giratorio, el sensor también puede ajustarse manualmente in situ.