You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
Service hotline +351 22 37 17 108

O lema é agir com sustentabilidade

Como será o mundo de amanhã? Esta pergunta é feita na ifm, não apenas quando se trata do desenvolvimento de produtos, tecnologias inovadoras e novos modos de trabalho. O nosso meio ambiente também tem importância nas nossas decisões diárias e em nosso agir.

“Pois, todos temos uma responsabilidade social, econômica e
ecológica pelo futuro.”

Somente faremos jus a esta responsabilidade se investigarmos as consequências das nossas ações atuais e buscarmos soluções para problemas ou novos caminhos a tempo. Isso também significa seguir objetivos de longo prazo com confiança e responsabilidade ao invés de repousar sobre sucessos de curto prazo. Neste sentido queremos que você aprecie o nosso Relatório de sustentabilidade (ano de relatório 2022), o qual contém nossos princípios e ações estratégicas bem como um abrangente programa de sustentabilidade.

 

Neutralidade climática até 2030
no negócio
100 % de eletricidade verde
desde 2020
Economia de CO
no setor de viagens de negócios
100% dos fornecedores
assinaram o Código de Conduta do Fornecedor ifm

O lema é agir com sustentabilidade, e isso em todos os assuntos. Já dizia a nossa filosofia empresarial, redigida pela primeira vez em 1990:

A empresa ifm incentiva decisões e comportamentos conscientes em relação ao meio ambiente.

Filosofia da empresa ifm

Como grupo empresarial, seguimos este princípio já há mais de 50 anos. Não é raro irmos além dos requisitos legais e essa nossa linha de pensamento é fortalecida pela crescente atenção aos assuntos como proteção da biodiversidade, energia e mobilidade que têm origem em um movimento mundial pelo clima e também em medidas pioneiras do European Green Deal, entre outros.

Para nós está claro:

É necessário um desenvolvimento de alto desempenho, equilíbrio social e ecologicamente compatível, sendo que para nós a convivência social, força econômica e proteção ambiental não representam contradição.

Filosofia da empresa ifm

Ao mesmo tempo estamos conscientes de que precisamos aumentar a nossa contribuição. Somente assim poderemos vencer os desafios sociais e ecológicos a nível mundial. Até agora nos vimos como uma empresa que age de forma sustentável integrada. Agora queremos avançar ativamente com as nossas atividades de sustentabilidade e seguir com os assuntos que nos são importantes pelos próximos anos. Descubra aqui, o que isso significa em detalhe para o grupo ifm.

As 3 colunas da sustentabilidade

Sendo uma empresa que age de forma sustentável, a ifm tem como objetivo harmonizar os aspectos econômicos, ecológicos e sociais e ancorá-los mais intensamente na organização.

O modelo da sustentabilidade empresarial descreve um princípio de ação que representa as três colunas da sustentabilidade, Economia, Ambiente (ecologia) e Social, de forma equilibrada e em todas as decisões e ações da empresa. Assuntos como proteção ao meio ambiente, aderência aos princípios sociais e estabilidade econômica não são totalmente novos, mas ganharam muito em importância nestes últimos anos.

A ifm age de acordo com o princípio do otimismo econômico e, neste contexto busca um equilíbrio e engajamento em todas as três dimensões.

“Olhando para o futuro, assim também seguimos o nosso princípio
Crescer em segurança com sucesso.”