• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Pregled senzorjev nivoja
  2. Inovacije izdelka
  3. Radarski senzor nivoja

Radarski senzor nivoja: Natančno spremljanje v industrijskih okoljih

Spremljanje ravni brez težav

Radarski senzor nivoja LW2120 natančno in brez slepih območij meri ravni tekočin in viskoznih medijev v rezervoarjih z višino do 10 metrov. Uporabljena 80-GHz frekvenca zagotavlja stabilne in natančne rezultate merjenja tudi ob prisotnosti pare ali kondenzata v rezervoarju.

Z razširitvijo antene, ki je na voljo kot dodatek, se lahko senzor uporablja tudi zunaj zaprtih kovinskih rezervoarjev, npr. na odprtih kadeh. Radarski sistem merjenja lahko prodre tudi skozi nekovinske stene, kar omogoča, da senzor nivoja od zunaj zazna tudi ravni v plastičnih rezervoarjih.

Katere so prednosti radarskega senzorja nivoja?

Optimalna zmogljivost
80-GHz tehnologija omogoča osredotočeno in natančno merjenje ravni pri zahtevnih vrstah uporabe, ki vključujejo kondenzacijo, veter, paro, sončno svetlobo ali nihanja temperature.
Brezstični princip merjenja
Brezstični princip merjenja preprečuje napačno delovanje, ki ga povzroča oprijemanje medijev ali poškodb mešalnikov. Tudi procesni pogoji, npr. gostota, viskoznost, temperatura, tlak in pH, ne vplivajo na merjenje.
Pametni algoritem zatira interferenčne strukture
Pametni algoritem zatira interferenčne strukture, s čimer se zmanjša nastavljanje parametrov in zagotavlja zanesljivo merjenje ravni brez težav.
Preprosta namestitev prihrani stroške in čas
Tehnologija standardnih spojnikov M12 zmanjša napake med nameščanjem. Za nastavljanje parametrov je potrebna samo ena vrednost, zaradi česar je nameščanje hitro in preprosto.
Prilagodljiva uporaba
Z razširitvijo antene, ki je na voljo kot dodatek, se lahko senzor uporablja tudi zunaj zaprtih plastičnih rezervoarjev in nad odprtimi rezervoarji.

Vrste uporabe

Primer uporabe – čiščenje vode

Brezstično radarsko merjenje v rezervoarjih

Že več kot 30 let družba EnviroFALK GmbH snuje, proizvaja in prodaja sisteme za čiščenje vode in izjemno čiste vode v različnih panogah po svetu. Za brezstično spremljanje ravni v rezervoarjih EnviroFALK uporablja radarski senzor nivoja LW2120.

Senzor lahko zaznava ravni do višine 10 metrov brez slepih območij in pri milimetrski ločljivosti. Uporabljena 80-GHz frekvenca zagotavlja stabilne in natančne rezultate merjenja tudi v zaprtih prostorih. Z razširitvijo antene, ki je na voljo kot dodatek, se lahko senzor uporablja tudi zunaj zaprtih kovinskih rezervoarjev, npr. na odprtih kadeh ali plastičnih rezervoarjih.

Tehnologija standardnih spojnikov M12 zagotavlja namestitev brez napak v nekaj minutah, medtem ko IO-Link nudi priročnost oddaljenega nastavljanja parametrov in branja. Zaradi pametnega algoritma v enoti je nastavljanje parametrov prek IO-Linka lahko kot otroška igra: Po enkratnem nastavljanju referenčne višine senzor takoj sporoči natančno raven prek IO-Linka.

Za določene vrste uporabe uporabljamo radarski senzor namesto hidrostatičnega merjenja ravni. Na primer, končna stranka je to zahtevala v izjemno čistem območju, v katerem vsak vijačni spoj in vsaka merilna točka predstavlja morebitni vir kontaminacije. Pri takih vrstah uporabe ima merjenje ravni z radarskim senzorjem svoje prednosti, saj je senzor nameščen zunaj pokrova rezervoarja in ne pride v stik z medijem.

Maximilian Meurer Inženir za merjenje in nadzor pri EnviroFALK GmbH

Sistemski priključek

Dodana vrednost zaradi IO-Linka

  • Oddaljeno vzdrževanje
    Oddaljeno vzdrževanje in nastavljanje parametrov prek vzpostavljenih sistemov vodil fieldbus in IO-Linka
    – nadstrukture niso potrebne
    – prihranek stroškov in večja varnost
  • Plug & work
    Radarski senzor je mogoče konfigurirati hitro in preprosto prek IO-Linka. Potreben je samo en parameter.
  • Prenos podatkov brez izgub
    IO-Link omogoča prenos podatkov brez izgub, saj so izgube ob pretvorbi izključene zaradi digitalne komunikacije, zunanji vplivi, kot so magnetna polja, pa ne vplivajo na prenos podatkov.

Pogosta vprašanja

Kako deluje radarsko merjenje nivoja?

Tehnologija

Naprava deluje skladno z metodo FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave – frekvenčno modulirani neprekinjeni val). Elektromagnetni impulzi v GHz območju se pošljejo do medija pri nenehno spreminjajoči se frekvenci od 77 do 81 GHz. Ker oddajnik nenehno spreminja frekvenco oddanega signala, pride do razlike v frekvenci med oddanim in odbitim signalom. Frekvenca odbitega signala se odšteje od frekvence v tem času oddanega signala, rezultat pa je nižji signal frekvence sorazmerno z razdaljo do nivoja. Ta signal se nadalje obdela, da dobimo hitro, zanesljivo in izjemno natančno izmerjeno raven.

Radarski senzor, certificiran za uporabo v higieničnih območjih

Ali iščete radarski senzor nivoja za uporabo v higieničnih območjih? Potem je LW2720 prava izbira.

Zasnovan je za uporabo v higieničnih rezervoarjih do 10 metrov; tudi uporaba razpršilnih krogel, mešalnikov ali različnih medijev ne vpliva na njegovo pravilno delovanje.