• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Senzorji pretoka
  2. Inovacije izdelka
  3. Ultrazvočni merilnik pretoka SU

Merjenje pretoka z ultrazvokom

Natančno merjenje pretoka pri uporabi z izjemno čisto vodo, vodo in medijem na podlagi vode z vsebnostjo aditivov do 10%.

SU Puresonic izjemno natančno zaznava stopnje pretoka do 1000 l/min. Zaradi ultrazvočne tehnologije to velja tudi za izjemno čisto vodo z nizko prevodnostjo, kot se proizvaja v obratih za reverzno osmozo. Prav tako se nenehno zaznava moč signala, ki ga je mogoče uporabiti kot pokazatelj kakovosti in vzdrževanja.

Merilna cev enote SU Puresonic je izdelana iz nerjavnega jekla in nima merilnih elementov, tesnil in premičnih delov. To pomeni, da so napake zaradi poškodb, puščanja ali blokad izključene že od začetka, prav tako pa tudi z zasnovo povezani padci tlaka.

Podrobno o SU Puresonic

Kaj pravijo naše stranke

Brez vzdrževanja in zanesljivo zaradi brezkomponentne merilne cevi iz nerjavnega jekla
»SUprepriča s svojo merilno cevjo iz nerjavnega jekla, ki ne vsebuje merilnih elementov, tesnil in premičnih delov. To pomeni, da so napake zaradi usedlin ali obrabe izključene že od začetka, prav tako pa tudi z zasnovo povezani padci tlaka.
Maximilian Meurer – Inženir za merjenje in nadzor pri EnviroFALK
Merjenje pretoka čiste in izjemno čiste vode
»S SU lahko natančno in točno spremljamo dovod sveže vode do pralnih strojev na morju in ustrezno upravljamo količine vode.«
Graditelj obratov za pralne sisteme
Osredotočeno in breztežavno merjenje zaradi ultrazvočnega principa merjenja
»Prej smo uporabljali magnetno-induktivne senzorje pretoka in smo se občasno spopadali s sporočili o napakah zaradi zelo finih kovinskih delcev v vodi. S SU Puresonic te težave nimamo več.«
Daniel Kaltenbach, inženir tekočinskih zasnov pri EFD Induction GmbH
Hitro in jasno spremljanje stanja
»Izhodmoči signala omogoča zaključke o kontaminaciji ali spremembah procesa. Spremembe procesov so prikazane tudi prek delovne lučke stanja LED, izhod pa prek diagnostičnega izhoda. Na ta način je mogoče v zgodnji fazi izvesti vzdrževalne ukrepe in preprečiti ustavitve.«
Graditelj obratov za čiščenje vode

Primeri uporabe

Natančno merjenje pretoka pri čiščenju vode

Že več kot 30 let družba EnviroFALK GmbH snuje, proizvaja in prodaja sisteme za čiščenje vode in izjemno čiste vode v različnih panogah po svetu. Reverzna osmoza je bistven procesni korak pri čiščenju vode. Pri reverzni osmozi se dovedena mehka voda prefiltrira v čisto vodo. Pomemben parameter za stranko je količina razpoložljive čiste vode ob koncu procesa obdelave. Na podlagi stopnje pretoka lahko upravljavec obrata med drugim vidi, ali kateri od uporabljenih membranskih filtrov zahteva vzdrževanje.

Za merjenje pretoka uporablja stranka ultrazvočni senzor SU Puresonic, ki lahko izjemno natančno zaznava stopnje pretoka do 1.000 l/min. Zaradi uporabljene ultrazvočne tehnologije to velja tudi za čisto in izjemno čisto vodo z nizko prevodnostjo, kot se proizvaja v obratih družbe EnviroFALK. V kombinaciji s senzorji prevodnosti skupine izdelkov LDL je mogoče vzpostaviti zanesljiv nadzor kakovosti in količine v postopku filtracije.

Regulacija količin vode pri čiščenju delov

Stranka družbe ifm, proizvajalec tehnologije za avtomatizirano pranje, gradi sisteme za celoten proces pranja. To vključuje pralne stroje, ki se uporabljajo na križarkah.
Tehnično obdelana morska voda, ki se uporablja za dovajanje sveže vode do strojev, postavlja posebne zahteve za uporabljene senzorje pretoka. Razlog za to je nizka prevodnost vode, ki preizkuša meje klasičnih principov merjenja, kot je magnetno-induktivni princip merjenja.

Enoto SU Puresonic je na eni strani mogoče uporabiti brez težav pri nizki prevodnosti, kot je npr. pri izjemno čisti vodi zaradi njene ultrazvočne tehnologije, ter lahko zanesljivo spremlja dovajanje sveže vode. Poleg tega se magnetno-induktivni senzorji serije SM uporabljajo v industrijski vodi, v kateri nastaja veliko mehurčkov in pene zaradi čistilnih sredstev.

Merjenje brez težav, tudi s kovinskimi delci

EFD Induction GmbH razvija rešitve za indukcijsko gretje že več kot 70 let. Obsežna ponudba izdelkov v obratu v Freiburgu vključuje sisteme za indukcijsko kaljenje. Pri sistemih za indukcijsko kaljenje se kovinske komponente, kot so pogonske komponente za avtomobilsko industrijo, induktivno segrevajo, nato pa ohladijo z medijem na podlagi vode, da se doseže idealna stopnja trdote.

EFD Induction GmbH se zanaša na SU Puresonic za spremljanje pretoka v hladilnem krogotoku sistema. Zaradi ultrazvočnega principa merjenja na merjenje ne vplivajo zelo fini kovinski delci v vodi. Dodatna prednost enote SU Puresonic je brezkomponentna merilna cev iz nerjavnega jekla, ki je preprosta za čiščenje, če je potrebno. Poleg tega je mogoče uporabiti moč signala za sklepanje o trenutni stopnji usedlin v sistemu cevi, kar omogoča izvajanje čiščenja, kot je potrebno.

Uporaba pri dovajanju hladilne vode

Sistemi hlajenja vode zagotavljajo dovolj razprševanja toplote s pomočjo vode,, da zagotavljajo kakovost procesa in preprečujejo obrabo orodij. Izjemno čista voda se zlasti uporablja pri občutljivih proizvodnih procesih, npr. v industriji polprevodnikov. Prednost: Korozija in poapnenje v cevnih sistemih se preprečita, prav tako tudi kratki stiki na električnih komponentah.

Za učinkovito hlajenje sistemov je treba natančno zaznati pretok vode. Pri sistemih za izjemno čisto vodo, pri katerih je medij označen kot slabo prevoden, je ultrazvočna tehnologija najprimernejša za merjenje. Primeren senzor za to vrsto uporabe je linijski ultrazvočni senzor SU Puresonic, ki zelo zanesljivo zaznava stopnje pretoka.
Za razliko od vpenjalnih naprav linijska naprava ne zahteva umerjanja za absolutno merjenje. Zmanjša se tudi število napak, povezanih z nameščanjem, ki lahko vplivajo na natančnost. Linijska naprava ima tudi to prednost, da preprečuje napačne prilagoditve po namestitvi, ki bi jih lahko npr. povzročile nedosledne debeline sten ali lastnosti materialov cevi.

Spremljanje stanja

Nenehno zaznavanje moči signala olajša zgodnje določanje potreb za vzdrževanje sistema in s tem zmanjša ustavitve. Stanje moči signala lahko preberete prek diagnostičnega izhoda, IO-Linka ali druge delovne lučke stanja LED na enoti SU.

  Pretok Temperatura Kakovost signala Izhod 2
(analogni signal)
Izhod 1
(diagnostika)
Zelena običajna vklop
Modra prenizka izklop
Rdeča, utripajoča ni signala 3,5mA // 21,5mA izklop
Velika moč signala pomeni, da proces gladko deluje, nizek ali padajoči signal pa lahko pomeni spremembe v procesu (usedline, zračne mehurčke, trdne delce).
Pri konvencionalnem ožičenju ni mogoče razlikovati med »nizkim signalom« in »ni signala«, medtem ko so vsi dogodki s podrobnostmi poslani prek IO-Linka.

Sistemski priključek

Dodana vrednost zaradi IO-Linka

  • Transparentni procesi
    Poleg trenutnega pretoka IO-Link zagotavlja dodatne informacije o skupni količini, temperaturi, stanju naprave in dveh preklopnih mejnih vrednostih.
  • Spremljanje stanja
    Moč signala (aciklično) zagotavlja prikaz morebitne kontaminacije ali sprememb procesa – vzdrževalne ukrepe je mogoče izvesti zgodaj, ustavitve stroja pa se zmanjšajo.
  • Prenos podatkov brez izgub
    IO-Link omogoča prenos podatkov brez izgub: izgube zaradi pretvorbe so izključene zaradi digitalne komunikacije, zunanji vplivi, npr. magnetna polja, pa ne vplivajo na prenos podatkov. Poleg prenosa podatkov brez izgub digitalne signale odlikujeta večja natančnost in večja ločljivost.

Zaradi integracije prek IO-Linka lahko zmanjšate stroške in zapletenost namestitve na minimum in poleg procesnih vrednosti pridobite druge pomembne informacije. Stanje naprave je mogoče kadar koli preveriti, mogoča pa je tudi oddaljena diagnostika.

EnviroFALK

Pogosta vprašanja

Tehnologija senzorjev pretoka

Posebna značilnost serije SU: Pretvorniki so v ohišju senzorja in s tem zunaj merilne cevi. Merilna cev serije SU iz nerjavnega jekla nima merilnih elementov in komponent, s čimer se preprečijo padci tlaka, ki jih povzroči komponenta, in odpravi potreba po preizkusu združljivosti materialov.

Zanesljivo spremljanje postopkov filtracije

Kombinacija enote SU Puresonic in senzorja prevodnosti LDL101 se lahko uporabi za pridobitev zanesljive kakovosti in spremljanje stanja pri postopkih filtracije.