• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Sloganımız: Sürdürülebilir Davranış

Gelecekte dünya nasıl görünecek? ifm'de bu soruyu yalnızca ürün geliştirme, yenilikçi teknolojiler ve yeni çalışma yöntemleri söz konusu olduğunda kendimize sormuyoruz. Günlük kararlarımızda ve eylemlerimizde çevre sorunları da öncü bir rol onuyor.

“Çünkü hepimiz sosyal, ekonomik ve
ekolojik yönleri dikkate alıyoruz.”

Bu sorumluluğu, ancak eylemlerimizin sonuçlarının farkında olduğumuzda ve zamanla bunların etkilerini asgariye indirmek için çözümler ve yeni yollar aramaya başladığımızda yerine getirebiliriz. Bizim için bu, aynı zamanda kısa vadeli başarılara yaslanmak yerine, uzun vadeli hedefleri sorumlu ve güvenilir bir şekilde takip etmek anlamına geliyor. Bu süreçte, stratejik yaklaşım ve önlemlerimize ek olarak, size kapsamlı bir sürdürülebilirlik programı içeren Sürdürülebilirlik raporumuzu (raporlama yılı 2022) önermek istiyoruz.

 

2030 itibarı ile iklim tarafsızlığı
tüm çalışma alanlarımızda
%100 yeşil elektrik
2020’den beri
Uzun vadeli CO2 tasarrufu
sağlanan iş seyahati ve tatiller
Tedarikçilerimizin %100’ü
tarafından imzalanan “tedarikçi davranış kuralları”

Sloganımız: sürdürülebilir davranış - her konuda. Bu, 1990'da yazılan şirket felsefesinde zaten belirtilmiştir:

ifm, ekolojik açıdan bilinçli kararları ve tutumları talep eder ve destekler.

ifm kurum felsefesi

Şirketler grubumuz, 50 yılı aşkın bir süredir bu yol gösterici ilkeyi takip ediyor. Bu sırada, genellikle yasal gerekliliklerin ötesine geçiyor ve diğerlerinin yanı sıra küresel bir iklim hareketinden ve Avrupa Yeşil Anlaşması'nın öncü önlemlerinden ortaya çıkan biyolojik çeşitliliğin korunması, enerji ve hareketlilik gibi konulara artan ilgiyle düşüncemizde daha fazla cesaretlendiriliyoruz.

Bizim için kesin olan bir şey var:

Etkin, sosyal olarak dengeli ve ekolojik olarak uyumlu bir kalkınmaya ihtiyaç var, bu sayede sosyal etkileşim, ekonomik güç ve çevre koruma bizim için çelişkili değil.

ifm kurum felsefesi

Aynı zamanda daha fazla katkı sağlamamız gerektiğinin de farkındayız. Küresel sosyal ve ekolojik zorlukların üstesinden ancak bu şekilde gelebiliriz. Şimdiye kadar kendimizi sürdürülebilir ve entegre bir şekilde çalışan bir şirket olarak gördük. Artık sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi aktif olarak ilerletmek ve önümüzdeki yıllarda bizim için yaşamsal önem taşıyan konuların peşine düşmek istiyoruz. ifm grup şirketleri için bunun ne anlama geldiğini ayrıntılı olarak buradan öğrenebilirsiniz.

Sürdürülebilirliğin 3 ayağı

Sürdürülebilir şekilde faaliyet gösteren bir şirket olarak ifm'de ekonomik, ekolojik ve sosyal yönleri şirketimizle uyumlu hale getirmeyi ve bunları kuruluşumuza daha sıkı bir şekilde dahil etmeyi hedefliyoruz.

Kurumsal sürdürülebilirliğin yol gösterici ilkesi, sürdürülebilirliğin üç ayağına dengeli bir şekilde dayanan bir eylem ilkesini tanımlar: tüm kurumsal karar ve eylemlerde Ekonomi, Çevre (ekoloji) ve Sosyal konular. Çevrenin korunması, sosyal ilkelere sadakat ve ekonomik istikrar gibi konular aslında yeni değil, ancak bunlar son yıllarda çok daha önemli hale geldi.

ifm, ekonomik optimum ilkesine göre hareket eder ve bu arka plana karşı, her üç boyutta da denge ve bağlılık için çaba gösterir.

"Geleceğe bakarken,
güvenli ve başarıyla büyüme ilkemize de uyuyoruz."