• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

moneo:專為工業與生產打造的IIoT平台

作為一個IIoT平台,宜福門 moneo 結合了資訊技術與營運技術層級。生產工廠中產生的感測器數據可以被輕鬆讀取並處理,以作為永續經營決策的基礎。

moneo擁有模組化的結構,並由基礎軟體與應用程式組成,可用於狀態監控或IO-Link感測器參數設定等方面。因此能夠為任何需求個別量身打造專屬的軟體套組。

在過去50年來,身為自動化解決方案的領先供應者,我們不斷地支持著我們的客戶。現在,我們結合了在感測器技術的經驗,與軟體子公司的專業知識 – 我們隆重推出「moneo」:「專為您量身打造」。

選擇moneo的優勢

輕鬆快速數位化。聰明選擇moneo。

有了正確的工具,您就能高效作業,成功達到目標。數位化也是一樣的道理。選擇moneo做為您的數位工具箱,所有成功實行IIoT專案所需的工具都會唾手可得。moneo是一款產業與製造商不拘的IIoT平台,適用於所有產業。

開放技術平台能簡化整合流程

moneo專注於能簡單且快速應用的模組,以及使用者友善的介面。因此,您的IIoT專案能立即起跑,而您的員工們將能快速獲得數位化支援的體驗。

moneo是一個產業與製造商不拘的IIoT平台,使您能整合各式各樣現有的裝置,更加有效地運用數據。

提高工廠的效率!

moneo將感測器數據轉化為數位資訊,進行評估,然後傳輸至IT世界。在這裡,它們能夠作為決策時的重要依據。有了moneo,您可以對機台維護進行預測,避免非預期的停機時間,進而提升工廠效率。

及早發現損壞,避免停機時間

moneo能分析感測器數據與偵測誤差。若機台運轉方式與以往不同,這代表製程中產生磨損或改變,將可能導致故障。
而在偏差首次發生到實際停機之間,通常會有足夠的時間安排預測性維護。

客製化的系統解決方案

moneo所採用的模組化設計,針對IIoT專案的要求能展現特別高的靈活度。moneo能為不同應用與產業提供正確的模組 - 如同您專屬的數位工具箱一樣。

您可以訂購符合需求的moneo模組。這樣的做法相當便利、投資成本低且靈活度極高。

moneo將隨著您的需求繼續成長。按照您的步調前進。

功能模組可以針對所有機台進行擴充。

moneo啟動套件是數位化的完美起跑點。若您準備好踏出下一步,則可以輕鬆地透過增加模組或裝置連接來進行擴充。有了資訊點授權,成本是依據使用中的數據點數量決定。moneo是一個不斷成長的系統,而moneo將隨著您的需求繼續成長。

 

有更多的模組正在被規劃與實施。這些模組擴充了moneo的產品系列。

量身打造數位化

專為您量身打造!

我們專注於幫助客戶的事業取得成功。這就是為什麼我們會持續開發高效能且使用簡單的產品的原因。moneo也是出自於相同的道理。

簡單:全新的極簡概念:
即使擁有最好的軟體,如果不好用的話又有何用?您可以期待最先進的設計,以及從安裝到日常使用都能感受到的高度使用者友善。moneo就是這麼簡單!

由宜福門製造 :我們所注重的專業領域
自1969年以來,我們透過提供最好的自動化解決方案,一再地向客戶證明我們的實力。我們成功的核心:傑出的能力與高度的客戶導向。而我們將這兩點完全應用在moneo上:

專為您設計:您的專屬解決方案
配置感測器、評估資訊、監控狀態、預測維護需求:moneo就是您的解決方案。對於整體系統、對於所有細節、模組化使一切成為可能。在您需要的範圍內精準地使用moneo。這就是您的工具箱。這就是您的moneo!

模組系統:moneo的尺寸能完全依照您的需求調整。

使用moneo,體驗IT支援流程優化的便利性。moneo是一個多合一平台,專為所有想對系統進行預測性互動的人量身打造。評估資訊、調整參數多合一軟體

如同我們的公司口號:「宜福門 – 一直在您身邊」,我們提供量身打造的完整解決方案,幫助全世界的客戶進行製程最佳化:「moneo - 專為您量身打造」。

即使此軟體功能強大且齊全,由於採用模組化設計,它能夠維持在您希望的任何大小。只有您知道哪一個功能可以在特定的情況中幫助您,因此您可以完全自行決定要啟動哪一個moneo模組。

換句話說:moneo就是您的個人數位工具箱。它就與其類比版的對應裝置一樣簡單好用。

前去一覽moneo模組的全貌

moneo OS:IIoT平台

所有moneo應用程式的核心與管理工具。智慧裝置整合能夠提供系統的數位視覺化。計算數據流模型的工具,配備自動警示功能。

使用案例

身為自動化技術市場中的全球領先者,我們總是密切注意客戶的需求。有了moneo,我們提供您一個展望未來的數位工具,幫助您成功推動工業演化。

從今天開始,您也可以開啟未來數位化潛力的大門。我們的解決方案適用許多的應用方式。我們可以提供一些使用案例。您有任何其他想法或需求嗎?我們非常樂意提供您我們的專業知識與建議。

向我們的專家取得建議

我們會一起讓您的專案成功。

心動了嗎?請立即來電吧!我們會一路陪伴您。為了滿足您的需求,我們的宜福門系統銷售團隊會從起跑點開始支援您–從策略諮詢到開發獨立軟體及硬體解決方案,以及相對應的應用與售後服務。