• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. ifm mate
  2. Vorteile

ifm mate: Die Vorteile

Das Assistenzsystem ifm mate unterstützt Werker bei manuellen Tätigkeiten in der Produktion oder an Verpackungsarbeitsplätzen. Mit einer optischen 2D/3D- Kamera identifiziert es die Hände des Werkers und erkennt so, ob beispielsweise in eine Box gegriffen wurde oder nicht. Die Erkennung der Hand, die auf leistungsfähiger Deep-Learning-Technologie basiert, ist zentraler Bestandteil des Systems. Ob der Werker Rechts- oder Linkshänder ist, spielt für die Erkennung ebenso wenig eine Rolle wie die Haltung der Hand.

Gleichbleibend hohe Produktqualität

Die Qualitätssicherung bei manuell erfolgenden Arbeitsschritten ist im Vergleich zu digitalisierten Prozessen bisher schwierig. Mit dem neuen Werkerassistenzsystem gelingt dies sehr einfach. Kostspielige Reklamationen werden so wirkungsvoll vermieden.

Schnelle Einarbeitung und flexible Mitarbeiterplanung

Auch beim Personaleinsatz bietet ifm mate Vorteile: So kann das System auf dem Monitor Anleitungen bzw. Arbeitsanweisungen, zum Beispiel in Form von Videos, wiedergeben, die den Werker bei der Einarbeitung unterstützen. Damit lassen sich Mitarbeiter auch flexibel an verschiedenen Arbeitsplätzen einsetzen.

Rein optisches System erspart lästiges Zubehör

Das Werkerassistenzsystem kommt durch die kombinierte 2D- und 3D- Technologie ohne zusätzliche Hilfsmittel wie VR-Brillen oder Tracker am Handgelenk aus. Dadurch ist die Arbeit mit ifm mate deutlich komfortabler als bei anderen Systemen, und die Akzeptanz bei den Werkern ist sehr hoch, da sie in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung nicht eingeschränkt werden.

ifm mate passt sich Ihren Anforderungen an. Nicht umgekehrt

Die Arbeitsabläufe lassen sich in der Software flexibel definieren. So lässt sich beispielsweise festlegen, ob die Reihenfolge der Schritte vorgegeben werden soll oder ob diese in beliebiger Abfolge ausgeführt werden können. So kann die Ergonomie der Arbeitsabläufe beibehalten oder gar optimiert werden.

Kinderleicht und schnell einzurichten

Die Einrichtung des Systems ist sehr einfach und intuitiv. Spezielle Fachkräfte oder IT-Spezialisten sind dazu nicht notwendig. Eine schnelle Umrüstung auf eine neue Applikation ist kein Problem.

Anbindung an übergeordnete Systeme und Prozesse

Mit Hilfe der REST-API können Sie ifm mate unmittelbar in Ihre digitalen Prozesse des Auftragsmanagements und der Qualitätssicherung einbinden.

„mate“ by ifm – Expertise aus dem eigenen Haus

Ursprung der Entwicklung war die eigene Produktion mit dem Ziel, die Reklamationsquote in der manuellen Verpackung von Sensoren zu reduzieren. Das System ist ein weiterer Schritt in Richtung Industrie 4.0 und digitale Fabrik.

Ihre Beratung durch unsere Experten

Gemeinsam machen wir Ihr Projekt erfolgreich.

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.