• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. M18 Cube: il corpo compatto dei sensori ifm
  2. Sensori di distanza PMD OGD

Sensore di distanza OGD di nuova generazione

Più veloce, più potente, migliore

Grazie all'innovativa tecnologia PMD (Photonic Mixer Device), il sensore ottico di distanza OGD rileva gli oggetti con estrema precisione fino a 2 m di distanza.

Con questo potente sistema di misurazione del tempo di volo on-chip, è possibile rilevare la presenza di oggetti o la loro corretta installazione con la massima precisione. Le applicazioni tipiche prevedono rilevamenti con sequenze rapide e alta velocità, ad esempio nei sistemi di trasporto e movimentazione. L'ottima resistenza alla riflessione e la soppressione dello sfondo della tecnologia PMD, insieme all'alta capacità di riserva, contribuiscono ad un rilevamento affidabile.

La tecnologia PMD dei sensori OGD è nettamente superiore a quella delle tradizionali fotocellule laser o dei sensori a luce rossa. Poiché la loro portata è indipendente dall'angolo e dal colore, è possibile rilevare anche oggetti critici come le superfici metalliche lucide.

Oltre al valore della distanza, viene trasmesso anche il valore della riflettanza. In questo modo è possibile non solo identificare gli oggetti, ma anche trarre conclusioni sulle proprietà dei materiali. La trasmissione simultanea del valore della distanza e della riflettanza consente di differenziare i materiali e aumentare l'affidabilità del processo.

Grazie alla filettatura M18, il sensore laser compatto è facile da installare e può essere impostato con i 3 pulsanti direttamente sul dispositivo o, in alternativa, tramite IO-Link. I valori vengono visualizzati tramite il display a 8 segmenti e 2 colori, integrato nel sensore.

Sensore ottico di distanza OGD in dettaglio

Use Case

Funzione di arresto del nastro trasportatore a due livelli

La soppressione dello sfondo è un altro dei vantaggi offerti dall'OGD. Questa caratteristica è utile quando si implementa una funzione di arresto di un nastro trasportatore. I riflessi dei rulli metallici non interferiscono con la funzione del sensore. L'OGD rileva in modo affidabile anche oggetti di colore diverso. In questa applicazione, il primo punto di commutazione attiva una riduzione della velocità del nastro. Una volta che loggetto ha raggiunto il secondo punto di commutazione, il nastro si arresta.

Il vantaggio: sostituendo i due dispositivi tipicamente necessari per una fotocellula, l'OGD contribuisce a ridurre i costi di acquisto, installazione e cablaggio. Inoltre, può essere utilizzato in quasi tutte le situazioni di montaggio poiché può essere allineato al nastro con un angolo obliquo.

Garanzia di qualità durante la produzione

L'OGD esegue controlli di qualità in linea in modo preciso e affidabile, verificando la corretta posizione e lorientamento di piccoli componenti lucidi o con bassa riflettanza, come O-ring o ruote dentate.

Vengono rilevati errori di montaggio, come la mancanza di O-ring di spessore pari o superiore a 5 mm. Questo processo di verifica degli errori durante la produzione e prima dei controlli di qualità finali riduce al minimo il rischio di costosi danni conseguenti, come fermi dellimpianto o difetti dei lotti. Al tempo stesso, il controllo della qualità in linea contribuisce a garantire una buona qualità a lungo termine. Quanto prima vengono rilevati gli errori, tanto minori saranno i costi conseguenti e tanto prima potranno essere apportati miglioramenti.

Con angoli sempre più obliqui, la luce riflessa diminuisce causando una riduzione della precisione del valore di riflettanza.

Rilevamento delloggetto su un sistema di movimentazione dei prodotti

L'OGD rileva gli oggetti con affidabilità anche in condizioni di luce sfavorevoli. Persino i materiali riflettenti o con superfici irregolari, come le pellicole, spesso utilizzate in versioni colorate o scure, non sfuggono allOGD.

Il sensore rileva lo sporco sulla lente attraverso il valore di riflettanza tramite IO-Link e segnala la necessità di una pulizia. Ciò riduce le misurazioni errate e aumenta l'affidabilità del processo.

Tecnologia

I sensori di distanza OGD di ifm utilizzano la tecnologia ToF PMD per rilevare oggetti con estrema precisione e a lunga distanza.Con la tecnologia ToF, le onde luminose emesse dalla sorgente luminosa laser si propagano. Quando la luce viene riflessa dall'oggetto, lo schema di fase si sposta e questo spostamento è direttamente proporzionale alla distanza.

Vantaggi della tecnologia ToF

  • Rilevamento affidabile di piccoli oggetti riflettenti, lucidi o neri
  • Anche gli oggetti colorati, come il truciolato o i pezzi di carne, vengono rilevati in modo affidabile grazie alla tecnologia PMD
  • La soppressione dello sfondo e la luce laser rendono l'OGD estremamente affidabile anche se esposto a interferenze esterne come movimenti, riflessi e luce estranea
  • Installazione rapida poiché indipendente da colore e angolo

Valore aggiunto con IO-Link

  • Rilevamento trasparente dei dati
  • Valore attuale della distanza
  • Valore attuale della riflettanza
  • Stato attuale del dispositivo
  • Parametrizzazione rapida e semplice
  • Trasmissione dei dati senza perdite

FAQ