• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Sustentabilidade
  2. Economia

Economia: força econômica

SustainableDevelopment Goals (SDGs)

No âmbito da “Agenda 2030 para desenvolvimento sustentável” as Nações Unidas desenvolveram e publicaram objetivos de sustentabilidade globais, os Objetivos de desenvolvimento sustentável (SDG). Com a formulação de 17 objetivos principais e outros objetivos secundários ao longo dos principais assuntos da sustentabilidade, foi criado dentro do debate de sustentabilidade global um plano de ação mundial com aspirações concretas que reúnem as três dimensões de sustentabilidade. Os objetivos de sustentabilidade globais oferecem uma orientação útil para os desafios do século 21, tanto a nível (inter)nacional quanto também para empresas individuais.

A ifm também se orienta pela Agenda 2030, para contribuir ativamente no atingimento dos objetivos de sustentabilidade. Concretamente, identificamos objetivos de sustentabilidade globais importantes, para os quais podemos buscar grandes efeitos e exercer influência através das nossas atividades (de negócios) e do nosso engajamento.

Saiba mais sobre as atividades de sustentabilidade e objetivos de sustentabilidade globais na ifm.

Crescer em segurança com sucesso:

A aspiração à estabilidade econômica está ancorada em nossa filosofia empresarial e atitude desde o princípio, como princípio central do grupo empresarial ifm. Colaboradores, clientes e fornecedores bem como soluções inovadoras e harmonia entre natureza e tecnologia têm importância central na ifm para um desenvolvimento sustentável. A estabilidade econômica somente pode ser atingida através de uma ação conjunta bem-sucedida entre força econômica, ecológica e social.

A filosofia empresarial e o código de conduta, bem como estruturas e sistemas de governança estabelecidos cuidam da condução e do controle empresarial responsável, em síntese: uma “boa governança corporativa”. Ela é vivida (exemplarmente) pela diretoria e todas as lideranças do grupo ifm. Além disso, as estruturas e os sistemas também são otimizados continuamente com auxílio de verificações internas e externas orientadas ao risco.

Para assegurar isso hoje e futuramente, foram identificados três objetivos de desenvolvimento sustentável (SDG) dentro da ifm:

Pois, no âmbito destes podemos atingir o maior efeito com as nossas atividades (de negócios) e o nosso engajamento. Simultaneamente, vemos os objetivos de desenvolvimento sustentável citados como fatores de sucesso da nossa administração sustentável.

Formação de alta qualidade

A ifm forma jovens com o objetivo de lhes oferecer um local de trabalho interessante e desafiador: princípio empresarial da ifm.

Na ifm, consideramos nossos colaboradores como fator de sucesso central do nosso desenvolvimento empresarial sustentável. Por isso lhe oferecemos um amplo espectro de ofertas atraentes de aperfeiçoamento, as quais são recebidas com muito interesse. Como empresa familiar na sua segunda geração, damos importância especial à conciliabilidade da família e da profissão. Para isso, a ifm dá apoio abrangente a pais e mães trabalhadores, com os princípios do movimento New Work e ofertas de cuidado das crianças nas férias. Assim, a ifm também coopera, por exemplo, com creches diurnas.

Para entrar em contato com jovens e entusiasmá-los conosco e nossas tecnologias, além das diversas vagas de aprendizagem e estudo de nível superior, há também ofertas de trabalho e de estágio para estudantes. A bem-sucedida cooperação com faculdades e universidades confirma os esforços e sucessos de longo prazo da ifm.

Trabalho com dignidade humana …

Nos últimos anos fatores como postos de trabalho seguros e geração de valor permanente ganharam muita relevância e atenção.

O reconhecimento da carta dos direitos humanos da ONU e o cumprimento do nosso código de conduta (Code of Conduct) contribuem principalmente para assegurar o trabalho com dignidade humana, tanto no âmbito interno da nossa empresa quanto também em nossos parceiros de negócios. Neste contexto, a ifm já foi certificada com sucesso durante vários anos sucessivos conforme a Auditoria de ética SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit).

Tanto valores sociais como também os relevantes à sustentabilidade são parte fundamental da nossa matriz de gestão estratégica. Esta deve funcionar como plano de ação, servindo interdisciplinarmente à orientação uniforme e sustentável do grupo empresarial ifm. Além disso, todos os funcionários e terceiros podem fazer uso de um sistema de denúncia, para informar anonimamente sobre eventuais violações, as quais serão investigadas de modo confiável.

… e crescimento econômico

Além da aceitação responsável dos riscos, os processos de planejamento estabelecidos e a segurança (empresarial) abrangente têm função importante para o crescimento econômico sustentável. Para tanto, além dos indicadores financeiros mensais, os riscos e as oportunidades vislumbrados também são registrados, avaliados e decididas ações resultantes. Desta forma, as tarefas e os desafios atuais podem ser vencidos com êxito e também assegurado um sucesso empresarial de longo prazo.

O crescimento econômico duradouro e difundido da ifm pode ser demonstrado com base em diversos indicadores.

Ações para a proteção do clima

A ifm requer e promove decisões conscientes em relação ao meio ambiente.

Através da aplicação dos nossos produtos aspiramos a melhoria da eficiência energética geral e o aproveitamento dos recursos. Com o anúncio da neutralidade climática nos negócios operacionais até 2030 e a estratégia climática relacionada, o nosso grupo empresarial toma ações ativas para o combate à mudança climática. Assim, entre outros são implementados projetos ao longo das atividades de negócios para dar uma contribuição importante para um futuro viável. A conversão para 100% de eletricidade verde (2020), a cooperação com o parceiro regional Südmail (correio climaticamente neutro) e os esforços de otimização visando embalagens sustentáveis podem ser citados como exemplos. Além disso, queremos nos basear no comportamento de viagem e reunião adaptado à pandemia do Coronavírus e aos canais de comunicação alterados – online versus eventos presenciais – como uma oportunidade para continuar a buscar economias de CO2 a longo prazo em viagens e deslocamentos de negócios. A aquisição dos primeiros automóveis híbridos e a melhoria dos processos de transporte interno também contribuem para isso. Para atingir os nossos objetivos ambientais, dependemos do nosso sistema de gestão ambiental certificado de acordo com EMAS/ISO 14001.

Embora a ifm tenha identificado três objetivos de desenvolvimento sustentável principais, estes estão relacionados com outros objetivos de sustentabilidade global da Organização das Nações Unidas. Estes incluem:

Gestão da segurança ocupacional e do trabalho:

A segurança no local de trabalho, a garantia de condições de trabalho com dignidade humana e a promoção da saúde são naturais para a ifm e contribuem para um ambiente de trabalho agradável.

Água limpa e instalações sanitárias:

O Consumo de água por unidade produzida ente 2013 e 2022 foi reduzido em 25% (Alemanha, sedes na região do Lago de Constança)

Tecnologia com eficiência energética:

Produtos e soluções ifm contribuem para uma maior eficiência energética e para a conservação dos recursos.

Indústria, inovação e infraestrutura:

A ifm desenvolve soluções inovadoras com custos de pesquisa e desenvolvimento apropriados.

Produtos ifm sustentáveis:

Os nossos produtos econômicos em recursos, ecológicos e energeticamente eficientes oferecem alta qualidade e durabilidade. O uso de produtos da ifm promove atividades de sustentabilidade em todos os setores industriais.

Paz, justiça e instituições fortes:

Por princípio ifm não desenvolve, produz ou vende produtos que sirvam diretamente para fins militares ou armamentistas.