• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Situação da água: Os nossos colegas informam a partir de vários lugares em todo o mundo.

Challenge accepted! A hand holds a glass of pure water

A ifm apoia os esforços globais para garantir uma utilização responsável da água

As condições podem variar, mas os desafios e objectivos permanecem os mesmos: a escassez de água é um assunto global que a sociedade precisa de resolver. Em muitos locais, um dos vários pré-requisitos para fornecer a todos um acesso fiável à água potável da melhor qualidade possível é construir as infra-estruturas de abastecimento necessárias, ou modernizar as existentes. Além disso, os serviços de gestão de água dependem de soluções igualmente fiáveis e eficientes para o tratamento da água e das águas residuais. A este respeito, pode confiar na ifm como seu parceiro de automação. A qualquer hora, em qualquer lugar.

Quer saber mais sobre os desafios de abastecimento de água no mundo - e como prestamos apoio em cada país? Os nossos colegas informam sobre a situação local em vários pontos do mundo.


Clique sobre um país para saber mais:

“No futuro, será de suma importância para o nosso país continuar a obter e conservar água como um recurso vital.”

Nasr Mahmud
Managing Director UAE

Sem fontes de água no país desértico

Vivemos num estado desértico. A nossa única fonte de água é o oceano. Mas mesmo após a dessalinização, a água continua a não ser potável. Tem de ser processada pela empresa de abastecimento de água potável e depois é disponibilizada em garrafas e grandes barris para distribuidores de água. O número de empresas de abastecimento de água cresceu nos últimos dez anos e as capacidades de tratamento de água potável no nosso país aumentaram em conformidade. Este desenvolvimento significou que a procura de água importada desceu de cerca de 35 por cento há dez anos para aproximadamente 15 por cento atualmente. A qualidade da água da rede pública também melhorou nos Emirados Árabes Unidos. No futuro, será uma grande preocupação para o nosso país obter e conservar a água como um recurso essencial.

A utilização económica da água em contextos industriais também ganhou importância. Uma vez que a água é muito cara, as empresas estão profundamente motivadas para praticarem uma gestão sustentável da utilização. Neste contexto, consideram a Indústria 4.0 como um caminho para simplificar a questão do consumo e o seu potencial de otimização, a fim de reduzir a procura de água e, consequentemente, os custos.

A ifm apoia as empresas desta região com soluções completas, por ex., com instalações As-i completas para monitorização e controlo de válvulas, em alguns casos, também com monitorização do caudal e da pressão na tubagem. Outro aspeto importante é a monitorização da condição das bombas e motores bem como soluções em sistemas de filtragem.

Nasr Mahmud

"O governo, mas também os próprios agentes industriais, estão claramente a orientar o desenvolvimento para uma gestão mais sustentável da água."

Rylance Sukdao
Sales Manager

A falta de chuvas coloca o abastecimento de água em risco

A África do Sul depende principalmente de rios e barragens para o seu abastecimento de água. O aumento das temperaturas, a diminuição da precipitação e as más condições das estações de tratamento de água e de águas residuais existentes estão a causar reduções significativas nas quantidades de água disponíveis, o que representa um grande desafio quando se trata de fornecer um abastecimento estável e fiável de água potável, uma vez que a procura aumenta constantemente de ano para ano.

O tratamento de água e de águas residuais está a tornar-se mais importante. O governo deu prioridade às reformas institucionais neste domínio, a fim de garantir a segurança da água no futuro, o investimento em recursos hídricos e a manutenção dos activos existentes.  As instalações existentes estão a ser modernizadas em muitos locais e estão a ser lançados numerosos novos projectos de construção. O mesmo se aplica às instalações de filtração e osmose reversa, para melhorar a qualidade da água. O governo, mas também os próprios influenciadores industriais, estão claramente a impulsionar o desenvolvimento no sentido de uma gestão mais sustentável da água. Estamos a implementar principalmente soluções de manutenção em tempo real com monitorização de condições Vibração, IO-Link e AS-i, que permitem um funcionamento fiável e uma manutenção preventiva antecipada das bombas. Estão a ser implementadas soluções de software inteligentes, como moneo, para aumentar a fiabilidade e o desempenho global em termos de qualidade e disponibilidade da instalação. Isto permite à gestão tomar decisões informadas com base em dados preditivos.

Rylance Sukdao

"A ifm fornece sensores para monitorizar caudais, temperaturas, pressão e condutividade, com soluções adequadas para uma utilização cada vez mais eficiente e sustentável da água."


 

Arjan van Nijhuis

Sales Engineer

Centrais de produção de eletricidade como principais consumidores

Nos Países Baixos, a maior parte da água potável é obtida a partir da água das dunas, ou seja, da água que se acumula nos reservatórios da paisagem dunar, bem como das águas subterrâneas que também têm origem na forma de precipitação. A água é submetida a um certo grau de filtração à medida que flui através dos solos arenosos. A água bruta é bombeada para as estações de tratamento. Isto significa que a monitorização das bombas é extremamente importante. Como exemplo, a ifm fornece soluções para monitorizar a condição das bombas. Isto permite evitar falhas dispendiosas e paragens inesperadas. Além disso, o transporte de água é monitorizado por meio de sensores de caudal e pressão.

Os principais utilizadores de água nos Países Baixos são as centrais de produção de energia eléctrica, onde é necessária para fins de refrigeração. A ifm também serve este sector industrial, fornecendo sensores para monitorizar caudais, temperaturas, pressão e condutividade, com soluções adequadas para uma utilização cada vez mais eficiente e sustentável da água.

Arjan van Nijhuis

"A crescente escassez de água levou a melhorias nas infra-estruturas de abastecimento. As perdas de água foram significativamente reduzidas graças às modernas soluções de automatização."


Rajesh Hari
Sales Manager Bangalore

O aumento da população agrava a escassez de recursos

O abastecimento de água da Índia provém principalmente dos rios e das águas subterrâneas. O maior desafio consiste na escassez de água, e este problema está a tornar-se mais grave à medida que a população aumenta. Estamos a aproximar-nos do ponto zero em muitas partes da Índia - as reservas de água estão praticamente esgotadas. A água da torneira não é potável. Para a tornar potável, tem de ser filtrada através de uma instalação doméstica de osmose inversa.

A crescente escassez de água levou a melhorias nas infra-estruturas de abastecimento. As perdas de água foram significativamente reduzidas graças a soluções modernas de automação para tubagens de abastecimento e estações de bombagem. A ifm contribui para estes esforços fornecendo, por exemplo, soluções de monitorização de condições. Desta forma, as bombas danificadas podem ser detectadas numa fase inicial e os tempos de paragem não planeados reduzidos. Além disso, existe um requisito legal para purificar as águas residuais domésticas e industriais para as tornar disponíveis para reutilização.

Rajesh Hari

"O desafio fundamental para o nosso país consiste em fazer face às secas. Este desafio tornar-se-á consideravelmente maior devido às alterações climáticas."


Jérôme Boussion
Vibration and Diagnostics Sales Engineer

Os períodos de seca reduzem as reservas de água

Em Espanha, a maior parte da água potável para uso doméstico é obtida de rios, nascentes e poços. Também é utilizada uma quantidade relativamente pequena de água do mar dessalinizada. De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, 99,5 por cento da água da rede pública tem qualidade de água potável. No entanto, muitas pessoas continuam a utilizar água engarrafada. Em 2019, foram consumidos 2,84 mil milhões de litros de água engarrafada. O desafio fundamental para o nosso país consiste em fazer face às secas. Este desafio tornar-se-á consideravelmente maior devido às alterações climáticas. Já se regista uma precipitação visivelmente inferior à anterior; nalguns casos, apenas um terço da quantidade em comparação com 20-40 anos atrás. Como resultado, os reservatórios na parte sul do país contêm menos de 40 por cento da sua capacidade.

Ao contrário da água para uso doméstico, grandes quantidades para uso industrial são obtidas através da utilização de instalações de dessalinização. O sector industrial, ao qual damos apoio sob a forma de soluções abrangentes, é correspondentemente grande, com o objetivo de alcançar uma qualidade de água óptima. Para tal, cobrimos todo o percurso de digitalização através de soluções abrangentes: desde a tecnologia de sensores e infra-estruturas IO-Link até o software IIoT moneo.

Jérôme Boussion

"Nos últimos anos, foram estabelecidos novos standards em França, especialmente no que diz respeito ao tratamento da água."


Nicolas Beourgeot
Head of Key Industries and Key Accounts

Água mais do que suficiente, mas…

O abastecimento de água em França está assegurado. As necessidades são satisfeitas através de águas subterrâneas (65%) e de águas superficiais (35%), sendo que os recursos excedem consideravelmente a quantidade efetivamente necessária (5,5 mil milhões de metros cúbicos de água potável). No entanto, a seca estival afecta a quantidade de irrigação possível. São necessários cerca de 3 mil milhões de metros cúbicos de água por ano. Além disso, os baixos níveis de água dos rios durante os meses mais quentes colocam desafios no que se refere ao arrefecimento das centrais atómicas.
Nos últimos anos, foram estabelecidas novas normas em França, especialmente no que diz respeito ao tratamento da água.

Por exemplo, foram impostas medidas de segurança importantes para garantir que as estações de tratamento de água não possam ser inundadas. Além disso, os utilizadores industriais são obrigados a utilizar a água de forma mais eficiente e a reutilizar as águas residuais nas suas próprias instalações e processos. A ifm ajuda as empresas a garantir a eficiência das instalações de filtração correspondentes através de soluções abrangentes. Isto envolve sensores de pressão, caudais e condutividade, bem como infra-estruturas IO-Link, que permitem a transmissão digital de dados para o nosso software IIoT moneo. A monitorização da condição das bombas através da análise de vibração é outra aplicação popular neste campo.

Nicolas Beourgeot

"Para impedir o desperdício de água causado por fugas em infra-estruturas antigas e mal conservadas, existe um novo controlo monetário chamado Totex (Total operating expenditure) que todas as empresas de água têm agora de utilizar."

Richard Coates
Water Industry Manager

Está na hora de impedir o desperdício. Previsão de escassez de água até 2050

As empresas de água do Reino Unido previram que, devido às alterações climáticas, o Sudeste terá escassez de água até 2050. A abordagem consiste em construir uma rede de condutas em todo o Reino Unido, de modo a que a água das zonas com elevada pluviosidade (Escócia, País de Gales, Noroeste) possa ser transportada para as zonas com escassez. A outra abordagem consiste em construir um maior número de reservatórios, mas isso altera as paisagens e não será tão fácil de aprovar.

Para parar o desperdício de água causado por fugas em infra-estruturas antigas e mal conservadas, existe uma nova monitorização monetária chamada Totex (Total operating expenditure) que todas as empresas de água têm agora de utilizar. Todos os activos devem agora ter uma expetativa de vida útil de 15 anos. A ifm apoia empresas de água como a South West Water com soluções de monitorização da condição para cumprir os requisitos.

Richard Coates

"Os períodos de seca e os níveis mais baixos das águas subterrâneas têm causado problemas nos últimos anos. Esta é uma razão suficiente para tomarmos medidas e reduzirmos as nossas próprias necessidades de água."

Gerold Dieckmann
Senior Sales Engineer Water and Wastewater

A ifm contribui ativamente para a poupança de água

A maior parte da água potável na Alemanha é obtida a partir de águas subterrâneas. Cerca de dois terços da procura é satisfeita desta forma. Quantidades muito menores são obtidas por outros meios, como a extração de lagos e reservatórios, a filtragem de margens e as nascentes. Os períodos de seca e os níveis mais baixos de água subterrânea têm causado problemas nos últimos anos.

Razão suficiente, portanto, para uma empresa se tornar ativa e reduzir o seu próprio consumo de água. A utilização responsável deste recurso já é abordada na filosofia da ifm. Diz: "A água, como componente mais importante da vida humana, tem de ser constantemente renovada porque é consumida. Mas como o homem lida descuidadamente com este material básico mais importante". Os fundadores da ifm já se opunham a esta falta de cuidado: "Evitar qualquer desperdício é uma missão fundamental da gestão de materiais".

Desde 1990, a ifm tem vindo a monitorizar o consumo de água com base legal para o tratamento/descarga de água. No âmbito do nosso programa de sustentabilidade, monitorizamos o nosso consumo de água em todos os locais de produção e efectuamos uma análise de risco da água. Estamos constantemente a trabalhar para reduzir o nosso próprio consumo de água - o que também é bem sucedido: o consumo de água por unidade produzida diminuiu 16 por cento de 2013 a 2020.

Assim, a ifm não só fornece às empresas do sector da água soluções adequadas para a poupança e o tratamento eficiente de água, como também assume a sua própria responsabilidade para com o ambiente, as gerações futuras e o recurso mais valioso do nosso planeta.

Gerold Dieckmann e Andreas Thürer

"Tendo em conta a sua pequena área, Singapura tem pouca capacidade de armazenamento de água. Por isso, é ainda mais importante garantir que o tratamento da água seja eficaz e fiável."

Geraldine Pang
Key Industry Specialist – Water

Onde a inovação contínua é essencial

Singapura não tem uma fonte natural de água doce. Por conseguinte, obtemos a nossa água a partir de instalações de dessalinização e reutilizamos a água tratada. Uma empresa sediada em Singapura aplica um tipo de tratamento da água particularmente completo. Coloca a água que já foi tratada sob a forma de  microfiltração, osmose inversa e irradiação ultravioleta. Devido à sua pequena área, Singapura tem pouca capacidade de armazenamento de água. Por isso, é ainda mais importante garantir que o tratamento da água seja eficaz e fiável.

Por sua vez, este facto faz com que a vontade de inovar nunca diminua. A eficácia das membranas está constantemente a ser melhorada: Os novos desenvolvimentos são testados em pequenas instalações piloto e, se forem bem sucedidos, são aumentados em conformidade.  Tal como acontece em todo o sector da água, a ifm está ativa neste ambiente inovador, fornecendo sensores para pressão, caudais, níveis de enchimento e soluções de monitorização da condição. As nossas soluções para manutenção preditiva estão a atrair cada vez mais atenção como forma de lidar com a falta de mão de obra qualificada.

Geraldine Pang

“… algumas cidades já têm de praticar a chamada alternância da água. Isto significa, muito simplesmente, que a água só está disponível em determinados dias".

 
Olga Figueiredo
Application Engineer

Oswaldo Lopes
National Account Manager Water and Energy
 

Os períodos de seca que esgotam as últimas reservas

A situação no Brasil está a tornar-se cada vez mais grave. A razão para isso são as chuvas cada vez mais raras e reduzidas. Já estamos a ter de sobrecarregar as nossas reservas para satisfazer a procura de água durante este período de seca. Por um lado, isso tem levado muitas pessoas a repensar o uso da água e a utilizar o recurso de forma mais responsável. Por outro lado, algumas cidades já estão a ser obrigadas a implementar a chamada alternância da água. Isto significa simplesmente que a água só está disponível em determinados dias.

A indústria também está mais focada na reutilização e no tratamento de águas residuais. Com o monitorização da condição integral, que inclui sensores de vibração, unidades de avaliação e a toolbox IIoT moneo, fornecemos soluções de digitalização que apoiam as empresas da indústria da água no funcionamento sem problemas das suas bombas e sistemas. Os sensores de fluxo tornam o consumo transparentemente rastreável e também ajudam a identificar fugas e a evitar perdas de água.

Olga Figueiredo e Oswaldo Lopes

"As pessoas são ensinadas a utilizar menos água e a evitar o desperdício. Se estiver a utilizar mais do que a média, pagará mais pela água".


Yaniv Schmidt
Managing Director Israel

Um recurso precioso desde o início

Existem três fontes principais de água doce natural em Israel: O Mar da Galileia fornece cerca de 20% do consumo de água, as camadas de água subterrânea na costa e nas montanhas outros 20% cada. Como mais de metade do país é deserto, a preservação da água e o desenvolvimento de novos recursos hídricos é um dos maiores desafios desde a criação do Estado de Israel. As pessoas são ensinadas a utilizar menos água e a evitar o desperdício. Se consumir mais do que a média, pagará mais pela água. Para nós, já é um recurso muito precioso.

Para garantir o abastecimento da população em rápido crescimento, foi necessário expandir a agricultura e assegurar a sua irrigação. No passado, o abastecimento de água baseava-se na precipitação e em reservatórios, sendo a água bombeada do norte do país para o sul seco.

Atualmente, baseia-se em centrais dessalinizadoras de grande escala localizadas na costa. Israel é um especialista em dessalinização da água do mar e na sua utilização como água doce, uma vez que tem vindo a explorar centrais de dessalinização da água do mar há décadas. Há dois problemas com que se depara constantemente: Por um lado, o processo é intensivo em energia e, portanto, comparativamente caro - especialmente porque Israel tem apenas uma pequena quantidade de combustíveis fósseis no seu solo. Por outro lado, os microrganismos entupiam repetidamente a membrana necessária para a limpeza. Esta tinha então de ser laboriosamente limpa com a ajuda de produtos químicos. O problema da energia pode ser cada vez mais resolvido através das energias renováveis, cada vez mais eficientes.

Além disso, Israel é um líder mundial na reciclagem de águas residuais: cerca de 87% das águas residuais do país são purificadas e reutilizadas. No entanto, esta água purificada não é adequada para consumo humano, pelo que é fornecida aos agricultores para irrigação.

A ifm oferece várias soluções para a indústria da água em Israel. O sistema de vibração em bombas e motores, de grande escala também é utilizado como sensores de fluxo para sistemas de dosagem de produtos químicos ou interruptores de nível em tanques.

Yaniv Schmidt

“...o fornecimento de água potável é um desafio fundamental, e métodos mais sofisticados e eficazes de tratamento da água são cruciais para satisfazer as exigências de hoje e de amanhã.”


Youssef Attallah
NSW Branch Manager

O continente mais seco da terra

A Austrália é o continente mais seco habitado por humanos, com fontes de água doce muito limitadas. Apesar desta escassez os australianos estão entre os maiores consumidores de água do mundo. Na maior parte da Austrália, a água de superfície armazenada em reservatórios é a principal fonte de abastecimento de água municipal. Dado que o abastecimento de água doce da Austrália é cada vez mais vulnerável às secas, possivelmente em resultado das alterações climáticas, é dada ênfase à sua conservação e várias regiões impuseram restrições à sua utilização. Neste contexto, o fornecimento de água potável segura é um desafio fundamental, e métodos mais sofisticados e eficazes de tratamento da água são cruciais para satisfazer as exigências actuais e futuras.

A manutenção das nossas redes de água é uma questão decisiva, por isso a ifm está empenhada em trabalhar com as empresas e organizações que estão a lidar com questões de escassez de água, como autoridades comunitárias do setor de água, conselhos locais, instalações de dessalinização e OEMs e integradores. Atualmente, também os acompanhamos na sua transformação digital com base no IO-Link e moneo.

Youssef Attallah

"A escassez de água está a obrigar as empresas a adaptarem-se com sistemas mais inteligentes e dados em tempo real que melhoram o desempenho e o tempo de resposta quando surgem problemas."

 
Chad Mosier
Soluções de automação de processos

Josh Schaus
Gestor de produto
 

O continente mais seco da terra

Os Estados Unidos são um dos dois maiores utilizadores de água per capita do mundo, mas ainda não a vemos como um recurso valioso. Alguns dos maiores desafios que enfrentamos são uma infraestrutura deficiente com mais de 100 anos e condições de seca em mais de 40% do país.

Nove de cada dez americanos obtêm a sua água potável em estações de tratamento públicas, pelo que será fundamental manter e atualizar as nossas infra-estruturas. Com as novas tecnologias ethernet e o fácil acesso a mais dados, a ifm está a ajudar a tornar as estações de tratamento de água mais inteligentes e a ajudar os operadores a tomar melhores decisões.

Chad Mosier e Josh Schaus

"Recentemente, foram feitos investimentos consideráveis para melhorar o desempenho das estações de bombagem e para automatizar as estações de tratamento de água através da monitorização de parâmetros, por exemplo, utilizando sistemas SCADA."


Razvan Catalin Popa
Desenvolvimento de Negócios do Setor Hídrico e Contas Estratégicas

O maior desafio são as infra-estruturas

Na Roménia, o abastecimento de água nunca foi realmente um problema. Temos muitas fontes naturais, grandes e pequenas, que podemos utilizar facilmente como fonte de água potável. Dependendo da região, as principais fontes de água potável são os lagos, os rios, as nascentes subterrâneas que não estão em contacto com o ar, os poços profundos e as águas subterrâneas. A indústria e as centrais eléctricas obtêm água suficiente de lagos, rios, especialmente do Danúbio, e do Mar Negro.

Um dos maiores desafios que o país enfrenta são as infra-estruturas. Em muitos casos, os sistemas que utilizamos para recolher, filtrar e tratar a água não são os mais modernos. Especialmente as condutas não estão adequadamente dimensionadas para as crescentes exigências. Mas, também neste domínio, muita coisa mudou. Recentemente, foram feitos investimentos consideráveis para melhorar o desempenho das estações de bombagem e para automatizar as estações de tratamento de água através da monitorização de parâmetros, por exemplo, utilizando sistemas SCADA.

Os produtos ifm em uso na indústria de água romena incluem principalmente sensores de processo e soluções de monitorização da condição. Os clientes também estão a reconhecer cada vez mais os benefícios da transmissão de dados digitais via IO-Link e sua avaliação no software IIoT moneo, tanto mais que ainda mais desafios podem ser resolvidos com a ajuda de sensores inteligentes de processo, válvulas ou analíticos.

Razvan Catalin Popa

"Nos últimos anos, a queda de neve diminuiu drasticamente, levando a uma grande seca e a um racionamento parcial de água potável."


Roberto Mignolet
Engenheiro de Processos Industriais

A falta de neve agrava a escassez de água potável

A água de degelo glacial dos Andes é a principal fonte de água para muitas comunidades no Chile. Nos últimos anos, a queda de neve diminuiu drasticamente, levando a uma grave seca e a um racionamento parcial de água potável. Nalgumas regiões do centro e do norte do país, a população é forçada a recorrer a camiões-cisterna de emergência para fornecer água potável. Esta situação resulta também do aumento da utilização de água na agricultura, especialmente na produção de abacate.

O consumo de água também está a aumentar noutras indústrias. Na indústria mais importante do Chile, o sector mineiro, prevê-se que a utilização de água do mar triplique até 2033 e represente 70% da água utilizada. Nos próximos dez anos, prevê-se que a água utilizada nos processos mineiros no Chile aumente mais de 20%.

Oferecendo soluções para a monitorização da condição das bombas, apoiamos as indústrias produtoras de água na melhoria da eficiência e fiabilidade da produção de água. Os clientes estão a reconhecer cada vez mais os benefícios da transmissão de dados digitais via IO-Link e seu processamento e análise usando o software IoT moneo.

Roberto Mignolet

Nossas soluções para a gestão de recursos hídricos

Todos nós devemos lidar de forma responsável com o recurso mais escasso e valioso do nosso planeta. As nossas soluções ajudam as empresas a lidar da forma mais eficiente possível com os recursos hídricos. E isto durante todo o ciclo: desde a obtenção até a medição do consumo e o reprocessamento antes da recirculação.