You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Casos prácticos

La monitorización de corriente para motores de alimentación de hilo mejora el rendimiento de los robots de soldadura

Un gran fabricante produce piezas para varios tipos de vehículos y utiliza pistolas de soldadura en toda la planta.

  • Los motores de alimentación de hilo para las pistolas de soldadura están sometidos a un gran desgaste.
  • Un avance irregular hará que el hilo se retuerza y se atasque. El resultado son paradas y tiempos de inactividad no planificados.
  • Esto se debe a una corriente del motor demasiado alta o baja para la alimentación del hilo. Este parámetro, sin embargo, no se suele controlar.

El sistema de monitorización en tiempo real moneo de ifm mejora el rendimiento de soldadura de los robots mediante la monitorización de la corriente necesaria para la velocidad de alimentación del hilo que llega a la pistola de soldadura. Se detectan los picos de exceso y déficit de carga, lo que permite al operario corregir el avance del hilo para que la producción no se vea interrumpida.

Visualize trends in motor current over time

Monitorización de la corriente del motor mediante la visualización de la tendencia

Perform calculations to display motor current using process inputs

Las funciones matemáticas permiten calcular el valor real de la corriente del motor sin necesidad de PLC

Set up dashboard to display motor current and use your own photos of your machine

Los valores de corriente del motor se muestran en el panel de control