You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. moneo: IIoT-Plattform
  2. Produkte
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo configure

Parametrieren Sie Ihre IO-Link-Sensoren und -Master mit moneo configure

Starten Sie Ihre industrielle Evolution schnell und einfach! Der erste Schritt dazu ist moneo configure free. Mit diesem Tool können Sie die vorhandenen IO-Link-Geräte Ihrer Produktionsanlage einfach parametrieren – und das sogar kostenlos!

Machen Sie den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung Ihrer Produktion mit unserem moneo IIoT Core. Dieses Softwarebundle bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit zur Parametrierung Ihrer IO-Link-Geräte, sondern eröffnet auch weitere innovative Möglichkeiten.

Warum moneo configure?

Verwaltung von
Parameterdatensätzen

Einfache Einrichtung und Austausch von IO-Link-Geräten mit nur einem Tool

Ein Tool für alle
IO-Link Geräte

Herstellerunabhängige Geräteeinrichtung (on-/offline) mit integriertem IODD-Management

Übersicht über alle
IO-Link Devices im Netzwerk

Scannen eines komplexen IO-Link Netzwerks mit Mastern und Devices

Dynamisches
Cockpit

Parallele Visualisierung der Prozesswerte und Parameter

Entdecken Sie die verborgenen Funktionen Ihrer IO-Link Sensoren

IO-Link Sensoren verfügen über viele Funktionen, die ohne Parametriersoftware schwer zugänglich sind und auch die Einstellung über den Sensor selbst gestaltet sich schwierig.
Unsere Software ermöglicht es, den Sensor vollumfänglich und mühelos mit all seinen Funktionen zu nutzen.

moneo configure free zur Parametrierung

Erleben Sie, wie einfach der Start in die Digitalisierung sein kann

Mit moneo configure free parametrieren Sie mühelos eine Vielzahl von IO-Link Sensoren und Mastern – und das herstellerunabhängig!

Das bedeutet, dass nicht bloß ifm IO-Link Master parametriert werden können, sondern auch Sensoren, die an Mastern anderer Hersteller angeschlossen sind.

Somit kann moneo configure free auch bei bestehenden Anlagen und Installationen zur Parametrierung genutzt werden.

moneo configure free wird einfach auf Ihrem Windows-PC installiert und fungiert als zentrales Tool für die herstellerunabhängige Erkennung, Parametrierung und Visualisierung, zur Diagnose und Einrichtung Ihrer IO-Link-Geräte. 

Beschleunigen und vereinfachen Sie die Programmierung Ihrer IO-Link Sensoren und die Verwaltung Ihrer Parameterdatensätze. Die geschickte Kombination Ihrer Hardware mit der moneo Software ermöglicht eine reibungslose Optimierung Ihrer Prozesse.

Sie wollen mehr als Parametrierung?

Eine Software, so viele Möglichkeiten:
Von der Parametrierung bis hin zum umfangreichen Condition Monitoring!

Um von den weiteren Funktionen von moneo zu profitieren und einen Schritt weiterzugehen, nutzen Sie den moneo IIoT Core. Er bündelt alle wesentlichen Funktionen unserer IIoT-Plattform. So ermöglicht er beispielsweise neben der Parametrierung mit moneo configure auch umfangreiches Condition Monitoring, Device Management und Datenanalyse.

Dabei können Sie selbst wählen, ob Sie moneo entweder in der Cloud oder als On-Premises-Version verwenden möchten. 

Praktisches Add-on:
GSDML-Dateien einfach um IO-Link Parameter erweitern

Entdecken Sie die effiziente Ergänzung zu moneo configure free und dem IIoT-Core (QM9112): Die GSDML IO-Link Parametrierung mit PLC Tools (QMP031). Dieses kostenpflichtige Tool erleichtert Ihnen die Parametrierung von IO-Link Geräten in Ihrer SPS-Software, wenn Sie ifm ProfiNet Master verwenden. Erweitern Sie mühelos die GSDML-Datei mit den gewünschten Parametern Ihrer IO-Link Geräte und machen Sie sie so im SPS-Tool sichtbar. So sparen Sie wertvolle Zeit bei der Maschineneinrichtung.

Weitere Infos finden Sie in unserem Video oder auf der Produktdetailseite (QMP031).

Holen Sie sich jetzt moneo configure free!

4 Schritte zur kostenlosen Version

  1. Erstellen Sie Ihr my ifm-Konto und melden Sie sich an 
  2. Laden Sie die kostenlose Version (EXE-Datei) herunter
  3. Akzeptieren Sie die AGBs
  4. Ihre kostenlose Version ist bereit zum Download!

➜ moneo configure free herunterladen

Sie sind nun bereit fürs Onboarding Ihrer IO-Link Master und Geräte!

Product configure free moneo IIoT core 
QM9112
moneo IIoT core 
QCM100
Model on premises on-premises cloud
Feature full full basic
3rd Party Master
GSDML
Generator add-on available
Price free included included
  Zukünftig auch alles in der Cloud verfügbar