• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Erwischt: Induktiver Näherungsschalter im ifm-Truck

14.05.19

Als Roadshow-Exponat wird der ifm-Truck in naher Zukunft so etwas wie ein fahrender Messestand sein. Das Schmuckstück ist natürlich auch mit ifm-Sensoren bestückt, die beim Einklappen der zusätzlichen Flächen arbeiten.

„Durch unseren ifm-Truck erreichen wir ein nie dagewesenes Level an multimedialer Präsentation“, so Markus Metzmacher vom ifm-Messe-Team.

Die 15 Quadratmeter große Ausstellungsfläche kann durch zwei ausfahrbare Ausschübe auf bis zu 40 Quadratmeter erweitert werden. Dank der induktiven Näherungsschalter erkennen die Ausschübe auch, wann sie beim Einfahren stehenbleiben sollen.

Die Inneneinrichtung des ifm-Trucks besteht aus zwei Stockwerken. Während in der unteren Etage ifm-Produktpräsentationen digital ebenso wie in Form von Hardware stattfinden werden, dient das Obergeschoss (18 Quadratmeter) als Veranstaltungsraum, in dem 15 Gäste an Seminaren, Tagungen oder Schulungen teilnehmen können.

​Der ifm-Truck bietet Kunden unter anderem die Möglichkeit, IO-Link selbst zu erfahren.  Außerdem wird ein 98 Zoll großer Bildschirm als Multimedia-Bibliothek eingerichtet.

Der ifm-Truck zog schon auf der Hannover Messe 2019 alle Blicke auf sich.

Wann der Lastwagen für die Roadshow auf Reisen gehen kann? Ab Juli wird der ifm-Truck bei verschiedenen Events, Messen und Kundenveranstaltungen eingesetzt.

Wussten Sie schon: Die Zugmaschine stammt vom Hersteller Colani. Insgesamt rollen nur drei Lkws dieses Typs auf den Straßen Europas.