Bosch Rexroth jetzt neuer Kooperationspartner von ifm
Am 21. September 2021 öffnete Bosch Rexroth exklusiv für zwölf Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Fachmagazine sowie für drei ausgewählte Partner - darunter ifm - die Türen zu ihrem neuen Kunden- und Innovationszentrum in Ulm.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/de/news/akb05337.jpg?v=-1411071545)
ifm-Vorstand Benno Kathan gemeinsam mit Vertretern der ctrlX World Partner WAGO und NOKIA sowie Steffen Winkler (Vertriebsleiter Automation & Electrification Solutions) und Hans Michael Krause (Direktor Produktmanagement ctrlX World) von Bosch Rexroth
Im Fokus der Presseveranstaltung standen die Neuheiten rund um die Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION sowie die Verkündung der neuen ctrlX World Partner WAGO, NOKIA und ifm.
ctrlX World
Mit ctrlX AUTOMATION stellte Bosch Rexroth Ende des Jahres 2019 einen Gegenentwurf zu den bisherigen proprietären Automatisierungssystemen auf dem Markt vor. Das Ökosystem rund um die neuen ctrlX Steuerungen soll sich durch radikale Offenheit, Einfachheit sowie größte Flexibilität auszeichnen. Dadurch möchte sich Bosch Rexroth den zunehmend komplexen Aufgabenstellungen in der Automatisierungswelt erfolgreich stellen.
ifm und Bosch Rexroth
Zu Beginn des Jahres 2021 erkannten Bosch Rexroth und ifm schließlich Synergien sowie gemeinsame Potenziale. Seitdem arbeiten die Unternehmen auch in diesem Bereich partnerschaftlich zusammen.
Initiales Ziel der Partnerschaft ist es, die ctrlX AUTOMATION Plattform für das weltweit standardisierte Kommunikationssystem IO-Link zu öffnen und dadurch zusätzliche Vorteile für beide Unternehmen und insbesondere für die Endkunden zu schaffen. Hierfür kommen sowohl Hardware als auch Software von ifm zum Einsatz.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/de/news/br_bild1.png?v=-1411064879)
Die Lösungen von ifm
Die ifm IO-Link Master CabinetLine (AL1930) sowie DataLine (AL133x) wurden softwareseitig weiterentwickelt und mit einer EoE-Funktionalität bereichert.
EoE steht für Ethernet-over-EtherCAT und beschreibt, dass beliebiger Ethernet-Datenverkehr im EtherCAT-Segment transportiert werden kann. Bereits Mitte 2022 soll auch die EtherCAT-Variante der PerformanceLine (AL14xx) mit EoE-Funktionalität auf den Markt kommen. Damit lassen sich dann auch Aktuatoren, z. B. Ventile, mit bis zu 2 Ampere ansteuern.
In Ergänzung zu den ifm-Mastern, ermöglicht ifm moneo configure SA (Stand-Alone, d. h. installiert auf einem Laptop oder PC) die Parametrierung der angeschlossenen IO-Link Master sowie Sensoren direkt über die ctrlX Steuerung – auf einfachste Art und Weise. moneo configure profitiert dabei von EoE und kann ohne paralleles Datenkabel über das EtherCAT-Kabel auf den IO-Link Master zugreifen.
Gemeinsame Lösung von Bosch Rexroth und ifm erleben
Im Rahmen der Fachmesse SPS (Smart Production Solutions) vom 23. bis 25. November 2021 kann die gemeinsame Lösung am Stand der ifm sowie auf diversen digitalen Kanälen von Bosch Rexroth erlebt werden.
ifm freut sich über die gemeinsame Partnerschaft mit Bosch Rexroth und blickt mit Zuversicht auf weitere spannende Projekte in die Zukunft.
Weiterführende Informationen
Bosch Rexroth ctrlX Neuigkeiten:
ctrlX developR Challenge:
Partner-Netzwerk: