You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Ölverbräuche im Blick mit moneo und Shop Floor Integration

17.03.25

Fertigungsbetriebe der Metallbranche benötigen Öle und andere Fluide als Verbrauchsmaterial in den Maschinen. Um deren Verbräuche transparent zu machen und eine Anbindung an das ERP-System zu realisieren, setzt Arnold Umformtechnik auf die IIoT-Plattform moneo in Kombination mit der SAP-basierten Softwarelösung Shop Floor Integration (SFI), beide von ifm.

By: Jörg Lantzsch für ifm

Kaltmassivumformpressen und -walzen sind die wesentlichen Maschinen in der Produktion von Arnold Umformtechnik – ein Spezialist für hochwertige und innovative Verbindungstechnik. Und alle Maschinen benötigen verschiedene Fluide für den Betrieb. In einer zentralen Ölversorgung werden hierfür fünf verschiedene Öle plus Altöl und Emulsion gelagert. In jeder Abteilung gibt es eine „Tankstelle“, an der die Mitarbeiter die Öle für die einzelnen Maschinen entnehmen können.

Verbräuche erfassen und ans ERP übertragen

In der Vergangenheit waren die Verbräuche der einzelnen Maschinen nicht transparent und es konnte beispielsweise nicht nachvollzogen werden, welche Maschine welche Ölmenge verbraucht. Deswegen hat das Unternehmen jetzt eine Industrie-4.0-Lösung auf Basis der IIoT-Plattform moneo implementiert. 

Übersichtliche Darstellung des Ölverbrauchs im moneo-Dashboard

Der Mitarbeiter, der Öl entnimmt, wählt auf dem Bedienpanel der Tankstelle die Maschine aus, für die das Öl bestimmt ist. Durchflusssensoren erfassen anschließend die abgegebene Menge. Um die Informationen über die Ölmengen weiterzuverarbeiten, greift der moneo-Agent auf die Steuerung zu und kann die erfassten Verbräuche auswerten und übersichtlich zur Verfügung stellen.

Schaubild, das zeigt, wie Sensordaten bis ins SAP-System gelangen.

Für Arnold besonders interessant: Über die SFI-Lösung von ifm gelangen die Daten auch gleich ins SAP-System. Die Lösung schafft damit eine durchgehende Transparenz über die einzelnen Verbräuche, und die Mengen können passend verbucht werden. Die Erfassung von Ölverbräuchen auf Basis einzelner Maschinen bietet noch einen weiteren wichtigen Vorteil: Wenn zwei gleiche Maschinen deutlich abweichende Ölmengen verbrauchen, fällt das sofort auf.

Arnold hat in der Vergangenheit ifm schon als Sensor-Lieferant kennengelernt. Beim jetzt implementierten Projekt ist aber von großer Wichtigkeit, dass moneo ein offenes System ist; So sind bei Arnold für die Erfassung der Ölmengen Sensoren eines anderen Herstellers installiert, deren Daten aber nahtlos in moneo eingelesen werden können. Die Sensoren waren bereits an den Anlagen vorhanden.

Über die ARNOLD Group

Logo: Arnold Umformtechnik GmbH & Co. KG

ARNOLD steht international für innovative Verbindungstechnik auf höchstem Niveau. Auf der Basis des langjährigen Know-hows in der Produktion von intelligenten Verbindungselementen und hochkomplexen Fließpressteilen hat sich die ARNOLD GROUP seit mehreren Jahren bereits zu einem umfassenden Anbieter und Entwicklungspartner von komplexen Verbindungssystemen entwickelt. Mit der Positionierung „BlueFastening Systems“ wird diese Entwicklung nun unter einem einheitlichen Dach kontinuierlich weitergeführt. Engineering, Verbindungselemente und Funktionsteile sowie Zuführsysteme und Verarbeitungstechnik aus einer Hand bilden eine einmalige Kombination aus Erfahrung und Know-how – effizient, nachhaltig und international. ARNOLD gehört seit 1994 zur Würth Gruppe.