You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Supply Chain Management
  2. Software für SAP
  3. Shop Floor Integration

Shop Floor Integration: Lässt Produktion und Management zusammenwachsen

Vom Sensor bis ins ERP

 

Einfachere Prozesse

Mehr Durchsatz in der Produktion

Weniger Materialengpässe

Geringerer Personalaufwand

Weniger Ausschuss

Integration in bestehende Infrastrukturen

Mehr Info? Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!

Sensor meets Software

Sensoren können viel

So kann man mit ihnen zum Beispiel den Gesundheitszustand einer Maschine oder Anlage überwachen. Oder mithilfe von Temperaturmessungen, Schwingungsüberwachung, Durchflussgeschwindigkeitsbestimmung oder mittels Informationen zu Verunreinigung, Druckluft und Taktzahl viele Prozesse effektiver steuern, Störungen vermeiden und Ausschuss verringern.

Aber da geht noch mehr!

Stellen Sie sich vor, dass diese Informationen nicht nur direkt an der Maschine verfügbar sind, sondern auch ins ERP-System einfließen. Dort können dann Aktionen ausgelöst werden, z. B. rechtzeitige Disposition von Instandhaltungspersonal und Werkzeugen, punktgenaues Auslösen von Ersatzteilbestellungen oder Informationsverdichtung, um herauszufinden, wo ständig und immer wieder Störungen, Ausschuss oder Verschwendung auftreten.

Klingt gut, oder? Aber wie?

Das funktioniert mit einer Softwarelösung, die perfekt auf Ihre Sensorik abgestimmt und nahtlos ins ERP-System eingebettet ist. So können sämtliche Informationen über verbrauchte Materialien, verfügbare Werkzeuge, Track-and-Trace-Informationen über Behälter und Materialien, Kapazitäten, Wiederbeschaffungszeiten, Absatzprognosen, Lagerbestände, Sicherheitsbestände etc. zusammenfließen, ausgewertet und genutzt werden. Damit entsteht maximale Transparenz in den Prozessen Ihrer Supply Chain!

Perfect Match!

Wenn intelligente Sensorik und ausgereifte Supply Chain Software zusammentreffen, erhalten Sie eine nie dagewesene Transparenz Ihrer Intralogistik. Ihre Supply Chain lässt sich effektiver steuern, alle Prozessbeteiligten partizipieren und nutzen dieselben Daten. Ihre Geschäftsprozesse werden digital und vernetzt. So entsteht ein zentrales Nervensystem, das Ihre Supply Chain steuerbar macht. Durch uns werden komplexe Supply-Chain-Prozesse beherrschbar. Mit Erfahrung, Expertenwissen und Simplifizierung machen wir Unternehmen noch erfolgreicher. Entdecken Sie uns!

Automatisierte Nachschubsteuerung mit Kanban – Ist Kanban nicht längst überholt?

Ganz im Gegenteil: Kanban ist heute aktueller denn je, denn die Digitalisierung hat der bewährten Methodik den Weg in die Neuzeit geebnet.  Kanban 4.0 funktioniert nicht mehr auf traditioneller Papierbasis, sondern vollkommen elektronisch, wodurch sich folgende Vorteile bieten:

  • Echtzeit-Informationen: Durch die Integration mit IT-Systemen können Bestände und Materialflüsse in Echtzeit überwacht werden.
  • Effizienzsteigerung: Automatisierte Prozesse reduzieren den manuellen Aufwand und minimieren Fehler.
  • Flexibilität: E-Kanban-Systeme lassen sich leicht an verschiedene Unternehmensgrößen und Branchen anpassen.
  • Integration neuer Technologien: Moderne Hardware wie RFID-Lesegeräte und smarte Sensoren lassen sich problemlos einbinden.

Wie E-Kanban funktioniert, demonstrieren wir Ihnen gern. Fordern Sie jetzt Ihren unverbindlichen Gesprächstermin an!

Schluss mit dem Papierkram in Wareneingang und Kommissionierung!

Zeitgemäßer Wareneingang und Kommissionierung funktionieren heute elektronisch. Dank moderner Sensoren ist es möglich Paletten, Gebinde und Stückgut zuverlässig und schnell zu erfassen, systemisch zu speichern und automatisiert zu verarbeiten.

Die wesentlichen Vorteile:

  • Erhöhte Genauigkeit: Sensoren können Fehler bei der Erfassung und Verarbeitung von Waren minimieren, indem sie genau Daten in Echtzeit liefern.
  • Zeitersparnis: Automatisierte Prozesse mit Sensoren reduzieren die manuelle Arbeit und beschleunigen den Wareneingang und die Kommissionierung.
  • Kostenreduktion: Durch die Verringerung von Fehlern und die Optimierung der Arbeitsabläufe können Unternehmen Kosten sparen.
  • Bestandskontrolle: Sensoren ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung des Lagerbestands, was zu einer besseren Bestandsverwaltung und weniger Engpässen führt.
  • Verbesserte Nachverfolgbarkeit: Mit sensorbasierten Systemen können Warenbewegungen genau verfolgt werden, was die Transparenz und Rückverfolgbarkeit erhöht.
  • Erhöhte Sicherheit: Autmatisierte Systeme können auch die Sicherheit im Lager verbesern, indem sie potenzielle Gefahren erkennen und melden.

Kein Hexenwerk, sondern moderne Lagerlogistik. Möchten Sie mehr über spezifische Technologien oder Implementierungsstrategien erfahren?

Shop Floor Integration SFI – FAQ

Demo anfordern

Möchten Sie mehr über unsere Lösungen zur Optimierung der Lieferkette in SAP erfahren? Suchen Sie nach einer Lösung, die es ermöglicht, Daten von Maschinen oder Sensoren automatisch in SAP zu übertragen und intelligente Prozesse zu starten? Füllen Sie das Formular aus und fordern Sie jetzt Ihre Demo vor Ort oder online an.

Datenschutz

Hier finden Sie unseren Datenschutzhinweis.

* Pflichtfeld