• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Standortwechsel ifm electronic Asia Pte. Ltd.: Ein voller Erfolg!

25.01.22

Beste Voraussetzungen für mehr Wachstum und Expansion: Das Gelände des neuen Werks von ifm in Singapur ist im Vergleich zum alten mehr als doppelt so groß. Durch das höhere Platzangebot ergeben sich eine Vielzahl an Vorzügen für Mitarbeitende und Kunden.

Am 8. November 2021 ist ifm electronic Asia an den neuen Standort, 2 Tuas Avenue 8, umgezogen (bisherige Adresse: 8 Tuas Avenue 1).

ifm electronic Asia wurde 2010 in Singapur gegründet. Von einem kleinen Unternehmen mit anfangs zehn Mitarbeitenden hat sich der Standort in den vergangenen elf Jahren zu einem mittelständischen Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeitenden im Zweischichtbetrieb entwickelt. Dies führte dazu, dass im Jahr 2018 sämtliche Möglichkeiten der Raumnutzung ausgeschöpft waren. Nach Gesprächen über verschiedene Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten fiel im Mai 2019 die Entscheidung, auf eine größere Fläche umzusiedeln. Nun freut sich das Team, die erfolgreiche Verlagerung des Werks bekannt zu geben.

Mehr Fläche für künftigen Wachstum

Mit fast 10.000 m² ist das Gelände des neuen Werks im Vergleich zum alten mehr als doppelt so groß. Die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten von insgesamt ca. 5.200 m² sind auf die verschiedenen Abteilungen aufgeteilt. Etwa die Hälfte der nutzbaren Bereiche wird derzeit genutzt, die anderen 50 % sind für die zukünftige Expansion vorgesehen. Auch ein geplanter neuer IT-Hub soll am Standort integriert werden. Er wird 2022 in Betrieb genommen und soll künftig die Asien-Pazifik-Region bedienen.
 

"Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die uns einen erfolgreichen und reibungslos verlaufenden Standortwechsel ermöglicht haben. Ohne Ihre Unterstützung wäre das Projekt so nicht realisierbar gewesen", so Björn Ostertag, Dipl.-Ing. (FH), Geschäftsführer ifm electronic Asia Pte. Ltd.

Erkundung neuer Konzepte

Der neue Standort ermöglicht es der Produktion, neue Konzepte zur Produktivitäts- und Effizienzsteigerung zu erkunden. Geplant sind unter anderem die Optimierung des Materialflusses, die Einführung einer Schulungslinie für neue Produktionsmitarbeitende, die Einführung von Materialkommissionierungs- und Baugruppenvormontagebereichen in den Produktionslinien  sowie der Einsatz fahrerloser Transportsysteme (Mobile Industrial Robots) und digitaler Fertigungsaufträge.

Hier sehen Sie den Fertigungsbereich.

Für die Supply Chain wiederum bietet der neue Standort einen eigenständigen Lagerbereich mit getrennten Versand- und Lagerflächen, eine Optimierung der Lagerhaltung sowie Spielraum für zukünftige automatisierte Lagersysteme. Die Wareneingangskontrolle ist nun in den Lagerbereich integriert, was zu einer höheren Effizienz und kürzeren Bearbeitungszeiten führt.

Ein Blick ins Logistiklager.

Genug Platz, um auch weiterhin zu wachsen

Die Abteilung Forschung und Entwicklung (F&E) hat sowohl im Bürobereich als auch im Labor ausreichend Platz für eine weitere Wachstumssteigerung in den kommenden Jahren. Um den ifm-Kundenservice zu verbessern, werden das lokale Vertriebsteam sowie das regionale Support-Team das angegliederte Vertriebsschulungszentrum nutzen. Außerdem konnten ein Multifunktionsraum, der für Fitness, Entspannung und Teamaktivitäten genutzt wird, sowie großzügigere Teeküchen eingerichtet werden, die nun mehr Mitarbeitenden – auch unter Einhaltung der Covid-19-Abstandsregeln – Platz bieten.

Links oben: Eingangsbereich; Mitte: Eine der Teeküchen; Rechts oben: Büro- & Besprechungsräume; Links unten: Wareneingangskontrolle; Mitte: F&E-Labor; Rechts unten: F&E-Büro