Intelligente Multifunktionsanzeige mit IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dx2032-2240x1260-01.jpg?v=-674431854)
Dezentrale Verarbeitung analoger Signale, gute Ablesbarkeit unterschiedlicher Prozessparameter sowie frei einstellbare Skalierfaktoren
- Gute Ablesbarkeit der Anzeige
- Verschiedene Modi per IO-Link oder Einstellmenü konfigurierbar
- Rot-, Gelb-, Grün-Umschlag der Anzeige bei Sollwertüber- oder -unterschreitung
- 16 Bit Auflösung
- Zusatzfunktionen wie Tara, Filter, Mittelwertbildung, Signalverknüpfungen
Analoganzeige 4.0
Die neue Multifunktionsanzeige ist mehr als nur Anzeige: Sie verarbeitet analoge Signale dezentral vor und leitet diese Informationen bei Bedarf an eine übergeordnete Steuerung weiter. Durch diese Intelligenz ist sie gut im Kontext von Industrie 4.0 einsetzbar.
Vielseitige Analogwertanzeige
Das intelligente Display zeigt unterschiedliche Prozessparameter von Sensoren mit Analogausgang oder Transmittern mit Normsignalausgang an. Mit Hilfe frei einstellbarer Skalierfaktoren können die Eingangssignale umgerechnet und als physikalische Werte (z. B. Druck, Temperatur, Durchflussmenge) angezeigt werden. So lässt sich bei Verwendung eines Drucktransmitters beispielsweise das Füllvolumen eines Behälters anzeigen. Zudem lassen sich Eingangssignale miteinander verrechnen, beispielsweise zur Druckdifferenzdruckmessung.
Komfortable Bedienung
Die Einstellung erfolgt mittels modernem, resistivem Touchdisplay direkt auf der Anzeige. Automatisch wechselt das Display vom Anzeigemodus in den Parametriermodus. Alternativ lassen sich alle Einstellungen auch über IO-Link realisieren. Alle Parameter werden im Klartext angezeigt, sodass eine intuitive Bedienung möglich ist. Ein Passwortmechanismus schützt vor unerwünschter Manipulation.
Grenzwerte überwachen
Der Anwender kann bis zu vier Grenzwerte vorgeben. Bei Sollwertüber- oder -unterschreitung schalten bis zu vier Transistorausgänge. Zusätzlich erhält man bei der IO-Link Version die vorverarbeiteten Informationen auch direkt in der übergeordneten Steuerung.
Eindeutige Anzeige
Der Zustand der Ausgänge wird dargestellt und die Farbe der Anzeige kann abhängig vom Prozesswert rot, gelb oder grün angezeigt werden. Eine Freitext-Eingabe ermöglicht es, den Werten auch Einheiten zuzuweisen, welche nicht bereits in der Vorgabenliste enthalten sind.