You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Absolut einmalig: Luftspaltmessung so präzise wie nie zuvor

Absolut einmalig: Luftspaltmessung so präzise wie nie zuvor

  • Ausgabe des Luftspaltes als Absolutwert wiederholgenau im Mikrometerbereich
  • Jederzeit präzise Werte dank druckkompensiertem Messprinzip
  • Mit Spaltwert, Strömung und Druck alle wichtigen Informationen auf einen Blick
  • Selbstreinigender Messkanal hält auch Spülluftdruck stand

Das Leistungs-Plus dank IO-Link

  • Einfaches Einlernen des Sollzustandes mit nur einem Klick

Dauerhaft präzise Positionierungskontrolle

Mit konstant hoher Präzision erfasst der Luftspaltsensor SDP den Abstand zwischen Auflagefläche und Objekt und gibt diesen als absoluten Wert aus. Auch ein planes Aufliegen, den sogenannten Nullspalt, erkennt der Sensor zuverlässig. Da die Spaltberechnung auf Basis von Druck und Strömung erfolgt, bleibt die Messung im Rahmen des gängigen Betriebsdrucks zwischen 1 und 3 bar jederzeit präzise – unabhängig von Druckschwankungen, Anzahl und Durchmesser der Düsen.

Hohe Druckfestigkeit mit selbstreinigender Wirkung

Das robuste Messrohr hält auch dem Spülluftdruck stand. Damit entfallen Umschaltvorgänge zwischen Spülen und Messen. Positiver Effekt: Das Messelement wird ebenfalls gereinigt, verschmutzungsbedingtge Fehlfunktionen werden vermieden.

Wenn geringste Toleranzen gefordert sind

Mittels Luftspaltmessung kann die exakte Platzierung eines Werkstückes oder eines Werkzeuges gesichert werden. Da mit dem SDP selbst kleinste Abweichungen der tatsächlichen Position von der Sollposition zuverlässig ermittelt werden können, eignet er sich überall dort für einen Einsatz, wo geringste Toleranzen gewährleistet werden müssen.

Schnelle Inbetriebnahme

Der Luftspaltsensor lässt sich sowohl über die einfache Tastenbedienung als auch über den externen Eingang oder aber mit nur einem Klick per IO-Link auf den Sollzustand anlernen.
Damit kann bei einem Produktionswechsel die Rüstzeit der Anlage stark reduziert werden.