You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Monitoring stationärer Hebewerke nachrüsten

Wasser & Abwasser
Wasseraufbereitung
Überwachung und Wartung
Fernüberwachung
Case Study

Überschwemmungen durch Anlagenausfälle einfach und kostengünstig vermeiden mit io-key

Störungen von Hebewerken
direkt erfahren

Einfache Anbindung

Hohe Folgekosten von
Überschwemmungen
vermeiden

Ergebnisse

  • Lokale Überschwemmungen durch defekte Hebewerke verhindern
  • Einfache Anbindung mit dem io-key
  • Sensoren für Füllstand und Pumpenüberwachung an moneo anbinden
  • Teure Reinigungsarbeiten werden vermieden

Die Herausforderung

In Gebieten, in denen das natürliche Gefälle nicht ausreicht, um das Abwasser zu transpor­tieren, sind kleinere Stationen mit Hebewerken installiert. Diese verhindern außerdem Über­schwemmungen bei starken Niederfällen. Im Regelfall gibt es eine oder zwei dieser Stationen pro Wohngebiet mit etwa fünfzig Haushalten.

Die Hebewerke sind vergleichsweise einfach aufgebaut und bestehen aus elektrisch betrie­benen Pumpen und Füllstandsensoren, die ent­weder mechanisch oder auf Ultraschall-Basis arbeiten. Bisher waren die Hebewerke nicht mit einer Monitoring-Lösung ausgestattet. Wenn die Füllstandmessung nicht funktioniert, startet die Pumpe nicht und die Station läuft über. Dass eine Station nicht funktioniert, fällt aber erst dann auf, wenn es zu einer lokalen Überschwemmung kommt. Diese hat finanzielle Folgen – der Einsatz eines Tankwagens mit Pumpe zur Reinigung kos­tet mehrere Tausend Euro – und schadet gleich­zeitig dem Image des Unternehmens.

Unser Kunde

Ein Wasser- und Abwasserunternehmen in Großbritannien versorgt über 2,5 Milli­onen Haushalte und über 110.000 Unter­nehmen mit Trinkwasser und kümmert sich um die Abwasserentsorgung und Wiederaufbereitung.

Täglich werden fast eine Milliarde Liter Abwasser gesammelt und in den über 1.000 Kläranlagen des Unternehmens aufbereitet. Die Kanalisation mit sämtli­chen Abwasserleitungen hat eine Gesamt­länge von insgesamt 76.000 Kilometern.

Unser Kunde

Ein Wasser- und Abwasserunternehmen in Großbritannien versorgt über 2,5 Milli­onen Haushalte und über 110.000 Unter­nehmen mit Trinkwasser und kümmert sich um die Abwasserentsorgung und Wiederaufbereitung.

Täglich werden fast eine Milliarde Liter Abwasser gesammelt und in den über 1.000 Kläranlagen des Unternehmens aufbereitet. Die Kanalisation mit sämtli­chen Abwasserleitungen hat eine Gesamt­länge von insgesamt 76.000 Kilometern.

Die Lösung – warum ifm?

Eine Fernüberwachung von über 400 Hebean­lagen war in der Vergangenheit schwierig, da eine Netzwerkanbindung aller Stationen schlicht zu aufwändig gewesen wäre. Gelöst werden konnte diese Herausforderung mit dem io-key von ifm, der eine einfache und schnelle Möglich­keit bietet, um Sensordaten direkt in die Cloud zu übertragen. Das kompakte Gerät benötigt lediglich eine Spannungsversorgung und eine ausreichende Mobilfunk-Netzabdeckung.

Zur Kommunikation verwendet das Modul Narrow­band IoT oder das 2G-Netz, alternativ ist auch eine Mobilfunkanbindung über LTE CAT M1 möglich. Da nur geringe Datenmengen übertra­gen werden, sind solche schmalbandigen Netze völlig ausreichend.

An dem io-key in den Hebewerken sind über ein IO-Link-Eingangsmodul die analogen Sensor­signale der Füllstandsensoren und die Signale für den Status der Pumpen angeschlossen. Die Installation arbeitet nach dem Prinzip Plug-&-Play: Nach dem Anschluss der Sensoren an den io-key stehen die Werte sofort in der Cloud zur Verfügung, und der Anwender kann die Daten in einem entsprechenden Dashboard überwa­chen.

Das System lässt sich auch ideal an die IIOT-Plattform moneo anbinden. Beim Ausfall einer der Komponenten in einer Hebestation löst die Monitoring-Lösung sofort einen Alarm aus, und das Wartungspersonal kann eingreifen, bevor es zur Überschwemmung kommt.  In den ersten Monaten nach der Installation konnten so bereits zwei Überschwemmungen, verursacht  durch defekte Hebewerke, vermieden werden.

Case Study: Monitoring stationärer Hebewerke nachrüsten

Systemaufbau zum Monitoring der Hebeanlagen

Diese Themen könnten Sie auch interessieren