You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Optimale Milchmenge und Qualität sicherstellen

Lebensmittelindustrie
Milchverarbeitung Viehwirtschaft
Überwachung und Wartung
Produktqualität
Case Study

3D-Sensor sorgt für präzise und sanfte Steuerung eines vollautomatischen Melksystems

Optimale Milchqualität

Effizienzsteigerung

Sicherer und tierfreundlicher Betrieb

Ergebnisse

  • Steigerung von Milchmenge und -Qualität
  • Effizienterer, vollautomatisierter Melkprozess
  • Präzise Zitzenerkennung für sanfteres Melken
  • Automatische Desinfektion gegen Verunreinigungen in der Milch

Die Herausforderung

Längst vorbei die Zeiten, in denen der Bauer auf einem Schemel sitzend seine Kühe melkt. Denn Menge und Qualität der Milch werden nicht nur durch eine stressfreie Melkung beeinflusst, sondern auch durch den Zeitpunkt. Wird der Melkvorgang nicht zeitnah erledigt, kann es zu Verunreinigungen durch Entzündungen kom­men. Daher ist ein moderner Milchviehbetrieb hochgradig automatisiert und es wird nichts dem Zufall überlassen.

Doch neben Produktivität steht vor allem auch das Wohl der Tiere im Vordergrund. Vollauto­matische Systeme, welche die Milchentnahme an den Zitzen der Kühe übernehmen, müssen all das leisten. Zudem sind die Einsatzbedingungen an dunklen, feuchten und heißen oder kalten Orten eine zusätzliche Herausforderung.

Unser Kunde

Ein internationaler OEM, der verschie­denste Anlagen für die Lebensmittel­industrie baut, stellt unter anderem vollautomatische Melksysteme her. Dort können Kühe ganz ohne weitere Hilfe von selbst gemolken werden. Weltweit setzen viele Farmen dieses Sys­tem ein. Auch Traditionsbetriebe, die bereits über 100 Jahre existieren, gehören zu den Kunden.

Unser Kunde

Ein internationaler OEM, der verschie­denste Anlagen für die Lebensmittel­industrie baut, stellt unter anderem vollautomatische Melksysteme her. Dort können Kühe ganz ohne weitere Hilfe von selbst gemolken werden. Weltweit setzen viele Farmen dieses Sys­tem ein. Auch Traditionsbetriebe, die bereits über 100 Jahre existieren, gehören zu den Kunden.

Die Lösung – warum ifm?

Ein ausgeklügeltes Melksystem, bei dem moder­ne 3D-Sensorik von ifm zum Einsatz kommt, sorgt für ein sanftes Melkvergnügen. Denn bekanntlich geben nur glückliche Kühe die beste Milch. Immer wieder fällt dem Beobachter auf, dass sich die Kühe im Stall freiwillig zur Melksta­tion begeben. Per Funk-Chip wird die Kuh identi­fiziert und schon fährt der Arm des Melkroboters von der Seite unter die Kuh in Richtung Euter. Herzstück dieses Melkarms ist das „elektronische Auge“, die 3D-Kamera von ifm electronic. Sie ist am Melkarm montiert und erfasst in Sekunden­bruchteil die „Szenerie“ unter der Kuh, also die genaue Position der vier Zitzen. So können die vier Milchbecher treffsicher nacheinander von unten über die vier Zitzen geschoben werden.

Je präziser und sanfter dies geschieht, desto stressfreier der Vorgang für die Kuh. Und dies wirkt sich letztendlich auch auf die Menge und Qualität der Milch aus. Vor dem Ansetzen der Milchbecher werden die Zitzen noch mit einem Sprühnebel aus Desinfektionsmittel gereinigt. Auch hier liefert die 3D-Kamera der Steuerung ein exaktes 3D-Bild mit allen räumlichen Infor­mationen für ein treffsicheres Heranfahren der Reinigungsdüsen an die einzelnen Zitzen.

Die kompakte 3D-Kamera erfasst Szenen und Objekte in ihren räumlichen Dimensionen auf einen Blick und gibt dies als 3D-Bild aus. Das Funktionsprinzip, die Lichtlaufzeitmessung (ToF), ist vergleichbar mit dem eines Laserscanners. Doch statt nur einem, sind bei der PMD-Kame­ra gleich 23.232 Empfangselemente matrixartig auf dem Chip angeordnet. Vier Hochleistungs-Infrarot-LEDs beleuchten das gesamte Bildfeld des O3D über eine Reichweite von 0,3 m bis 5 m.

Das Besondere an der PMD-Technologie: Die Messung funktioniert unabhängig von der Farbe und Art der Oberfläche. Auch Störlicht­quellen, reflektierende oder mit Wasser benetzte Oberflächen oder sehr dunkle Objekte stellen kein Problem dar.

Case Study: Optimale Milchmenge und Qualität sicherstellen

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.