Aller au contenu principal
You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. moneo : plateforme IIoT
  2. L’ABC de l’IIoT

L’IIoT expliqué dans le format ABC

Découvrez le monde passionnant de l’Internet Industriel des Objets (IIoT) qui révolutionne l’industrie.

Grâce à la mise en réseau des appareils et à l’analyse en temps réel des données, l’IIoT améliore les processus de production, automatise les flux de travail et permet une maintenance prévisionnelle (prédictive).

Approfondissez votre compréhension et vos connaissances avec notre recueil de termes importants que nous expliquons pour vous dans « l’ABC de l’IIoT ».

A

Actuator / Actionneur

Appareil qui transforme l’énergie en mouvement mécanique. En technique d’automatisation, les actionneurs sont utilisés pour exécuter des actions physiques telles que l’ouverture ou la fermeture de vannes ou le mouvement de machines.

Actuator-Sensor-Interface (AS-i) / Interface actionneurs-capteurs (AS-i)

Technologie de réseau industriel qui simplifie le câblage des capteurs et des actionneurs dans les systèmes d’automatisation. Via un simple bus à deux fils, l’AS-i permet de réaliser, à faibles coûts, la communication et l’alimentation des appareils.

Advanced Planning and Scheduling (APS) / Planification avancée et ordonnancement

Technologies avancées de planification et d’ordonnancement utilisées pour optimiser les processus de production et minimiser les goulots d’étranglement.

Advanced Vibration Analysis (AVA) / Analyse avancée des vibrations

Méthodes d’analyse avancées pour évaluer l’état des machines à partir de données de vibrations. L’AVA aide à identifier les irrégularités et les problèmes potentiels à un stade précoce.

Algorithm / Algorithme

Un plan précis étape par étape ou une série d’instructions pour résoudre un problème ou exécuter une tâche. Les algorithmes sont essentiels pour le traitement des données et l’apprentissage automatique.

Anomaly Detection / Détection d’anomalies

Désigne l’identification de motifs inhabituels ou divergents dans les données pour détecter de manière précoce des perturbations ou pannes potentielles dans les installations industrielles.

Artifical Neural Network / Réseau neuronal artificiel

Modèle informatique qui est utilisé pour l’apprentissage automatique et qui s’inspire des réseaux neuronaux biologiques. Il détecte des motifs complexes dans les données et est utilisé dans l’IIoT pour des analyses avancées.

Artificial General Intelligence / Intelligence Artificielle Générale

Une forme d’intelligence artificielle (IA) capable de gérer une variété de tâches, comparable à l’intelligence humaine. De tels systèmes peuvent accomplir des tâches complexes dans des environnements industriels.

Artificial Intelligence (AI) / Intelligence artificielle (IA)

Décrit le développement d’ordinateurs et de systèmes capables d’exécuter des tâches nécessitant normalement l’intelligence humaine. L’IA est utilisée dans divers domaines tels que la maintenance prédictive et l’optimisation des processus.

Asset Performance Management (APM) / Gestion de la performance des actifs

Stratégie utilisant des données et des analyses pour optimiser la performance et la durée de vie des équipements dans l’industrie.

Augmented Reality (AR) / Réalité augmentée

Technologie qui superpose des informations numériques au monde physique, souvent utilisée dans l’industrie pour la maintenance, la formation et l’assistance à distance.

Automation / Automatisation

Utilisation de technologies pour piloter ou optimiser des processus ou des flux sans intervention humaine. Dans l’IIoT, cela signifie l’intégration de technologies d’automatisation dans les systèmes industriels pour plus d’efficacité et de précision.

B

Big Data

Ensembles de données volumineux dont le traitement et l’analyse sont difficiles avec des méthodes conventionnelles. Il s’agit d’une collecte, d’un stockage et d’une analyse complets de données provenant de différentes sources pour en tirer des connaissances et des optimisations.

Blockchain

Technologie de registre décentralisée et distribuée qui accroît la sécurité et la transparence dans les applications IIoT en fournissant un enregistrement inviolable des transactions.

C

CAN-Bus / Bus CAN

Protocole de communication standardisé qui est utilisé dans les véhicules et d’autres applications industrielles. Il permet la communication entre différents dispositifs de commande, capteurs et actionneurs intégrés dans un véhicule ou une machine.

Cloud Computing

Fourniture de puissance de calcul, de stockage et d’applications via Internet. Au lieu d’utiliser des serveurs locaux ou des centres de données, les ressources sont hébergées sur des services cloud distants et peuvent être utilisées de manière flexible et évolutive en fonction des besoins.

Computerized Maintenance Management System (CMMS) / Système de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)

Système informatisé qui a été développé pour gérer la maintenance et l’entretien des équipements, machines et ressources dans les entreprises.

Condition Monitoring / Maintenance préventive conditionnelle

Surveillance continue d’appareils ou de machines pour évaluer leur état de fonctionnement. Elle est souvent mise en œuvre au moyen de capteurs et d’analyses de données pour prédire d’éventuelles pannes.

Corrective Maintenance / Maintenance corrective

Réparation immédiate des erreurs, défauts ou pannes dès qu’ils surviennent. L’objectif est de restaurer le fonctionnement normal et la performance des équipements ou machines.

Cyber Security / Cybersécurité

Concerne la protection des systèmes informatiques, réseaux et données contre l’accès non autorisé, les attaques et les dommages, afin d’assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations numériques.

Cyber-Physical Systems (CPS)

Systèmes composés de dispositifs informatiques et de composants physiques interconnectés. Ils interagissent afin de surveiller et piloter des processus physiques.

D

Dashboard / Tableau de bord

Représentation visuelle des données, souvent sous forme de graphiques ou de diagrammes, offrant un aperçu rapide d’informations spécifiques. Les tableaux de bord sont utilisés dans divers domaines, comme le reporting d’entreprise, la surveillance des KPI ou le contrôle-commande des systèmes.

Data Flow / Flux de données

Le flux de données au sein d’un réseau ou d’un système.

Data Lake

Emplacement central permettant de stocker de grandes quantités de données brutes dans leur format d’origine, facilitant ainsi l’analyse et la recherche.

Data Management / Gestion des données

Gestion et organisation des données dans un système afin d’optimiser leur accès et leur utilisation.

Data Mining

Processus permettant d’identifier et de décrire, de la manière la plus autonome et efficace possible, des modèles à partir de grands volumes de données.

Data Science

Domaine interdisciplinaire utilisant des méthodes statistiques, l’apprentissage automatique et l’analyse de données pour extraire des informations et des connaissances à partir des données.

Data Transfer Interval - Data Stream Interval (Software) / Taux de transfert de données

Vitesse à laquelle les données sont transmises dans un réseau ou un système.

Data Warehouse

Base de données centrale qui collecte, stocke et prépare les données provenant de différentes sources pour des analyses et des rapports.

Decision tree / Arbre de décision

Représentation graphique d’un processus décisionnel qui est structuré sous forme d’arbre. Il est couramment utilisé dans l’analyse de données et l’apprentissage automatique.

Deep Learning

Sous-domaine de l’apprentissage automatique qui se concentre sur les réseaux neuronaux artificiels à plusieurs couches (réseaux profonds). Cela permet de traiter des motifs et des caractéristiques complexes dans les données.

Digital Transformation / Transformation digitale

Changement global dans les organisations par lequel des technologies digitales sont intégrées dans tous les aspects de l’exploitation commerciale pour promouvoir l’efficacité et l’innovation.

Digital Twin / Jumeau numérique

Représentation digitale d’un objet, processus ou système physique. Elle permet la surveillance, l’analyse et la simulation dans un environnement virtuel.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Protocole réseau qui attribue automatiquement des adresses IP et des configurations réseau aux ordinateurs d’un réseau.

E

Edge Computing

Traitement des données à proximité de leur source, souvent directement au niveau des appareils ou capteurs. Contrairement à l’envoi de toutes les données vers un centre de données central, cela permet un traitement rapide des données, réduit les latences et améliore l’efficacité.

Embedded Systems / Systèmes embarqués

Systèmes informatiques intégrés dans des machines ou des appareils, responsables de fonctions ou de tâches spécifiques. Largement utilisés dans les appareils IIoT.

Enterprice Resource Planning (ERP)

Solution logicielle qui intègre divers processus commerciaux au sein d’une entreprise. Elle permet la gestion centralisée des ressources telles que les finances, le personnel, la production et le stockage pour améliorer l’efficacité et la coordination.

Ethernet

Un standard largement utilisé pour le câblage des réseaux informatiques. Il est souvent utilisé dans les environnements industriels pour la mise en réseau des appareils dans l’IIoT.

F

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) / Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC)

Méthode systématique pour évaluer les modes de défaillance potentiels d’un système, leurs effets et leur criticité. L’objectif est d’identifier les risques potentiels et de développer des actions pour les minimiser.

Fieldbus / Bus de terrain

Bus de communication industrielle qui permet de connecter des capteurs, des actionneurs et d’autres appareils dans un environnement de production. Les systèmes de bus de terrain facilitent la transmission des données et le contrôle-commande dans les systèmes d’automatisation distribuée.

Field Device / Appareil de terrain

Appareil qui collecte ou contrôle des données dans l’environnement, souvent dans des systèmes automatisés.

Firewall / Parefeu

Dispositif de sécurité qui surveille et régule le trafic de données entre un réseau interne et des réseaux externes. Il protège contre les accès non autorisés et les menaces de sécurité.

Fog Computing

Extension du cloud computing qui permet de traiter les données localement, réduisant ainsi les latences et permettant des analyses en temps réel.

G

Gateway / Passerelle

Interface qui connecte différents réseaux et permet l’échange de données entre eux. Cela peut servir d’intermédiaire entre des appareils locaux et le cloud pour transmettre et interpréter les données.

Generic Station Description Markup Language (GSDML)

Langage de balisage utilisé dans l’automatisation industrielle, en particulier dans le contexte des appareils de terrain et des réseaux industriels. Il sert à décrire les informations des appareils de manière standardisée afin que les systèmes de contrôle-commande puissent reconnaître et intégrer efficacement ces appareils.

H

HMI (Human-Machine Interface) / IHM (Interface Homme-Machine)

Interface permettant l’interaction entre l’homme et la machine, souvent via des écrans, des panneaux tactiles ou d’autres dispositifs d’entrée/sortie.

Hypertext transfer protocol secure (HTTPS)

Version sécurisée du protocole HTTP utilisé pour transmettre des données sur le World Wide Web. Il chiffre la communication entre un navigateur web et un serveur web pour garantir la sécurité des informations transmises.

I

Industrial Internet of Things (IIoT) / Internet des objets Industriels

Réseau d’appareils, capteurs et machines connectés dans des environnements industriels, permettant la collecte de données, l’analyse et l’automatisation pour améliorer l’efficacité et la productivité.

Industrial Personal Computer (IPC) / Ordinateur industriel (IPC)

Ordinateur puissant conçu pour les applications industrielles et utilisé dans les environnements de production. Il peut prendre en charge des fonctions telles que le contrôle-commande, la surveillance et la collecte de données.

Industry 4.0 / Industrie 4.0

La quatrième révolution industrielle, caractérisée par l’intégration de technologies intelligentes telles que l’IoT, l’IA et les Big Data dans les processus industriels pour améliorer l’efficacité, la flexibilité et la productivité.

Industry Cloud Platforms

Services cloud spécialisés qui sont adaptés aux besoins de secteurs industriels déterminés. Ils offrent des solutions spécifiques à chaque secteur pour soutenir l’utilisation des technologies cloud dans diverses entreprises industrielles.

J

JSON

Format de données lisible par un humain qui est souvent utilisé pour l’échange de données structurées entre un serveur et un navigateur Web. Il est basé sur une notation textuelle des objets de données et des tableaux.

K

Key Performance Indicator (KPI) / Indicateurs de performance

Indicateur quantifiable qui évalue le succès ou la performance d’un processus, d’une organisation ou d’un système.

L

Latency / Latence

Délai de temps entre le déclenchement d’une action et la réaction. Il s’agit d’une notion essentielle dans l’IIoT pour assurer un fonctionnement en temps réel ou quasi temps réel.

Linear Regression / Régression linéaire

Méthode statistique utilisée pour modéliser la relation entre une variable dépendante et une ou plusieurs variables indépendantes. Elle est souvent utilisée pour des prédictions et des analyses de tendances.

Long Term Evolution (LTE)

Technologie de communication sans fil et norme pour les réseaux mobiles 4G. Elle permet des vitesses de transmission de données élevées et une meilleure connectivité sans fil.

M

Machine Learning / Apprentissage automatique

Forme d’intelligence artificielle utilisant des algorithmes pour apprendre à partir des données et faire des prédictions ou prendre des décisions.

Machine-to-Machine (M2M)

Communication directe entre appareils sans intervention humaine. Cela permet l’échange de données et d’informations entre des machines connectées.

Manufacturing Execution System (MES)

Système informatisé utilisé dans l’industrie de la fabrication pour surveiller, contrôler et optimiser les processus de production.

Material Management

Gestion des flux de matériaux et des stocks dans une entreprise pour garantir une utilisation efficace des ressources.

Mean Time Between Failures (MTBF) / Temps de fonctionnement moyen entre pannes

Temps de fonctionnement moyen d’un système ou d’un appareil entre deux pannes successives.

MTTF (Mean Time To Failure) / Temps de fonctionnement moyenne avant panne

Temps moyen de fonctionnement d’un système ou d’un appareil jusqu’à sa panne.

Mean Time To Recovery (MTTR) / Temps moyen de récupération

Temps moyen nécessaire pour restaurer un système après une panne et le remettre en fonctionnement normal.

Mean Time To Repair (MTTR) / Temps moyen pour réparer

Temps moyen nécessaire pour réparer un système ou un appareil après une panne.

Mean Time To Resolve (MTTR) / Temps moyen pour résoudre

Temps moyen nécessaire pour résoudre complètement un problème après sa détection.

Mean Time To Respond (MTTR) / Temps moyen de réponse

Temps moyen nécessaire pour réagir à un problème ou à une panne après sa détection.

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

Protocole de messagerie efficace utilisé pour la communication dans les applications IoT et IIoT, idéal pour les sites distants avec une bande passante faible.

Modbus

Protocole de communication utilisé dans l’automatisation industrielle pour permettre la communication entre des dispositifs électroniques.

N

Navigation Node / Nœud de navigation

Point ou nœud, dans un réseau, qui dirige les données et aide à contrôler les flux de données ou sert de point de regroupement pour d’autres systèmes, données ou éléments similaires.

Near Field Communication (NFC) / Communication en champ proche

Technologie de communication sans fil qui utilise de courtes distances. Elle permet l’échange de données entre des appareils par simple rapprochement ou contact.

O

On-Premises / Sur site

Modèle de licence et d’utilisation pour les logiciels basés sur serveur, où l’utilisateur loue ou acquiert le logiciel et le gère de manière autonome dans son propre centre de données ou sur son propre matériel.

Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) / Architecture unifiée de communication de plateforme ouverte

Norme pour une communication de données sécurisée et efficace dans l’Internet industriel des objets (IIoT).

Operational Technology (OT)

Technologies matérielles et logicielles pour contrôler, surveiller et automatiser des processus physiques dans des environnements industriels. Contrairement aux technologies de l’information (IT), l’OT se concentre sur le contrôle-commande direct des opérations réelles.

Overall Equipment Effectiveness (OEE) / Taux de rendement synthétique (TRS)

Indicateur mesurant l’efficacité des installations de production. Il prend en compte des facteurs tels que la disponibilité, la performance et la qualité.

P

Predictive Analytics / Analyse prédictive

Utilisation de données, d’algorithmes statistiques et d’apprentissage automatique pour prédire des événements ou des tendances futures et prendre des décisions éclairées en conséquence.

Predictive Maintenance / Maintenance prédictive

Utilisation de l’analyse des données et de l’apprentissage automatique pour prévoir les défaillances d’appareils ou les besoins de maintenance avant qu’ils ne se produisent. Cela permet de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer l’efficacité.

Preventive Maintenance / Maintenance préventive

Mesures de maintenance préventives effectuées régulièrement pour prévenir les problèmes potentiels qui pourraient entraîner des pannes ou un fonctionnement inefficace.

Process Data / Données de processus

Données affichées ou traitées dans un système pour effectuer des tâches ou opérations spécifiques.

Production Planning and Control (PPC) / Planification et contrôle-commande de la production

Processus incluant la planification des ressources, la planification et le contrôle-commande de la production dans une entreprise pour assurer le bon déroulement des processus de fabrication.

Profibus

Norme industrielle largement utilisée pour la communication entre des dispositifs d’automatisation dans l’automatisation industrielle. Elle permet de mettre en réseau des capteurs, des actionneurs et des automates dans un système de bus de terrain.

Programmable Logic Controller (PLC) / Automate programmable (API)

Ordinateur industriel spécifique utilisé dans l’automatisation pour assurer le contrôle-commande des machines et processus. Les API sont configurés par programmation pour remplir des tâches spécifiques.

Proof of Concept (PoC)

Démonstration pratique visant à prouver la faisabilité ou l’efficacité d’une idée, d’un projet ou d’une technologie avant sa mise en œuvre à plus grande échelle.

Protocol / Protocole

Normes définissant comment les données sont transmises entre des appareils et des systèmes dans l’IIoT, tels que MQTT, CoAP (Constrained Application Protocol), et d’autres.

Q

Quality of Service (QoS)

Paramètres et mécanismes garantissant un niveau de performance spécifique dans la transmission des données, essentiel pour un fonctionnement fiable de l’IIoT.

Quantum Computing / Informatique quantique

Principe de la mécanique quantique pour développer des ordinateurs capables de réaliser des calculs complexes à grande vitesse. Cette technologie a le potentiel de résoudre certains problèmes beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques.

R

Radio-Frequency IDentification (RFID) / Identification par radiofréquence

Technologie utilisant des champs électromagnétiques pour identifier et suivre automatiquement des étiquettes attachées à des objets. Cela facilite la gestion des stocks et le suivi des actifs.

Remote Monitoring / Surveillance à distance

Surveillance continue et analyse d’appareils ou de processus à distance à l’aide de capteurs et de technologies de connectivité.

Rétrofit

Mise à jour ou mise à niveau de systèmes, installations ou appareils existants pour leur conférer de nouvelles fonctionnalités ou améliorer leurs performances sans changer leur structure de base.

Robotics / Robotique

Étude, développement et application des robots. Les robots sont des appareils mécaniques programmables qui sont capables d’exécuter des tâches de manière autonome ou semi-autonome.

Root cause analysis / Analyse des causes profondes

Processus systématique permettant d’identifier les causes fondamentales des problèmes ou des erreurs. L’objectif est non seulement de traiter les symptômes, mais aussi de corriger les causes réelles.

Router / Routeur

Les routeurs sont des appareils réseau qui sont capables de transmettre des paquets de données entre plusieurs réseaux informatiques. Ils sont principalement utilisés pour la connexion à Internet, pour la liaison sécurisée de plusieurs sites ou pour la connexion directe de plusieurs segments de réseaux locaux.

S

Secure Sockets Layer (SSL)

Protocole de cryptage utilisé en sécurité informatique pour garantir la transmission sécurisée des données sur Internet. Il est souvent utilisé pour protéger les informations sensibles lors des transactions en ligne.

Sensor / Capteur

Appareil électronique ou mécanique qui mesure des propriétés physiques ou des conditions ambiantes et les convertit en signaux électriques ou en données. Les capteurs sont utilisés dans diverses applications, de l’automatisation industrielle aux appareils grand public.

Shop Floor / Plant Floor

Lieu physique dans une entreprise de fabrication où la production et l’assemblage ont lieu. C’est ici que les machines, les employés et les installations de production sont actifs.

Shop Floor Integration (SFI) / Intégration de l’atelier de production

Connecte le niveau de production au niveau de gestion, garantissant que tous les processus commerciaux digitalisés de la chaîne de valeur et de la chaîne d’approvisionnement s’intègrent parfaitement et sont gérés efficacement.

Six Sigma

Méthodologie de gestion de la qualité visant à réduire les taux d’erreur dans les processus et à améliorer la qualité des produits ou des services. Elle repose sur des méthodes statistiques et contribue à l’amélioration de l’efficacité.

Smart Factory / Usine intelligente

Une usine intelligente intègre des technologies avancées telles que l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle et l’automatisation pour rendre la production plus efficace, plus flexible et plus connectée.

Smart Grid / Réseau intelligent

Réseau électrique utilisant des technologies avancées pour optimiser la consommation d’énergie, intégrer les sources d’énergie renouvelables et améliorer la stabilité du réseau.

Smart Manufacturing / Fabrication intelligente

La fabrication intelligente utilise les technologies digitales pour optimiser les processus de fabrication. Cela inclut l’intégration de l’analyse de données, de l’automatisation et des systèmes connectés pour une production plus efficace.

Software as a Service (SaaS) / Logiciel en tant que service

Modèle de licence dans lequel les applications sont exploitées par un fournisseur tiers et sont accessibles via Internet, sans nécessiter d’installations sur site.

Strong AI

Forme avancée d’intelligence artificielle capable d’accomplir toutes les tâches intellectuelles qu’un être humain peut effectuer. À ce jour, une telle forme d’intelligence artificielle n’existe pas encore.

Supervised Learning

Forme d’apprentissage automatique où un modèle est formé à l’aide de données étiquetées pour reconnaître des motifs et classer ou prédire de futures données.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) / Contrôle-commande et acquisition de données

Architecture de système de contrôle-commande utilisée dans les processus industriels pour surveiller et commander les installations, collecter des données en temps réel et gérer des processus.

Supply Chain / Chaîne d’approvisionnement

Processus complet de fabrication, de transport et de livraison de produits ou de services, du fabricant au consommateur final.

Supply Chain Visibility (SCV) / Visibilité de la chaîne d’approvisionnement

Utilisation de l’IIoT pour suivre et surveiller l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement afin d’obtenir une transparence en temps réel sur les mouvements des marchandises et de matériaux.

System Interfaces / Interfaces système

Les interfaces permettant à différents systèmes ou composants de communiquer entre eux.

T

Telemetry / Télémétrie

Mesure automatisée et transmission (souvent sans fil) de données provenant de capteurs distants.

Tenant / Locataire

Un locataire désigne un client dans un environnement cloud.

Time series data / Données de séries temporelles

Données collectées de manière séquentielle dans le temps. Il s’agit d’une séquence de valeurs ou d’événements où chaque point temporel est associé à une valeur spécifique.

Top Floor

Niveaux supérieurs d’une entreprise qui traitent des décisions stratégiques, de la direction et de la gouvernance de l’entreprise. A l’inverse, l’atelier de production (Shop Floor/Plant Floor) représente le niveau opérationnel de la production.

Total Productive Maintenance (TPM) / Maintenance productive totale

Dans l’industrie de production, stratégie visant à maximiser l’efficacité des équipements en réduisant les temps d’arrêt et en améliorant la productivité, grâce à la maintenance préventive, la maintenance et l’amélioration continue.

Training data / Données d’entraînement

Données présentées à un modèle d’apprentissage automatique pour l’entraîner. Ces données contiennent des informations étiquetées qui aident le modèle à reconnaître des motifs et à faire des prédictions.

Transmission Control Protocol (TCP)

Protocole du stack Internet qui est responsable de la transmission fiable des données entre les ordinateurs d’un réseau. Il assure que les données arrivent dans le bon ordre et sont retransmises si nécessaire.

U

Unsupervised Learning / Apprentissage non supervisé

Catégorie d’apprentissage automatique où un modèle est formé avec des données non étiquetées. Le modèle tente d’identifier lui-même des motifs et des structures dans les données, sans variables cibles prédéfinies.

V

Virtual Machine (VM) / Machine virtuelle

Simulation d’une machine informatique (PC, serveur) basée sur un logiciel d’un système informatique physique, permettant d’exécuter plusieurs systèmes d’exploitation sur un seul ordinateur.

Virtual Private Network (VPN) / Réseau privé virtuel

Connexion sécurisée via Internet permettant aux utilisateurs d’accéder de manière sécurisée à un réseau privé, comme s’ils étaient physiquement sur place. Les VPN sont couramment utilisés pour un accès à distance sécurisé aux réseaux d’entreprise.

Virtual Reality (VR) / Réalité virtuelle

Environnement généré par ordinateur et simulé à l’aide d’appareils spéciaux. Les utilisateurs peuvent s’immerger dans ce monde artificiel et interagir avec l’environnement pour vivre des expériences immersives.

Virtualization / Virtualisation

Création de versions virtuelles de ressources telles que le matériel informatique, les systèmes d’exploitation, les appareils de stockage ou les réseaux. Cela permet une utilisation et une gestion plus efficaces des ressources, ainsi que la mise à disposition d’environnements virtuels.

W

Warehouse Management / Gestion d’entrepôt

Organisation et gestion efficaces des stocks dans un entrepôt ou un centre de distribution, incluant des processus comme le suivi des stocks, la préparation des commandes et l’optimisation des espaces de stockage.

Weak AI

Intelligence artificielle limitée à une tâche spécifique ou à un domaine restreint, contrairement à la « Strong AI » qui aspire à une intelligence plus large.

Y

Y-Path / Communication en Y

La communication en Y garantit la disponibilité complète de toutes les valeurs des capteurs et actionneurs dans la production industrielle. Il relie la technologie d’automatisation à la technologie de l’information (IT), du capteur jusqu’à SAP, afin de résoudre les problèmes liés à la disponibilité des machines, à la qualité des processus et à la consommation d’énergie.