You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. moneo : la plate-forme IIoT
  2. Cas d’utilisation

Amélioration de la performance de robots soudeurs grâce à la surveillance du courant de leurs moteurs d’alimentation en fil de soudage

Un grand fabricant produit des pièces pour divers types de véhicules en utilisant des pinces de soudage dans toute son usine.

  • Les moteurs d’alimentation en fil pour les pinces à souder subissent une forte usure.
  • Si l’alimentation est irrégulière, le fil se plie et se coince, ce qui cause des interruptions et temps d’arrêt non planifiés.
  • Cela est dû à un réglage trop haut ou trop bas du courant du moteur de l’alimentation en fil, ce paramètre étant d’ailleurs souvent laissé sans surveillance.

Le système moneo RTM d’ifm améliore la performance de soudage des robots en surveillant le courant qui conditionne la vitesse de l’alimentation en fil des pinces de soudage. Les pics de surcharge et de sous-charge sont détectés, ce qui permet à l'opérateur de corriger l’alimentation en fil pour garantir un déroulement sans interruption de la production.

Visualize trends in motor current over time

Surveillance du courant de moteur par affichage de tendances

Perform calculations to display motor current using process inputs

Des fonctions mathématiques permettent de calculer sans API la valeur actuelle du courant de moteur

Set up dashboard to display motor current and use your own photos of your machine

Les valeurs de courant de moteur sont affichées sur le tableau de bord