- moneo : la plate-forme IIoT
- Cas d’utilisation
Maintenance des pièces d’usure basée sur le comptage de pièces avec moneo RTM
Détermination des quantités par une mini-commande LOGO !
Lors de l’assemblage des capteurs de pression sur un poste de travail, les pièces des capteurs de pression sont gaufrées à l’aide d’une machine à gaufrer. La pièce d’usure est en particulier le tampon de gaufrage et l’usure dépend principalement du nombre de pièces traitées.
La situation initiale:
Jusqu’à l’utilisation de moneo RTM, la maintenance et le remplacement des pièces d’usure avaient lieu selon un cycle fixe de 4 semaines. Dans certains cas, cela a entraîné une défaillance de la machine à gaufrer car le remplacement des pièces concernées a été effectué trop tard. Cela a entraîné des coûts supplémentaires. Dans d’autres cas, le tampon de gaufrage aurait pu être utilisé encore plus longtemps.
Objectif du projet:
L’objectif recherché est d’optimiser la maintenance en remplaçant les tampons lorsque cela est nécessaire. Au lieu d’un cycle de 4 semaines, le tampon de gaufrage devait être remplacé en fonction de son état. Pour ce faire, le nombre de gaufrages devait être enregistré par un détecteur de position et compté par une mini-commande. Il devait être possible de réinitialiser la valeur du compteur par une entrée après le remplacement.
En outre, l’état actuel devait être visualisé à l’aide de moneo RTM et, lorsqu’une valeur de compteur définie était atteinte, les informations correspondantes (avertissement/alarme) devaient être générées automatiquement sous la forme d’un e-mail pour la maintenance. Cela devait annoncer le remplacement nécessaire du tampon de gaufrage.
La réalisation:
Chez ifm prover gmbh, moneo est installé de manière centralisée dans une structure informatique existante sur un serveur et les modules logiciels requis, comme moneo RTM, sont activés.
Un détecteur de position (IQ2002) a été installé pour détecter les gaufrages ; celui-ci est amorti lorsque le tiroir de la machine est fermé.
Le comptage des gaufrages enregistrés s’effectue dans une mini-commande Siemens LOGO ! Celle-ci a deux fonctions. D’une part, elle augmente la valeur du compteur pas à pas lorsqu’un front positif est détecté sur l’entrée correspondante (I1). D’autre part, elle permet de remettre la valeur du compteur à 0 en activant une autre entrée (I2).
L’interface de données universelle LR Agent utilisée relie la mini-commande Siemens LOGO ! au logiciel moneo RTM, de sorte que la valeur actuelle du compteur peut être détectée et visualisée de manière centralisée. La valeur process est lue de manière cyclique à partir de la commande et transmise à moneo RTM via l’IoT Core d’ifm. En configurant des valeurs limites et en créant une règle de traitement des tickets, il est désormais possible pour le personnel de maintenance d’être automatiquement informé d’un remplacement nécessaire lorsque la valeur du compteur est dépassée.
La clé du succès:
La modification de la maintenance a permis d’atteindre les objectifs.
Conclusion:
Les process ont pu être optimisés grâce à l’utilisation de moneo RTM, les temps d’arrêt évités et les ressources économisées.
Structure du système
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_01_systemubersicht.png?v=-2051341535)
- Détecteur de position (IQ2002)
- Bouton à clé pour la remise à zéro de la valeur du compteur
- Siemens LOGO ! (6ED1052-1CC08-0BA1)
Tableau de bord
Dans le tableau de bord, l’application est visualisée à l’aide de vues d’instruments prédéfinies. Ces représentations peuvent être partagées avec tous les utilisateurs de moneo. Toutefois, chaque utilisateur peut également créer et personnaliser son propre tableau de bord par glisser-déposer. Ici, la valeur actuelle du compteur est affichée sous forme de diagramme à barres. Un feu tricolore montre l’état actuel. La forme de représentation des valeurs process peut être réglée individuellement dans la section des valeurs limites.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_02_dashboard.png?v=-2051339569)
- Valeur actuelle du compteur sous forme de diagramme à barres
- Présentation par feu tricolore des valeurs d’avertissement et d’alarme
Tasks & Tickets : gérer les valeurs limites
Le seuil pour un avertissement et une alarme est réglé par le réglage de la valeur limite :
- Valeur du compteur < 4.800 = OK
- Valeur du compteur > 4.800 = avertissement
- Valeur du compteur > 5.000 = alarme
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_03_threshold.png?v=-2051328472)
Administrer les règles de gestion des tickets
L’assistant de règles de traitement des tickets permet de définir facilement quelles stratégies doivent être exécutées en cas d’avertissements et d’alarmes. Dans ce cas, il a été déterminé que la maintenance doit être informée d’un remplacement nécessaire lorsqu’un avertissement est déclenché. Si le tampon de gaufrage n’est pas remplacé et la valeur du compteur remise à zéro pendant la période définie entre l’avertissement et l’alarme, un e-mail supplémentaire est envoyé aux responsables de la production lorsque le seuil d’alarme est atteint.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_04_ticketprocessing.png?v=-2051326449)
- Définition des valeurs limites (5) et des sources de données (6)
- Définit quelle règle est appliquée
- Définit l’urgence de l’avertissement ou de l’alarme
- Définit les destinataires de l’e-mail
- Définition des valeurs limites pertinentes
- Définition des sources de données correspondantes
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_05_mail.png?v=-2051331754)
Les e-mails générés par moneo contiennent déjà quelques informations du ticket :
- Sources de données concernées
- Valeur qui a été dépassée ou n’a pas été atteinte
- Priorité du ticket
- Marquage temporel