You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. moneo : la plate-forme IIoT
  2. Cas d’utilisation

Optimisation de la surveillance du niveau dans une installation de régulation avec RTM moneo

Surveillance du niveau dans les cuves d'eau froide et chaude

Dans une installation de régulation d’ifm prover gmbh, les capteurs de débit sont calibrés.

Pour obtenir une précision de mesure maximale, il est nécessaire de faire passer de l'eau chaude et froide par les capteurs afin d’utiliser les valeurs mesurées pour le calibrage.

La situation de départ: inspection visuelle du niveau de l'eau

Jusqu'ici, ifm prover gmbh déterminait le niveau des cuves d'eau quotidiennement par le biais d'une inspection visuelle effectuée par les employés. Aucune surveillance en temps réel ou alarme n’était déclenchée sur un dépassement de valeur limite. En conséquence, le calibrage a été souvent interrompu à cause d’une quantité d’eau insuffisante, ce qui entraînait des temps d'arrêt et donc une augmentation des coûts. Il n’y avait pas de transparence sur les processus de remplissage du fait de l’absence d’enregistrement de données. Il n’était pas non plus possible de déterminer les besoins de maintenance ni de les planifier de manière anticipée.

Objectif du projet: mise en œuvre d'un processus de remplissage efficace

Pour éviter des temps d'arrêt imprévus à l'avenir, la mise en place d’un système de contrôle permanent du niveau assisté par logiciel était nécessaire. Ce système devait informer le personnel au moyen de signaux d'alerte et d'alarme à un stade précoce, en cas de niveau d'eau trop bas ou de besoin d'entretien.

La réalisation: surveillance de niveau avec moneo RTM

En raison de la structure informatique existante, moneo a été installé sur un serveur central d’ifmprovergmbh où le module moneoRTM a été activé. Les capteurs de niveau pour le contrôle des cuves sont raccordés à un maître IO-Link, qui est à son tour connecté via un VLAN au serveur.

La réussite: les avantages d’un contrôle de niveau avec moneo RTM

La surveillance du niveau avec moneo RTM a permis d'assurer un fonctionnement plus fiable et ininterrompu du processus de calibrage. Grâce à la notification automatisée lorsque la valeur limite est sur le point d'être dépassée, le besoin en eau est couvert en permanence, ce qui réduit le coût du calibrage. Un autre résultat de la surveillance automatisée du niveau est l'assurance d'une qualité de produit élevée grâce à des conditions de fabrication toujours idéales.

En conclusion: ces caractéristiques et performances de moneo RTM apportent une valeur ajoutée dans le contrôle de niveau

  • Calculated Values: la modélisation des données permet de convertir les valeurs des capteurs en informations pertinentes sur le process
  • Fonction Cockpit: visualisation complète ou individuelle de tous les capteurs se trouvant dans le processus
  • Informations détaillées sur les niveaux grâce à l’enregistrement des valeurs des capteurs
  • Gestion intégrée des alarmes: réaction rapide aux variations des paramètres des process
  • Analyse: remplissage d’appoint selon les besoins grâce à une évaluation ciblée des données historiques.
  • Identification du dépassement ou de la non-atteinte du seuil de niveau

Structure du système

  1. Maître IO-Link
  2. Capteur de niveau continu (radar à ondes guidées)

Tableau de bord

Le tableau de bord de moneo vous offre une vue d'ensemble claire et complète
Le tableau de bord fournit à l'utilisateur un aperçu de toutes les valeurs de process pertinentes de l’installation de régulation.

  1. Niveau actuel de la cuve en mm
  2. Volume de remplissage actuel dans la cuve, en litres
  3. Quantité d'eau manquante en litres
  4. Présentation par feu tricolore des valeurs d’avertissement et d’alarme du niveau

Analyse

La fonction d'analyse permet à l'utilisateur d’analyser en détail le niveau des cuves. Les valeurs de niveau sont enregistrées en permanence et peuvent même être consultées après des jours, des semaines ou des mois. Il est, par exemple, possible de tirer des conclusions sur d’éventuelles fuites.

Tasks & tickets : gérer les valeurs limites

Pour les deux capteurs de niveau, des valeurs sont définies pour les seuils d’alarme haut et bas.

Calculated Values: valeurs calculées

Les valeurs suivantes sont également calculées au moyen du niveau.

Volume de remplissage actuel dans la cuve, en litres

Comme la surface de la cuve de 0,24 m² est connue, le volume de remplissage peut facilement être déterminé par «surface * niveau».

  1. Niveau actuel de la cuve en mm
  2. Surface de la cuve
  3. Multiplication de la surface par le niveau
  4. Volume en litres en tant que résultat du calcul

Quantité d'eau manquante en litres
Comme le volume maximal de la cuve de 72 litres est connu et la quantité de remplissage actuelle a déjà été calculée, la quantité manquante peut facilement être déterminée par « volume maximal - quantité de remplissage».

  1. Niveau actuel de la cuve en mm
  2. Surface de la cuve
  3. Multiplication de la surface par le niveau
  4. Volume en litres en tant que résultat du calcul