You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Naviguez sur un nuage dans le SAP Public Cloud?

7/06/23

Migration de SAP S/4HANA de «sur site» vers le cloud

Par Gerald Scheffels pour ifm

La vie d’un responsable IT peut être si simple – s’il choisit d’héberger son système ERP dans le cloud public. Pas de frais d’acquisition, pas de dépenses pour le bon fonctionnement, la sauvegarde des données et les mises à jour, des fonctionnalités complètes, le tout avec un accès à toutes les données pertinentes dans le monde entier. La digitalisation apporte ici tout un ensemble d’avantages par rapport aux solutions On-Premises – aussi et surtout pour les utilisateurs de SAP. C’est pourquoi de plus en plus de responsables IT choisissent de migrer l’infrastructure SAP S/4HANA de leur entreprise vers le SAP Public Cloud.

Mais ce qui réjouit les équipes techniques peut tout à fait causer des migraines aux équipes métiers ou du moins susciter leur inquiétude. Pour des raisons compréhensibles, leur intérêt est de travailler autant que possible sans interruption dans un environnement informatique familier et surtout de conserver de nombreuses fonctions établies ainsi que leurs adaptations et réglages individuels.

Dans la planification des besoins en matériel, ces problèmes peuvent maintenant être en grande partie éliminés, car MRP View Excellence d’ifm, en tant que véritable application de cloud public, offre la transparence nécessaire sur la planification des matériels dont un planificateur a absolument besoin. Cette application apporte de la transparence, car elle permet d’avoir une vue d’ensemble centralisée pour contrôler tous les flux de matériel sous SAP. Les aperçus des matériels sont affichés sur un écran, les informations détaillées sont disponibles en un clic – le tout de manière agréable et intuitive dans le design Fiori. La crainte de sortir du nuage ou de tous les nuages en tant qu’utilisateur de cloud public est donc infondée.

«Un instant!», penseront certains utilisateurs de SAP S/4HANA, «Nous utilisons déjà une telle solution pour notre installation On-Premises». C’est juste: depuis de nombreuses années, avec GIB Operations, ifm met à disposition une unité de contrôle centrale pour SAP S/4HANA. Elle fait office de système de navigation complet en présentant toutes les informations pertinentes de manière concentrée, sur un seul écran, et en permettant de passer directement à toutes les transactions. Ainsi, la planification, l’exécution et le contrôle se font à partir d’une seule application. En plus d’être extrêmement pratique et clair, cela apporte de la transparence, fait gagner du temps et guide le planificateur sans souci dans son travail quotidien – et c’est justement pour cela que de nombreux utilisateurs utilisent GIB Operations.

Transparence – même dans le cloud public

Ce qui est nouveau, c’est qu’une partie de cette vaste solution est désormais disponible sous forme d’application pour le SAP Public Cloud. Cela facilite grandement la décision de migration. Aperçu de quelques avantages de MRP View Excellence:

  • Gain de temps et d’argent – grâce à une représentation et une analyse efficaces du stock de matériel. Qu’il s’agisse de pénuries ou de stocks excédentaires: avec MRP View Excellence, l’utilisateur a la possibilité de détecter les irrégularités et d’y remédier dès leur apparition.
  • Transparence – toutes les informations essentielles sur les planificateurs en un coup d’œil. L’écran d’accueil offre une vue d’ensemble parfaite. Difficile de faire plus pratique. Si l’on veut visualiser les détails, il suffit d’utiliser le menu de drill down pour voir clairement ce que l’on veut.
  • Décision rapide – sans passer sans cesse d’une application à l’autre. Le regroupement de toutes les informations pertinentes sur un écran de navigation central accélère la prise de décision. Cela peut être extrêmement important, surtout en cas d’irrégularités. Le passage de la vue d’ensemble à la recherche en profondeur par drill-down accélère ensuite la commande (ou sa modification) du processus.
  • Sécurité de la planification – regard sur l’évolution future des stocks. Non seulement les stocks actuels, mais aussi les stocks futurs sont visibles en quantité et en valeur. L’utilisateur peut ainsi identifier à temps les excédents et les déficits de stock pour les planifier de manière plus ciblée.

Cette solution pratique a pu être développée en collaboration avec Gigaset, le renommé producteur allemand de produits et de solutions de communication. «Sans cette unité de contrôle centrale, nous ne pouvions pas envisager de passer au cloud public. C’est pourquoi il était impératif pour nous de rendre cet élément clé compatible avec le cloud, en collaboration avec ifm», déclare Andreas Tourneur, Vice President Order Center chez Gigaset.

Reste à savoir si l’on peut aller jusqu’à dire que le gestionnaire/acheteur est sur un nuage avec cette solution: maintenir une chaîne logistique, de production et de création de valeur aussi stable que flexible et l’adapter en permanence aux nouvelles conditions reste un défi. Mais avec la combinaison de SAP S/4HANA et de MRP View Excellence dans le cloud public, le système ERP offre l’agilité et la transparence nécessaires pour relever ce défi plus sereinement – et ne pas être surpris parce que la planification des stocks et la réalité diffèrent.

Le premier pas pour utiliser MRP View Excellence est très simple. L’application est disponible sur SAP Store.

Pour plus d’informations sur MRP View Excellence, cliquez ici.