You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Communication industrielle
  3. Modules E/S sans rétroaction pour IO-Link

Modules E/S sans rétroaction pour IO-Link

Ports numériques et analogiques pour IO-Link

Avec ses maîtres IO-Link, ifm offre une solution idéale pour détecter les signaux des capteurs directement dans la machine, sans utiliser
une armoire électrique.

Outre les informations IO-Link, un système de commande de machine doit toutefois aussi pouvoir saisir des signaux numériques et analogiques et commander des actionneurs électriques. Les modules E/S pour IO-Link offrent précisément ces fonctions et constituent ainsi une extension optimale des maîtres IO-Link.

Pour applications de sécurité

Un défi particulier réside dans le fait que, dans certaines applications, la tension des actionneurs (UA) doit être coupée en mode de sécurité.

Les modules ont été développés de manière à pouvoir être utilisés sans rétroaction dans de telles applications de sécurité jusqu’à PL d (catégorie 3).

Coupure sans rétroaction

Dans la technologie de sécurité classique, l’alimentation en tension des actionneurs dangereux (UA) est coupée de manière centralisée par un boîtier de contrôle de sécurité.

Par contre, dans les systèmes de bus de terrain modernes et décentralisés, les actionneurs sont commandés par des sorties « non sécurisés » de modules E/S. L’alimentation en tension de ces modules E/S est cependant de plus en plus souvent coupée de manière centralisée par un relais de sécurité ou un système de commande de sécurité placé en amont.

Un dilemme se pose pourtant grâce au fait qu’en théorie, une erreur pourrait survenir dans les modules E/S non sécurisés, ce qui aurait pour conséquence que la sortie continuerait à être alimentée par US, bien que UA ait été désactivée. Les modules ont donc été revus et conçus de manière à exclure cette erreur théorique.

De nombreux concurrents parlent de « sécurité passive » dans ce contexte. Ce terme est toutefois trompeur, car il suggère un dispositif de sécurité. C’est pourquoi nous parlons explicitement d’« absence de rétroaction » et d’« exclusion de défauts ».