You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Modernisation de la surveillance de stations de pompage

Eau et eaux usées
Traitement des eaux
Monitoring and maintenance
Surveillance à distance
Case Study

io-key alerte facilement et économiquement les inondations dues à des défaillances des installations

Alarme en temps réel
sur les défaillances des stations de pompage
Connexion facile Prévention des coûts élevés
suite aux inondations

Résultats

  • Prévention des inondations causées par des pannes de pompage
  • Connexion facile avec io-key
  • Raccordement des capteurs de niveau et de la surveillance des pompes à moneo
  • Prévention de travauxde nettoyage coûteux

Le défi

Dans les zones où la pente naturelle ne suffit pas pour lécoulement des eaux usées, de petites stations de relevage sont installées. Elles empêchent également les inondations en cas de fortes pluies. Généralement, il y a une ou deux stations par zone résidentielle denviron cinquante foyers.

La structure des stations de pompage est relativement simple et comporte des pompes électriques et des capteurs de niveau mécaniques ou ultrasons. Dans le passé, les stations de pompage nétaient pas équipées de solutions de surveillance. Si la mesure de niveau ne fonctionne pas, la pompe ne démarre pas et la station est inondée. La panne nest toutefois détectée que lorsque leau sort de la station. Cela entraîne des impacts financiers lutilisation dun camion dassainissement et dune pompe pour le nettoyage coûte plusieurs milliers deuros sans compter sur la dégradation de limage de lentreprise.

Notre client

Une société britannique des eaux approvisionne en eau potable plus de 2,5millions de ménages et plus de 110000 entreprises et assure lévacuation et lépuration de leurs eaux usées.

Quotidiennement, presque un milliard de litres deaux usées est collecté et traité dans plus dun millier de stations dépuration de lentreprise. Le réseau dassainissement et toutes les conduites deaux usées ont une longueur totale de 76000kilomètres.

Notre client

Une société britannique des eaux approvisionne en eau potable plus de 2,5millions de ménages et plus de 110000 entreprises et assure lévacuation et lépuration de leurs eaux usées.

Quotidiennement, presque un milliard de litres deaux usées est collecté et traité dans plus dun millier de stations dépuration de lentreprise. Le réseau dassainissement et toutes les conduites deaux usées ont une longueur totale de 76000kilomètres.

La solution pourquoi ifm?

La surveillance à distance de plus de 400stations de pompage était difficile à mettre en place dans le passé, car la mise en réseau de toutes les stations aurait été trop complexe et coûteuse. Cette exigence a pu être satisfaite grâce à io-key difm, qui offre une possibilité simple et rapide de transmettre directement au cloud les données des capteurs. Cet appareil compact ne requiert quune alimentation en tension et une couverture suffisante du réseau mobile.

Pour la communication, le module utilise la NB IoT, le réseau 2G, ou une connexion LTE CAT M1. Les volumes de données transmises étant faibles, ces réseaux à bande étroite sont suffisants.

Dans les stations de pompage, les signaux analogiques des capteurs de niveau et les signaux pour létat des pompes sont connectés à io-key via un module dentrée IO-Link. Linstallation est réalisée selon le principe plug & play: après le raccordement des capteurs à lio-key, les valeurs sont immédiatement disponibles sur le cloud et lutilisateur peut surveiller les données sur un tableau de bord correspondant.

Le système peut également être connecté à la plateforme IIOT moneo. En cas de défaillance dun composant dans la station de pompage, la solution de surveillance déclenche immédiatement une alarme et le personnel de maintenance peut intervenir avant que ne survienne linondation. Dans les premiers mois après linstallation, deux inondations causées par des pannes de pompage ont ainsi pu être évitées.

Case Study : modernisation de la surveillance de stations de pompage

Structure du système pour la surveillance des stations de pompage

Les thèmes suivants pourraient aussi vous intéresser