You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Assurer une qualité et une quantité optimales de lait

Industrie agroalimentaire
Industrie agroalimentaire Bétail
Monitoring and maintenance
Qualité du produit
Case Study

Un capteur 3D sert à la commande précise et fine dun système de traite entièrement automatique

Qualité optimale du lait

Augmentation de lefficacité

Exploitation plus fiable et plus respectueuse des animaux

Résultats

  • Augmentation de la quantité et amélioration de la qualité du lait
  • Process de traite plus efficace, entièrement automatisé
  • Détection précise des trayons pour une traite plus en douceur
  • Désinfection automatique contre les souillures dans le lait

Le défi

Le temps où le fermier trayait ses vaches assis sur son tabouret est révolu depuis longtemps. En effet, la quantité et la qualité du lait sont non seulement influencés par une traite sans stress, mais aussi par le moment de la traite. Si la procédure de traite nest pas réalisée au bon moment, cela peut mener à des souillures dues à des inflammations. Pour cette raison, les exploitations laitières modernes utilisent un haut niveau dautomatisation et ne laissent rien au hasard.

Outre la productivité, le bien-être des animaux constitue aussi une préoccupation de premier plan. Les systèmes entièrement automatiques qui prélèvent le lait sur les trayons des vaches doivent respecter toutes ces exigences. Par ailleurs, les conditions dutilisation dans des lieux sombres, humides et chauds ou froids présentent un défi supplémentaire.

Notre client

Un OEM international, qui construit les installations les plus diverses pour lindustrie agroalimentaire, fabrique entre autres des systèmes de traite entièrement automatique. Les vaches peuvent sy faire traire elles-mêmes, sans aucune aide extérieure. De nombreuses fermes du monde entier utilisent ce système. La clientèle comprend même des exploitations traditionnelles existant depuis plus dun siècle.

Notre client

Un OEM international, qui construit les installations les plus diverses pour lindustrie agroalimentaire, fabrique entre autres des systèmes de traite entièrement automatique. Les vaches peuvent sy faire traire elles-mêmes, sans aucune aide extérieure. De nombreuses fermes du monde entier utilisent ce système. La clientèle comprend même des exploitations traditionnelles existant depuis plus dun siècle.

La solution pourquoi ifm?

Un système de traite sophistiqué, utilisant des capteurs 3D modernes difm, assure une traite en douceur. Car il est bien connu que seules des vaches heureuses produisent un lait meilleur. On constate régulièrement que dans létable, les vaches se rendent de leur plein gré à la station de traite. La vache est identifiée par une puce radio et le bras du robot de traite est déployé par le côté sous la vache, en direction de son pis. Le cur de ce bras de traite est son «il électronique», la caméra 3D difm electronic. Elle est installée sur le bras de traite et détecte en une fraction de seconde la «scène» sous la vache, cest-à-dire la position exacte des quatre trayons. Cest donc possible de placer successivement, par le bas, les quatre coupelles de traite sur les quatre trayons avec une grande précision.

Plus la procédure est précise et douce, moins elle est stressante pour la vache. Ce qui a finalement aussi un effet sur la quantité et la qualité du lait. Avant le placement des coupelles de traite, les trayons sont nettoyés par une vaporisation de désinfectant. Ici aussi, la caméra 3D fournit au système de contrôle-commande une image 3D précise avec toutes les informations spatiales pour lapproche précise des buses de nettoyage par rapport aux différents trayons.

La caméra 3D compacte détecte les dimensions spatiales de scènes et dobjets en un coup dil et les transmet en tant quimage 3D. Le principe de fonctionnement, la mesure du temps de vol de la lumière (ToF), est comparable à celui dun scanner laser. Mais au lieu de travailler avec un seul élément de réception, la caméra PMD en utilise 23232 disposés en matrice sur la puce. Quatre LED infrarouges haute performance illuminent lensemble du champ de vue de lO3D sur une portée de 0,3 à 5m.

La particularité de la technologie PMD: la mesure est effectuée indépendamment de la couleur et du type de la surface. Les sources de lumière parasite, les surfaces réfléchissantes ou recouvertes dun film deau ou les objets très foncés ne posent aucun problème.

Case Study : assurer une qualité et une quantité optimales de lait

Fiables dans toutes les dimensions: nos capteurs de vision

Sur les systèmes de transport, de convoyage et de manutention, les objets les plus petits peuvent être détectés et la qualité des étapes de production intermédiaires peut être contrôlée au millimètre près: bienvenue dans le monde des capteurs de vision, qui contribuent de manière significative à l’efficacité des solutions de l’industrie 4.0.

Les dernières réussites

Découvrez dans nos rapports dapplication, nos études de cas (Case Studies) et vidéos comment nos clients industriels ont réussi à réduire leurs coûts avec les solutions difm. De plus, il est souvent possible daméliorer lefficacité et les fonctionnalités des machines.