You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Utilisation des capteurs ifm pour la commande de vannes

Other industries
Industrie chimique et industrie du process
Industrie du verre et des matériaux de construction
Rapport vidéo

Comme les matières premières sont souvent stockées dans des silos, il est possible de vérifier si un clapet de vanne est ouvert ou fermé à l’aide de capteurs pour vannes (MVQ) - les premiers signes d’usure peuvent ainsi être détectés à temps. De cette manière, Sto peut également détecter si une vanne est usée ou bloquée, ce qui offre la possibilité d’éviter les lots défectueux et d’économiser du temps et de l’argent en production. Un autre avantage des capteurs ifm est la connexion IO-Link qui permet à Sto d’accéder au capteur directement depuis la centrale et ainsi de le commander et de le maintenir facilement.

A propos de Sto

Sto est un fabricant de peintures et d’enduits, et le leader mondial des systèmes composites d’isolation thermique, soutenu par les capteurs d’ifm.

A propos de Sto

Sto est un fabricant de peintures et d’enduits, et le leader mondial des systèmes composites d’isolation thermique, soutenu par les capteurs d’ifm.

Systèmes IO-Link d'ifm

Communication point à point avec des systèmes IO-Link d'ifm

Des fabricants leaders dans le domaine des capteurs, des actionneurs et de la technologie de commande ont développé IO-Link. Une interface standardisée et indépendante des bus de terrain a été créée en commun pour l'automatisation permettant aux utilisateurs une connexion point à point sans adressage. Des appareils tout ou rien - dans le passé le plus souvent limités aux signaux de commutation simples ou aux valeurs analogiques - sont devenus des capteurs intelligents.

Les dernières réussites

Découvrez dans nos rapports dapplication, nos études de cas (Case Studies) et vidéos comment nos clients industriels ont réussi à réduire leurs coûts avec les solutions difm. De plus, il est souvent possible daméliorer lefficacité et les fonctionnalités des machines.