You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Erreur au niveau de la vanne ?

Contrôle de vannes dans une nouvelle dimension
Détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour

La vanne, la boîte noire dans la fabrication

Dans la technologie du process, des vannes sont un élément fixe de la technologie de production. Différents types de vannes changent les flux de matières individuelles et garantissent le fonctionnement ainsi que la maintenance. Pour une assurance de la qualité dans la production, le fonctionnement fiable des vannes doit être garanti.

Si l'usure commence, il est souvent trop tard.

Il est difficile de surveiller l'état des joints d’étanchéité et des clapets à l'intérieur.Souvent l'usure et des endommagements sont détectés trop tard, c'est-à-dire quand la qualité et la puissance de l'installation commencent à diminuer.
De longs temps d'arrêt pendant les travaux de maintenance en résultent. Si les joints d’étanchéité sont par exemple échangés dans des intervalles de maintenance fixes, c'est au détriment de la valeur ajoutée de votre installation.

Augmenter l'efficacité de votre installation avec ifm.

Tout en focalisant sur l'augmentation de l'efficacité de toute l'installation, beaucoup de sociétés ont réalisé des mesures pour éviter des temps d'arrêt intempestifs. Si possible, la maintenance cyclique est remplacée par la maintenance préventive conditionnelle. Depuis bien des années, ifm offre différentes solutions d'automatisation pour ce type de maintenance moderne et efficace.

Vue complète de l'intérieur de la vanne

Afin d'éviter les situations critiques dans vos installations, ifm a développé le « Smart Valve Sensor », un détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour. Il identifie différents états d'usure. Seule une détection précoce de défauts d'étanchéité et de dépôts sur la vanne permet une action préventive.

ifm offre une solution complète pour votre installation

Le détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour permet une configuration flexible et une intégration facile dans l'infrastructure existante de l'installation. Le système complet ne comprend pas seulement la technologie de montage et de connexion appropriée : il comprend tout jusqu'à la connexion au bus de terrain.

Les points forts du détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour d'un coup d'œil

  • Indicateurs lumineux de position vanne visibles à grande distance
  • Signalisation en continue au degré près de la position de la vanne
  • Fonctions de diagnostic comme la discordance et le comptage de cycles
  • Des changements de la position fermée sont signalés pour indiquer un dépôt ou une usure du joint d'étanchéité.
  • Paramétrage par bouton teach inductif ou via IO-Link

Indicateurs lumineux de position vanne visibles à grande distance

Signaliser des blockages

Détection fiable de dépôts, de dégâts sur le joint d'étanchéité et d'usure