Surveillance dune chaîne à rouleaux sur une structure de démonstration
Chez ifm, il ny a pas dapplication directement compatible avec lutilisation du capteur de chaîne. Pour illustrer létendue des fonctions du capteur de chaîne en interaction avec moneo RTM, une structure de démonstrationa donc été réalisée et intégrée dans un système moneo.
Objectif du projet
Surveillance continue de létat dune chaîne à rouleaux
La structure de démonstration a pour but dillustrer les valeurs clés décisives pour une surveillance de chaîne. Le but est de visualiser les données de process et de surveiller les valeurs limites correspondantes. Lobjectif est dillustrer par des analyses lusure qui augmente avec la durée de marche.
La réalisation
Le capteur de chaîne (CCM-S-10B IWIS) a été monté sur la chaîne à rouleaux en suivant les instructions du fabricant, puis connecté électriquement au maître IO-Link. Chez ifm, moneo RTM est déjà installé de manière centrale sur un serveur, les maîtres IO-Link sont connectés au serveur via un VLAN encapsulé.
Après linstallation de lIODD du capteur de chaîne, il a été ajouté à moneo.
En plus des valeurs process, le capteur de chaîne fournit aussi des valeurs de paramètres pertinentes pour le suivi. Ces valeurs peuvent être lues manuellement via moneo configure. Pour la lecture automatisée des valeurs, on utilise linterface de données intelligente et un connecteur (LR Agent). Le LR Agent lit cycliquement les données du capteur à laide dun protocole http, transforme ces données et les transmet à moneo RTM.
La clé du succès
Grâce à lutilisation du capteur de chaîne et de moneo RTM:
- Visualisation des grandeurs de process décisives (allongement, accélération, température)
- Calcul de la longueur de chaîne réelle via la fonction «Valeurs calculées»
- Possibilité danalyse pour identifier une tendance
- Surveillance des valeurs limites avec niveaux davertissement et dalarme
- Surveillance permanente de létat de la chaîne
- Organisation de la maintenance
- Pas de longue immobilisation des installations et machines
- Élimination des pertes financières dues à des arrêts de production
- Allongement de la durée de vie totale par une maintenance optimisée
- Optimisation des applications entraînées par chaînes à rouleaux
Structure du système
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/1-systemaufbau.png?v=524269133)
- Capteur de chaîne
- Maître IO-Link
![](/responsive/medium/sixteenbynine/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/207_moneo-usecase-teaser-4by3.jpg?v=1740605796)
Tableau de bord
Créez un aperçu sur le tableau de bord moneo. Le tableau de bord permet de visualiser les valeurs process du capteur de chaîne. Létat actuel de la chaîne est visible en un coup dil sur le tableau de bord.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/2-dashboard.png?v=524271246)
- Comparaison allongement total et maillon individuel le plus long
- Position du maillon avec lallongement maximal
- Durée de marche de la chaîne à rouleaux
- Longueur totale de la chaîne
- Nombre de maillons circulant depuis le début
- Vitesse de marche actuelle de la chaîne à rouleaux
- Accélération moyenne Température actuelle de la chaîne à rouleaux
Analyse
Lanalyse permet daccéder aux données historiques enregistrées. Dans lexemple, lallongement total de la chaîne est comparé à lallongement maximal dun maillon individuel.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/3-analyse.png?v=524266020)
- Vert = allongement total de la chaîne en %
- Bleu = allongement maximal dun maillon individuel en %
Settings & Rules: gérer les valeurs limites
Valeurs limites statiques
Les limites statiques permettent de définir un avertissement et une alarme automatiques en cas de dépassement ou de non-atteinte des valeurs process. Pour cela, on détermine les limites pour les valeurs concernées.
Le temps de réaction à un avertissement ou une alarme est configuré à laide de la temporisation de réponse (Response delay).
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/4-thresholds.png?v=524278147)
Règles de traitement de ticket
Cette fonction permet de définir simplement ce qui doit se passer après le déclenchement dun avertissement ou dune alarme, par exemple:
- Notification par e-mail
- Intégration SAP
Calculated Values: valeurs calculées
Les valeurs calculées permettent de déterminer des valeurs supplémentaires.
Longueur totale de la chaîne à rouleaux en mm
À laide du nombre de maillons et du pas dun maillon, on détermine la longueur théorique dune chaîne à rouleaux. En multipliant par lallongement + 100%, on calcule la longueur totale réelle de la chaîne à rouleaux en millimètres.
LONGUEUR TOTALE = PAS ∗ NOMBRE MAILLONS∗ (LONGUEUR CHAINE + 100%)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/5-chainlength.png?v=524271786)
Allongement de la chaîne à rouleaux en mm
À laide du nombre de maillons et du pas dun maillon, on détermine la longueur théorique dune chaîne à rouleaux. En multipliant par lallongement pur, on calcule lallongement pur de la chaîne à rouleaux en millimètres.
ALLONGEMENT = PAS∗ NOMBRE MAILLONS ∗ LONGUEUR CHAINE
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/6-chainrlongation.png?v=524275217)