Water duurzaam efficiënter filteren
![VSEP-filterinstallatie van New Logic Research in een constructiehal VSEP-filterinstallatie van New Logic Research in een constructiehal](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-01-16-9.jpg?v=-836738535)
Voor zijn VSEP-technologie kiest New Logic Research voor trillingen en ifm
Filtratie is de eenvoudigste manier om vaste stoffen van vloeistoffen te scheiden. Alles wat daarvoor nodig is, is een filter – in industriële omgevingen meestal een membraan – en druk waarmee het mengsel op het membraan wordt geperst. De poriën van het membraan zijn daarvoor dusdanig gedimensioneerd, dat de vaste stoffen die uit de vloeistof moet worden gescheiden, er niet doorheen dringen.
Het probleem: Na verloop van tijd hopen de vaste stoffen zich op in de poriën , verstoppen deze, zodat ook de vloeistof niet meer door de poriën komt. Dat is het moment waarop het membraan moet worden vervangen.
Trillingen voorkomen afzettingen op het membraan
De oprichters van New Logic Research snapten ook dat dit niet bepaald een rendabel proces is. Met Vibratory Shear Enhanced Processing (VSEP) bieden ze een filtratietechnologie aan die volgens het bedrijf de levensduur van het membraan aanzienlijk verlengt en ook tot tien keer hogere filtratiesnelheden mogelijk maakt.
Chip Johnson, COO bij New Logic Research, legt uit: “Zoals de naam al aangeeft, werken wij in het filtratieproces met trillingen die we gericht toepassen op het membraan. Dat leidt ertoe dat het membraan niet zo snel dichtslibt en de cycli tussen de reiniging of het vervangen van een membraan in vergelijking met andere filtratietechnologieën aanzienlijk langer zijn. Tegelijkertijd realiseren we een veel groter debiet met een lager energieverbruik.”
Een overzicht van alle relevante waarden van de installatie
Om ervoor te zorgen dat het filtratieproces zo efficiënt mogelijk verloopt, kiest New Logic Research tegenwoordig voor het omvangrijke pakket sensoren van ifm, om trillingen, flow, druk, temperatuur en de geleidbaarheid van het water continu in het oog te houden als indicatie voor de filtratiekwaliteit. “Aanvankelijk hebben wij de filtratie-installaties zonder uitgebreiding van sensoren aan onze klanten geleverd, die vervolgens verantwoordelijk waren voor de werking ervan. We realiseerden ons echter al snel dat ons systeem alleen de gewenste en mogelijke efficiëntie en levensduur kan bereiken als het op de juiste manier wordt gehanteerd. En we kunnen er niet altijd van uitgaan dat de klant over deze kennis beschikt. Daarom hebben we besloten om filtratie als service aan te bieden”, aldus Chip Johnson.
![Filtratieonderdeel van een VSEP-installatie Filtratieonderdeel van een VSEP-installatie](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-04-3-2.jpg?v=-836762090)
![Schakelkast met ingebouwde IO-Link-technologie Schakelkast met ingebouwde IO-Link-technologie](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-05-3-2.jpg?v=-836750062)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-02-3-2.jpg?v=-836735780)
Afbeelding 1: Zenuwcentrum van het complete systeem: de filtratie-installatie inclusief een 20pk-motor die de trillingen bij het membraan opwekt.
Afbeelding 2: Meer overzicht in de schakelkast: Dankzij IO-Link neemt het aantal inkomende kabels enorm af.
Afbeelding 3: De standaard M12-aansluiting voorkomt een foutieve bekabeling.
Automatisering zorgt voor maximale efficiëntie
Sinds de verandering in de bedrijfsfilosofie worden de relevante waarden bewaakt door sensortechnologie – met voordelen voor zowel de klant als New Logic Research zelf: "Dankzij de volledige automatisering en continue bewaking van het filtratiesysteem hebben we voor onszelf en voor de klant altijd een beeld van de conditie van de installatie. Op die manier voorkomen we dat de dure membranen te zwaar belast worden. In de meeste gevallen kunnen we de regelmatige controles van de installatie op afstand uitvoeren – dit bespaart ons en de klant veel tijd en geld, omdat onze experts nu alleen in noodgevallen de locaties hoeven te bezoeken", aldus Johnson.
Betrouwbare sensor laat een blijvende indruk achter
Dat New Logic Research bij de bewaking en besturing van de filtratie-installaties met name voor ifm kiest, heeft te maken met de eerste ervaring van Johnson met een druksensor van de automatiseringsspecialist: “Ik weet niet meer exact wanneer ik voor het eerst in gesprek kwam met ifm”, vertelt Johnson. “Wat ik echter nog wel heel duidelijk op het netvlies heb, is dat de eerste druksensor die ik daar had aangeschaft, gewoon niet kapot ging. Die draaide continu – het zou mij niet verbazen als die ook nu nog ergens in een installatie z’n werk doet. Deze betrouwbaarheid, en dat voor een zeer goede prijs-prestatieverhouding, heeft ons bij New Logic Research al snel overtuigd. En omdat ifm over een groot protfolio aan sensoren heeft, die wij kunnen gebruiken, is de onderneming in die segmenten onze eerste keuze.”
IO-Link-infrastructuur vergemakkelijkt de bekabeling
Naast de sensoren heeft New Logic Research ook gekozen voor het IO-Link-portfolio van ifm.
Engineering manager Matt Ayers beschrijft de voordelen van het systeem: “Dankzij de IO-Link-masters en de standaard M12-bekabeling kunnen wij de bekabelingswerkzaamheden voor onze filtratie-installaties aanzienlijk versnellen. In plaats van honderden meters kabels te labelen, door de installatie naar een centrale besturing te trekken en daar op de correcte aansluiting te letten, kunnen we nu de sensoren decentraal aansluiten op de masters. En dat lukt dankzij standaard M12-aansluitingen altijd probleemloos, ook zonder veel denkwerk. Werkzaamheden, waarvoor we eerder nog weken nodig hadden, kunnen we nu in slechts enkele dagen plannen. Dat biedt ons met name in de fase als we onder hoge druk werken, kort voor de uitlevering aan onze klanten een aanzienlijke tijdsbuffer.”
![Deel van een filtratie-installatie met geïnstalleerde automatiseringstechniek Deel van een filtratie-installatie met geïnstalleerde automatiseringstechniek](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-01-2-3.jpg?v=-836733032)
De IO-Link-masters ontvangen de gegevens van de sensoren decentraal en sturen deze gebundeld verder. Dat vermindert kabeltrajecten, de te investeren tijd en storingsoorzaken.
Twee kostbare hulpbronnen scheiden
Klanten die kiezen voor de filtratiesystemen van New Logic Research zijn bijvoorbeeld mijnbouwbedrijven en producenten van katalysatoren voor de voertuigindustrie. “De redenen waarom onze klanten voor onze systemen kiezen, zijn dezelfde, ongeacht de branche waarin ze actief zijn. Ze willen zo efficiënt mogelijk water scheiden van waardevolle, vaste stoffen, om ze voor het eerst of opnieuw te gebruiken. Andere klanten gebruiken onze installaties om hun industriële bedrijfswater te zuiveren om het daarna terug te leiden naar de normale waterkringloop. Hoe efficiënter onze klanten hun doel realiseren, des te aantrekkelijker is het voor ze om deze filtratie toe te passen. En des te meer water in toereikende kwaliteit weer aan de globale waterkringloop kan worden toegevoegd. In veel gevallen scheiden we dus twee kostbare hulpbronnen. Want water wordt het nieuwe olie en daarom kan het nu en in de toekomst enkel erom gaan zoveel mogelijk van deze zeldzaam wordende hulpbron te behouden. Daar willen wij een bijdrage aan leveren met onze oplossingen.”
Conclusie
Met behulp van de betrouwbare sensoren van ifm kan New Logic Research zijn klanten een volledige service bieden, bestaande uit efficiënte filtratie en efficiënte conditiebewaking. Dankzij IO-Link reikt de efficiëntie zelfs tot in de realisatie van de automatisering. Snelle, gegarandeerd foutloze bekabeling maakt het mogelijk.