- Sustentabilidade
- Produtos sustentáveis
Produtos sustentáveis
Sensores ifm contribuem para a sustentabilidade
Nos nossos produtos, damos especial ênfase a um design ecológico e energeticamente eficiente para minimizar efeitos negativos. Por conseguinte, tanto os aspectos ambientais como sociais são considerados ao longo da cadeia de fornecimento. Uma alta qualidade e a longevidade associada dos produtos ifm contribuem para um consumo consciente e sustentável de recursos. Além das melhorias contínuas em relação aos aspectos relevantes para a sustentabilidade, também pretendemos promover as atividades de sustentabilidade dos nossos clientes através da venda das nossas soluções. O projeto eficiente do processo pelo uso de produtos da ifm é um exemplo disso. A utilização otimizada dos recursos, como a redução do consumo de energia ou do refugo, está no centro desta questão.
Exemplos de produtos para promover atividades de sustentabilidade:
Ar comprimido como uma importante fonte de custos de energia
Trabalhar com ar comprimido faz parte de quase todos os setores industriais. Neste caso, os vazamentos não detectados, bem como as quedas e flutuações de pressão não são casos isolados.
O contador de ar comprimido ifm da linha SD auxilia você no monitoramento e na determinação do seu consumo de ar comprimido. Sem despesas adicionais (com pessoal) é possível, por exemplo, reduzir o consumo de energia de forma sustentável. Assim, a utilização do contador de ar comprimido não só conduz à economia de custos a longo prazo e à otimização de processos, como também contribui de forma importante para a utilização sustentável dos recursos.
Internet das Coisas (IoT) como tecnologia fundamental
O monitoramento contínuo de diferentes peças de máquinas, instalações ou etapas de processo em diferentes locais, faz parte da rotina diária de cada empresa.
Usando o software moneo desenvolvido pela ifm e o monitoramento da condição (RTM), bem como o IO-key (conexão à nuvem), os sensores instalados podem ser lidos a qualquer momento e os dados transmitidos em tempo real. Recuperar as informações relevantes não só permite que as instalações sejam monitoradas remotamente. Os dados também servem para processamento e análise adicionais, para planejar a preservação de recursos e para que os processos possam ser mais eficientes. No âmbito do moneo e das possibilidades do RTM e do IO-key há contribuições significativas para a sustentabilidade. A manutenção just-in-time, que pode ser efetuada com a ajuda destas tecnologias, por exemplo, detecta danos graves em uma fase inicial e contribui assim para uma vida útil otimizada. Além disso, o monitoramento remoto reduz as viagens desnecessárias. Ao lado de uma contribuição ambiental positiva (economia de CO2), os custos com pessoal e custos(totais) também podem ser reduzidos a longo prazo.